아날로그-디지털 컨버터(ADC)란 무엇인가?

출처: ZOOM-ZOOM/stock.adobe.com; AI로 생성
물리적 세계는 아날로그이며, 시간의 흐름에 따라 계속 변화합니다. 이를 이해하기 위해 기계는 센서의 피드백을 사용하며, 이 정보는 다시 0과 1로 이루어진 디지털 언어로 변환되어야 합니다. 이러한 변환 작업을 수행하는 장치가 아날로그-디지털 컨버터(analog-to-digital converter, ADC)이며, 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 역할을 합니다.
물리적 파라미터를 측정하는 센서는 변화하는 입력에 비례하는 전압 신호를 생성합니다. ADC는 일정한 시간 간격으로 아날로그 전압 신호를 샘플링하고, 변화하는 신호를 근사하기 위해 이산적인(discrete) 값을 계산합니다.
나이퀴스트 기준으로 앨리어싱 최소화
나이퀴스트 기준(Nyquist criterion)은 나이퀴스트-섀넌 샘플링 정리(Nyquist–Shannon sampling theorem)라고도 하는데, 이는 신호의 샘플링 속도가 해당 신호에 포함된 최고 주파수 성분의 최소 두 배 이상일 경우 샘플로부터 신호를 정확하게 복원할 수 있다고 규정합니다. 본질적으로 이는 세부 정보를 잃지 않고 신호의 모든 정보를 포착하기 위해 필요한 최소 샘플링 속도를 제시하며, 앨리어싱(aliasing) 이라 불리는 현상을 방지합니다. 이는 대부분의 애플리케이션에서 물리적 파라미터가 얼마나 빠르게 변화하는지에 따라 샘플링 주파수를 달리해야 한다는 것을 의미합니다.
ADC의 분해능(resolution) 은 비트(bit) 단위로 측정되며, 디지털 출력에서 사용할 수 있는 이산적인 진폭 레벨의 수를 나타냅니다. 분해능이 높을수록 디지털 출력이 최하위 비트(least significant bit, LSB) 한 단계 변화하는 데 필요한 입력 전압 변화량은 더 작아집니다. 이진수에서 LSB는 가장 오른쪽 비트이며, 해당 수에서 가장 작은 2의 거듭제곱 값(2⁰ = 1)을 나타냅니다.
지진파와 같은 일부 물리 신호는 매우 작을 수 있는 반면, 모터의 진동과 같은 다른 신호는 훨씬 더 클 수 있습니다. 두 가지 경우 모두 입력 신호 변화가 작을수록 더 높은 분해능이 요구됩니다.
ADC 정확도
ADC 출력에서 사용할 수 있는 값은 이산적이기 때문에, 아날로그 입력 신호와 디지털 출력 사이에는 차이가 발생합니다. 이러한 차이를 양자화 오차(quantisation errors) 또는 양자화 잡음(quantisation noise)이라고 합니다. 이 잡음과 원하는 신호 사이의 비율을 신호대잡음비(signal-to-noise ratio, SNR)이라고 하며, 측정 단위는 데시벨(dB)입니다. 예컨대 SNR이 1dB 이상이면 원하는 신호가 잡음보다 크다는 것을 의미합니다.
ADC의 출력값이 정확할수록 원래 신호에 최대한 가깝게 표현할 수 있습니다. ADC의 정확도는 샘플링 속도를 높여 측정 가능한 최대 주파수를 증가시키거나, 분해능을 높여 아날로그 신호 진폭 측정 정확도를 향상시킴으로써 개선할 수 있습니다.
ADC의 유형
ADC는 크게 세 가지 주요 유형으로 구분됩니다.
• 시그마-델타(ΣΔ) ADC : 압력 및 온도 모니터링과 같은 정밀 산업용 측정에 사용됩니다.
• SAR(successive approximation register) ADC: 웨어러블 센서나 모터 제어와 같은 다채널 실시간 애플리케이션에 적합합니다.
• 파이프라인 ADC: 높은 샘플링 속도를 제공하므로 통신 시스템, 레이더 애플리케이션, 의료 영상 장비 등에 사용됩니다.
맺음말
ADC는 신호 측정 체인에서 핵심적인 구성 요소이며, (디지털) 전자기기와 (아날로그) 현실 세계 사이를 연결하는 주요 인터페이스입니다. 엔지니어는 목표 애플리케이션에 적합한 변환 기술과 필요한 분해능을 선택해야 합니다.
저자 소개
기술 콘텐츠 전문가로서 마르셀은 Mouser의 EMEA 마케팅 팀 내 기술 관련 문의에 대응하는 내부 담당자입니다. 원래 물리학자였던 그는 한때 전자 분야 전문 잡지의 편집자로 일한 경력이 있습니다. 현실에서는 염색체가 조금 많은 두 아이를 돌보면서, 전자 기기에 대한 애정과 책과 맥주를 좋아하는 삶을 병행하고 있습니다. 지금까지는 그 어느 것도 놓치지 않고 잘 해내고 있습니다.