Skip to main content

커넥터 선택, 실제 적용 환경 고려가 필수

(출처: Sergey Ryzhov/stock.adobe.com)

일부 엔지니어들 사이에서는 군용 규격(MIL-Spec)을 충족하는 커넥터라면 최고 수준의 성능을 갖춘 제품이라는 인식이 있다. 혹독한 군용 환경을 견디도록 설계된 제품인 만큼 상용 제품보다 우수할 것이라는 믿음이다. 이 때문에 ‘MIL-Spec’이라는 용어는 단순한 규격의 의미를 넘어, 자동적으로 더 뛰어난 성능을 의미하는 것처럼 받아들여지는 경우가 많다.

그러나 군용 규격을 충족한다고 해서 모든 성능 지표에서 더 우수한 제품이라는 의미는 아니다. 이는 해당 커넥터가 특정 요구사항을 만족하고, 규정된 시험 조건을 통과했다는 것을 의미할 뿐이다. 이러한 요구사항은 매우 엄격할 수 있지만, 모든 환경에서 최고의 전기적 성능이나 가장 작은 크기, 또는 가장 긴 수명을 보장하는 것은 아니다.

커넥터를 선택하는 일은 얼핏 단순해 보일 수 있다. 설계자들은 일반적으로 핀 수, 전류 정격, 물리적 크기 등을 기준으로 제품을 선택하는 데 익숙하다. 하지만 실제 설계 환경에서는 훨씬 더 다양한 요소를 고려해야 한다. 커넥터는 장비 외부에 장착되는 경우가 많아 바람과 비 등 다양한 환경에 지속적으로 노출된다.
또한 반복적으로 연결과 분리가 이루어지고, 진동이나 충격을 받으며, 때로는 거친 취급을 견뎌야 한다.
일부 장비는 수십 년 동안 운용될 것을 전제로 설계되기 때문에, 오랜 시간이 지난 뒤에도 동일한 용도로 사용할 수 있는 교체 부품을 안정적으로 확보할 수 있어야 한다. 따라서 커넥터 선택은 단순히 전기적 연결을 확보하는 문제만이 아니다. 적용 분야에 따라 요구되는 성능과 조건이 서로 다르기 때문에, 이에 맞는 규격과 다양한 설계 요소를 종합적으로 고려해야 한다.

이번 글에서는 이러한 커넥터 선택 시 고려해야 할 주요 요소로 추적성, 호환성, 일관성, 군용 규격, 내구성, 그리고 비용에 대해 살펴본다.

 

추적성, 호환성 및 일관성을 위한 규격

커넥터 규격은 제품 선택 과정에서 발생할 수 있는 여러 불확실성을 줄이기 위해 마련됐다. 이러한 규격은 물리적 설계와 기대 성능은 물론, 경우에 따라서는 물류 및 공급과 관련된 요구사항까지 포함한다. 예를 들어 규격에서 특정 방수 성능이나 진동 내성을 명시했다면, 그 성능은 문서화된 인증 및 시험 절차를 통해 검증된 결과를 기반으로 한다. 또한 탈착식 압착(crimp) 접점을 사용하는 커넥터의 경우에는 예비 접점의 제공 수량까지 규정하는 경우도 있다. 항공우주, 국방, 철도와 같이 높은 신뢰성이 요구되는 분야에서는 이러한 추적성이 제공하는 신뢰성이 커넥터 자체만큼 중요한 요소가 된다.

커넥터 간의 상호 호환성 역시 대부분의 규격에서 매우 중요한 요소로 다뤄진다. 특정 규격에 따라 제작된 커넥터는 서로 다른 제조사의 동급 제품과도 정상적으로 결합(mating)될 수 있어야 한다. 이는 특정 제조업체에만 의존하는 위험을 줄여 장기간 운용되는 시스템의 유지보수를 용이하게 한다. 제조사가 변경되더라도 동일한 인터페이스를 지속적으로 사용할 수 있어야 하기 때문이다.

엔지니어들이 규격을 중요하게 여기는 또 다른 이유는 일관성이다. 규격 인증을 받은 커넥터는 사전에 정의된 시험 기준에 따라 성능이 검증된다. 물론 표준화된 성능이 모든 설계 검증 과정을 대신하는 것은 아니지만, 업계 전체가 공통으로 신뢰할 수 있는 기준점으로 활용된다는 점에서 큰 의미를 가진다.

규격이 오랫동안 유지되는 또 다른 이유는 공급망의 안정성을 높여주기 때문이다. 여러 제조업체가 동일한 기준에 맞춰 제품을 생산하면 부품 조달의 유연성이 향상된다. 특정 제조사가 원자재 수급 문제를 겪거나 납기가 길어지는 상황이 발생하더라도, 동일한 규격을 만족하는 다른 제조사의 제품으로 대체할 수 있어 시스템을 다시 설계할 필요가 줄어든다.

 
군용 규격 표준

군용 규격은 실제 군사 운용 환경에서 요구되는 조건을 기반으로 제정된다. 충격과 진동에 대한 내성, 넓은 동작 온도 범위, 기계적 신뢰성 등은 혹독한 환경에서 안정적으로 작동하기 위해 반드시 필요한 요소들이다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해서는 엄격하게 관리된 소재를 사용하고, 보다 강화된 검사 절차와 추가적인 문서화 과정을 거쳐야 하므로 제조 비용도 그만큼 증가한다.

반면, 안전한 사무실 환경에서 사용되는 상용 장비는 이러한 특성을 반드시 갖출 필요가 없다. 사용 환경 자체가 커넥터에 큰 부담을 주지 않는다면, 군용 규격이 요구하는 추가 성능과 이에 따른 비용을 감수할 이유가 없기 때문이다.

또한 군용 규격을 곧 최고 성능과 동일시하는 경향도 있다. 그러나 모든 커넥터는 서로 다른 목적과 용도에 맞게 설계된다. 군용 규격 인증을 받은 커넥터는 고속 신호 전송 성능이나 높은 집적도보다 내구성과 환경 밀폐 성능을 우선하도록 설계되는 경우가 많다. 반대로 데이터센터 장비용으로 개발된 최신 고속 보드-투-보드(Board-to-Board) 커넥터는 군용 인증을 받지 않았더라도 대역폭 측면에서는 견고한 원형 군용 커넥터보다 더 뛰어난 성능을 제공할 수 있다.

초기 설계 단계에서는 필요 이상의 사양을 적용하는 경우도 흔하다. 엔지니어들은 안전성을 고려해 가장 높은 사양의 제품을 선택하는 경향이 있지만, 실제로는 위험을 줄이지 못한 채 비용과 크기만 증가시키는 결과를 초래할 수 있다. 예를 들어 군용 규격 커넥터는 장기적인 신뢰성을 목표로 설계됐더라도 결합·분리(Mating) 수명이 500회까지만 시험되는 경우가 있다. 반면 일부 상용 커넥터는 군용 인증 없이도 이를 뛰어넘는 결합 수명을 제공하면서 높은 전류 용량까지 지원하는 사례도 적지 않다.

 

내구성과 비용에 대한 고려

소비자 전자제품에서는 커넥터의 성능보다 비용, 소형화, 그리고 조립 효율이 더 중요한 요소가 되는 경우가 많다. 이러한 제품은 비교적 안정적인 환경에서 사용되며, 고장이 발생하면 수리보다는 제품 자체를 교체하는 경우가 일반적이다.

따라서 엄격한 공식 규격을 충족하는 것이 소비자에게 반드시 중요한 가치로 인식되지는 않는다. 반대로 부품의 단가만을 기준으로 커넥터를 선택하는 것도 바람직하지 않다. 예를 들어 가격이 저렴한 커넥터는 추가적인 자체 성능 시험이 필요할 수 있으며, 장기적인 공급망 지원이나 대체 공급처(Second Source)를 확보하지 못해 향후 단종 위험에 노출될 수도 있다. 이 경우 제품을 다시 설계하는 데 드는 비용이 초기 부품 구매 비용에서 절감한 금액을 훨씬 초과할 수 있다. 반대로 실제 요구 수준보다 지나치게 높은 사양의 커넥터를 선택하면 불필요한 비용은 물론 PCB 공간까지 낭비하게 되어 시스템 전체의 설계 효율이 떨어질 수 있다.

산업 자동화 분야에서는 소비자 제품보다 내구성이 훨씬 중요하지만, 그렇다고 항상 군용 규격 인증이 필요한 것은 아니다. 반면 항공우주, 의료, 국방과 같이 고장 발생 시 심각한 결과를 초래할 수 있는 분야에서는 높은 수준의 규격이 제공하는 추가적인 신뢰성과 품질 보증이 충분한 가치를 갖는다.

모든 커넥터가 군용 규격과 같은 공식 표준을 기반으로 하는 것은 아니다. 일부 인터페이스는 규정에 의해 표준화되기보다 산업 전반에서 널리 사용되면서 사실상의 표준(De facto Standard)으로 자리 잡기도 한다. 많은 산업용 커넥터가 이러한 과정을 거쳐 보급됐으며, 사용이 확대되면서 자연스럽게 시장이 형성되고 호환성과 안정적인 공급 체계도 확보됐다. 즉, 군용 규격 인증이 없더라도 널리 채택된 커넥터는 충분한 호환성과 공급 안정성을 제공할 수 있다.

 

맺음말

커넥터의 가치는 단순히 잘 알려진 규격이나 인증을 획득했는지 여부로 판단해서는 안 된다. 무엇보다 중요한 것은 해당 커넥터가 적용되는 시스템의 요구사항을 얼마나 충실하게 만족하는지이다. 장기간의 부품 공급과 제조사 간 호환성이 중요한 애플리케이션이라면, 검증된 제조 표준을 준수하는 커넥터를 선택하는 것이 보다 안전한 선택이 될 수 있다. 반면 관리된 환경의 밀폐형 장비에서 고속 신호 전송이 가장 중요한 경우라면, 군용 규격 여부와 관계없이 해당 목적에 최적화된 다른 커넥터 제품군이 더 적합할 수도 있다.

커넥터 규격은 제품에 대한 기대 성능을 명확히 하고 선택 과정의 불확실성을 줄여주는 유용한 기준이다.
그러나 규격을 충족했다고 해서 모든 측면에서 최고의 성능을 보장하는 것은 아니다. 이를 절대적인 성능 지표로 받아들이면 불필요한 비용이 발생하거나 실제보다 과도한 신뢰를 갖게 될 위험이 있다.

따라서 커넥터를 선택할 때는 먼저 사용 환경과 요구되는 제품 수명, 그리고 고장이 발생했을 때 미치는 영향을 충분히 검토하는 것이 중요하다. 이후 이러한 조건을 충족할 수 있는 수준의 규격을 선택하는 것이 가장 합리적인 접근 방식이다. 어떤 경우에는 군용 규격 인증 커넥터가 최적의 선택이 될 수 있지만, 그것이 항상 유일한 선택지는 아니라는 점을 기억해야 한다.

 


저자 소개

데이비드 파이크(David Pike)는 커넥터 및 인터커넥트 업계에서 열정과 깊이 있는 전문성으로 널리 알려진 인물이다. 그는 온라인에서는 ‘커넥터 긱(Connector Geek)’이라는 이름으로 활동하며 다양한 커넥터 기술 정보를 공유하고 있다.