Skip to main content

인공지능의 인간 중심적 설계

스마트 알람은 사람들의 자연스러운 수면 리듬에 맞춰 깨워주고, 디지털 비서는 날씨를 알려주고, 메시지를 정리하고, 스마트 기기를 사용하기도 전에 생활을 정리해 준다. 이러한 기기들을 통해 인공 지능(AI)은 사람들의 일상생활에 깊숙이 스며들어, 인간의 개입을 최소화하면서 백그라운드에서 여러 가지 루틴을 실행하고 있다.

아침 루틴부터 업무까지, 지능형 시스템은 사람들의 삶과 사고방식을 바꾸고 있다. 스마트 홈은 지속적인 피드백을 통해 사람들의 습관을 학습하고, 사용자가 요청하기도 전에 원하는 것을 예측한다. 추천 엔진은 사람들이 무엇을 보고, 읽고, 구매할지 결정한다. 이러한 변화는 너무나 자연스러워서 대부분의 사람들은 거의 알아차리지 못한다. 이러한 시스템들은 사람들의 행동을 학습하면서 단순히 반응하는 것을 넘어, 사용자의 선택을 예측하기 시작한다.

이와 같은 적응력은 AI가 무엇을 할 수 있는지뿐만 아니라, 사람들의 일상생활을 규정하는 선택에 AI가 얼마나 깊이 관여하도록 허용해야 하는지에 대한 중요한 질문을 제기한다.

일상 속 AI 동반자의 등장


개인용 AI는 단순한 음성 명령에서 벗어나 이제는 거의 눈에 띄지 않는 완벽한 디지털 동반자로 진화했다(그림 1). 이 기술은 수십 년 동안 발전해 왔지만, 많은 사람들은 2011년 시리(Siri) 출시와 몇 년 후 알렉사(Alexa) 등장으로 이러한 변화를 처음으로 인지하게 되었다. 이 시스템들은 키워드를 처리하고 설정된 규칙에 따라 짧은 답변을 제공하도록 설계되었다. 즉, 사용자가 질문하면 AI가 답하는 반응형 시스템이었다.


그림 1: 1960년대 엘리자(ELIZA)부터 2020년대 생성형 AI의 등장까지 AI의 역사 (출처: 마우저 일렉트로닉스/저자)

다음 단계의 발전은 문맥, 감정, 의도를 해석할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)과 엣지 최적화 AI 칩의 등장으로 이루어졌다. 이러한 LLM과 멀티모달 아키텍처는 오늘날의 AI 비서들을 구동하며, 문맥, 감정, 사용자 의도를 이해할 수 있도록 한다. AI 비서들은 사용자가 무엇을 말하는지뿐만 아니라 어떻게 말하는지까지 읽어낸다. 엣지 컴퓨팅은 기기 자체에서 더 많은 작업을 처리하기 때문에, 인공지능 비서가 빠르게 반응하고, 적절한 암호화 및 저장 방식을 통해 더 많은 데이터를 안전하게 보호할 수 있다.

오늘날의 인공 지능 비서를 가능하게 한 이러한 발전은 인공 지능을 단순한 도구를 넘어 상호작용을 만들어가는 협력자로 변화시켰다. 이 같은 변화는 우리가 가장 많은 시간을 보내는 가정이나 직장과 같은 공간에서 뚜렷하게 나타난다.

일상 속 AI


오늘날의 가정은 AI가 분위기에 맞춘 조명부터 식단에 맞춘 장보기 목록까지 모든 것을 관리하는 스마트 생태계로 진화했다.

스마트 홈은 AI가 백그라운드에서 작동하여 편안함, 효율성, 개인 맞춤화를 관리하는 반응형 상호 연결 생태계가 되었다. 스마트 홈은 센서, 연결성, 적응형 제어 알고리즘을 사용하여 사람들의 행동을 학습한다. 움직임, 선호도, 온도, 심지어 일상적인 루틴까지 추적한다. 거실은 아침에 조명을 밝게 하고, 저녁에는 어둡게 하며, 집에 아무도 없으면 온도 조절기를 낮출 수 있다(그림 2). 엣지 컴퓨팅을 통해 이러한 데이터를 로컬에서 처리함으로써 많은 시스템이 즉각적으로 반응하여 지연 시간을 줄이고 개인 정보 보호를 강화할 수 있다.1 
 
그림 2: 스마트 홈 시스템은 AI 기반 자동화를 사용하여 사용자의 습관에 따라 조명, 온도 및 에너지 사용량을 조정한다. (출처: Taufiq/stock.adobe.com; AI로 생성) 

AI 비서는 환경 제어 외에도 개인 생활과 직장 생활을 조율하는 역할도 한다. 이 같은 도구들은 사용자가 캘린더, 이메일, 과제 등을 관리하고 우선순위를 정하는 데 도움을 준다. 단순히 영화를 추천하던 추천 엔진은 이제 사용자의 목표에 맞는 맞춤형 운동, 식단, 학습 모듈과 같은 라이프스타일 관련 조언까지 제공한다.

음성, 제스처, 텍스트, 위치 정보와 같은 다양한 모달 입력에 상황적 이해를 결합함으로써, AI는 단순한 편의성을 넘어 인지 능력 향상으로 나아가고 있다. 더 이상 단순히 작업을 완료하는 데 그치지 않고, 작업을 예측하는 단계에까지 이른 것이다.2 

커넥티드 헬스 및 인간 수행 기술


오늘날의 웨어러블 기기는 사람들에게 자신의 건강을 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 해준다. 피트니스 밴드, 의류에 내장된 센서, 접착 패치와 같은 AI 기반 건강 도구는 수면 패턴, 심박수, 산소 포화도, 스트레스 수준을 실시간으로 추적할 수 있다. 이러한 정보를 통해 더욱 적극적인 건강 습관 형성을 위한 접근 방식을 취할 수 있으며, 의료 전문가에게는 증상이 심각해지기 전에 질병 패턴을 조기에 발견하여 진단할 수 있는 기회를 제공한다.

생성형 AI와 자연어 모델을 사용하는 정신 건강 도구는 가상 동반자처럼 기능하기 시작했다(그림 3). 이러한 도구들은 가장 도움이 필요한 사람들에게 비임상적 지원과 지침을 제공하지만, 감정적 영향력이 커짐에 따라 의존성 및 데이터 수집에 대한 우려가 제기되고 있다. 3
 
그림 3: AI 기반 챗봇은 정신 건강 관리 분야에서 가상 동반자로 등장하고 있다. 이들은 안부 확인 및 지침을 제공하는 동시에 데이터 프라이버시 및 감정적 경계에 대한 중요한 질문을 제기한다. (출처: Vane Nunes/stock.adobe.com) 

엔지니어들은 사용자의 프라이버시 및 신뢰 경계를 넘어서지 않으면서 도움을 주는 투명한 AI 시스템을 구축하는 데 더 많은 어려움에 직면하고 있다. 이를 달성하기 위해 프라이버시 설계 접근 방식은 로컬 데이터 암호화, 클라우드 의존도 최소화, 익명 처리 등을 우선시한다. 설명 가능한 AI(XAI) 프레임워크는 AI가 결론에 도달하는 과정을 사용자에게 투명하게 보여줌으로써 신뢰를 더욱 강화한다.4  XAI를 통해 엔지니어는 시스템의 추론 과정을 시각화하여 사용자가 결과뿐 아니라 각 제안의 "이유"를 이해할 수 있도록 할 수 있다.

공동 창작자이자 동반자


AI가 아이디어 구상과 분석에 있어 점점 더 큰 역할을 맡게 되면서, 사람들의 사고방식과 의사결정 방식에도 영향을 미치며 공동 창작자로 자리매김하고 있다. 디자인 콘셉트를 생성하고, 수정 사항을 제안하고, 방대한 데이터 세트를 순식간에 분석함으로써, AI 시스템은 한때 전적으로 인간의 노력에 의존했던 인지 부하의 일부를 분담하고 있다.5  이러한 인지적 협력은 혁신을 포함한 여러 작업을 가속화할 수 있지만, 의존성과 저작권에 대한 새로운 질문을 제기하기도 한다.

의사결정 심리에도 미묘한 변화가 나타나고 있다. 알고리즘이 제안을 제시할 때, 사람들은 정확성에 대한 불확실성이 있더라도 통계적으로 이를 수용할 가능성이 더 높다. 기계 논리에 대한 이러한 신뢰는 의사결정을 간소화할 수 있지만, 알고리즘이 사용자의 기존 패턴을 반영할 경우 직관을 억누르거나 편향을 강화할 수도 있다. 6

엔지니어들은 인간의 지능을 저해하지 않으면서 향상시키는 AI 시스템을 개발해야 하는 새로운 설계 과제에 직면해 있다. 알고리즘에 지나치게 의존하면 지적 퇴보로 이어질 수 있는데, 이는 사용자가 기계에 과도하게 의존하게 되어 비판적 사고와 추론 능력을 희생하는 현상이다. 이를 방지하기 위해 엔지니어들은 사람들이 결과에 의문을 제기하고, 결과를 검증하고, 정신적으로 몰입하도록 유도함으로써 프로세스에 참여하게 하는 도구를 개발하고 있다. 책임감 있는 공동 창조는 데이터와 의도뿐만 아니라 인간이 중요하게 여기는 가치와 알고리즘이 최적화된 목표 사이의 조화를 필요로 한다. 목표는 기계가 우리 대신 생각하게 하는 것이 아니라, 우리가 더 효과적이고 창의적이며 의식적으로 생각할 수 있도록 돕는 것이다. 7

윤리적 및 감정적 경계


인간과 AI 간의 감정적 유대가 깊어짐에 따라, 관계가 지나치게 개인적인 것처럼 느껴져 윤리적 문제가 제기될 수 있다. 누군가를 위로하고, 동기를 부여하고, 말벗이 되어주는 도구들이 한때 사람이 담당했던 역할을 대신하게 된다. 배려심 있는 것처럼 들리는 챗봇이나 지지해 주는 것처럼 보이는 동반자 로봇은 경계를 모호하게 하고 의존감을 조성할 수 있다. AI가 사람을 더 잘 이해하는 것처럼 보일수록, 그 공감 능력이 인공적으로 설계된 것임을 잊기 쉬워진다. 8

이 같은 AI의 공감 능력은 감정적 설계와 조작에 대한 어려운 질문들을 제기한다. 윤리적 상호작용 모델은 이제 투명성, 동의, 공정성, 책임성, 그리고 사용자 자율성에 초점을 맞추고 있으며, 사람들이 알고리즘 에이전트와 언제 어떻게 상호작용하는지 항상 알 수 있도록 요구한다. 개인화는 개인에게 도움이 되어야 하며, 특정 방향으로 유도해서는 안 된다.

엔지니어들은 AI의 설득력을 제한하고 자율성을 보존하는 윤리적 프레임워크로 대응하고 있다. 9  인간 중심적 설계는 AI가 상호작용하는 사람들의 행동이나 감정을 조작하지 않으면서 공감 능력을 발휘하도록 보장해야 한다. 감정을 악용하지 않으면서도 공감 능력을 갖춘 AI를 설계하는 것은 윤리를 사회적, 기술적 분야로 변화시킨다. 이러한 시스템이 점점 더 설득력 있게 발전함에 따라, 책임감 있는 공감 능력 구현은 이번 세기의 가장 중요한 설계 과제 중 하나가 될 수 있다. 10


비서에서 확장 기능으로


차세대 AI는 빠른 응답 속도가 아닌 예측에 중점을 둔다. 예측 및 선제적 AI 시스템은 사용자의 의도를 파악하고 새로운 명령을 내리기 전에 행동하도록 설계되고 있다. 예를 들어 교통 체증 때문에 회의 일정을 변경하거나, 사고 발생 전에 기계 설정을 조정하거나, 성능 저하 전에 유지 보수를 제안하는 것 등이 있다. 적응형 AI 시스템은 시간의 흐름에 따른 패턴을 학습하여 사람들이 무엇을 하는지, 그리고 더 중요하게는 왜 그렇게 하는지를 학습한다. 이러한 예측 능력은 비서에서 확장 기능으로의 전환을 특징짓는다.

신경 학습과 논리적 추론을 융합한 신경-기호 AI는 이러한 목표를 달성하기 위한 새롭고 유망한 접근 방식이다. 신경망의 패턴 인식 능력과 기호 논리의 추론 구조를 결합함으로써, 이러한 시스템은 인간과 유사한 방식으로 맥락과 관계를 이해할 수 있다.

IBM의 신경 벡터 기호 아키텍처(NVSA) 연구는 인공 지능과 인간의 추론이 교차하는 지점을 엿볼 수 있게 해준다. 이러한 시스템은 단순히 데이터 포인트를 일치시키는 것보다 더 인간적인 방식으로 아이디어를 연결하고 맥락을 인식하려고 한다. 신경 연산과 기호 연산을 결합한 이러한 아키텍처는 인공 지능 비서가 인간과 같은 유연성으로 맥락과 관계를 이해할 수 있도록 해준다. 이는 예측적이고 능동적인 진정한 인지 협업에 한 걸음 더 다가선 것이다. 이러한 적응형 인공 지능 시스템은 요청받기 전에 필요를 예측할 수 있다. 11

또한, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 분야의 혁신은 인간의 인지와 기계 처리 간의 더욱 긴밀한 통합을 시사한다. 이러한 시스템에서는 음성 명령 없이도 의도를 전달할 수 있다.12  이러한 차세대 파트너십은 지능형 비서에 대한 개념을 변화시킨다. 더 이상 인간의 사고를 대체하는 자동화가 아니라 인간의 사고를 확장하는 증강이다. 이 경우, 발전은 시스템이 얼마나 자율적인지가 아니라 인간의 본성을 얼마나 잘 보존하고 증폭시키는지에 따라 측정될 것이다.

맺음말


개인용 AI는 이제 개인 생활이든 비즈니스 환경이든 일상 생활의 일부가 되었다. AI는 사람들이 더 빠르게 학습하고, 더 나은 결정을 내리고, 새로운 방식으로 창조할 수 있도록 도와준다. 앞으로의 과제는 이러한 시스템이 얼마나 똑똑해질 수 있느냐가 아니라, 사람들과 얼마나 잘 협력할 수 있느냐이다. 엔지니어는 인간의 판단력과 학습 능력을 향상시키면서도 개인정보를 보호하는 도구를 개발할 기회를 가지고 있다.

AI가 웨어러블 기기, 스마트 홈 시스템, 예측 기기 등으로 더욱 확장됨에 따라, 엔지니어링 발전의 진정한 척도는 사람들이 자신의 선택에 대해 얼마나 많은 통제권을 유지하고 있느냐에 달려 있다. 미래의 AI는 기계가 인간보다 더 똑똑해지는 것이 아니라, 인간과 얼마나 잘 협력하여 호기심, 창의성, 그리고 인간을 인간답게 만드는 불완전한 부분들을 드러낼 여지를 남겨두느냐에 달려 있다. 

출처

[1]https://www.iotforall.com/edge-computing-low-latency-iot
[2]https://stellarix.com/insights/articles/multimodal-ai-bridging-technologies-challenges-and-future/
[3]https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/06/got-emotional-wellness-app-it-may-be-doing-more-harm-than-good
[4]https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/analytics-lens/design-principle-3.html
[5]https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/analytics-lens/design-principle-3.html                                                                
[6]https://kgajos.seas.harvard.edu/papers/bucinca21trust.pdf
[7]https://www.ibm.com/think/topics/ai-alignment
[8]https://crstodayeurope.com/articles/may-june-2024/ethical-and-social-implications-of-ai-powered-companions/
 [9]https://fpf.org/wp-content/uploads/2025/09/Concepts-in-AI-Governance_-Personality-vs.-Personalization.pdf
 [10]https://ieeexplore.ieee.org/document/9156127
 [11]https://research.ibm.com/blog/neuro-vector-symbolic-architecture-IQ-test
 [12]https://ieeexplore.ieee.org/document/10327770


 

저자 소개

Profile Photo of Bryan DeLuca브라이언 델루카(Bryan DeLuca)는 복잡한 엔지니어링 개념을 쉽게 설명하는 데 깊은 열정을 가진 베테랑 전자 콘텐츠 제작자이다. 수년간의 실무 경험을 바탕으로, 그는 고급 전자 주제를 엔지니어, 취미 활동가, 메이커들이 이해하기 쉽고 흥미로운 콘텐츠로 풀어내는 데 탁월한 능력을 인정받고 있다. 브라이언은 부품, 전력 전자, 적층 제조, 마이크로컨트롤러, LED, 센서 통합에 초점을 맞춘 기술 기사와 영상을 제작한다.