Skip to main content

새롭게 떠오르는 배터리 테스트 접근법: 진단의 새로운 시대

(출처: Steveandfriend /stock.adobe.com; AI로 생성)

스마트폰부터 전기차(EV)에 이르기까지 전 세계적으로 전기화가 가속화됨에 따라 높은 성능과 긴 수명, 안전성을 갖춘 배터리에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아지고 있다. 리튬 이온 배터리는 강력한 성능을 바탕으로 첨단 소비자 기기에 널리 사용되고 있지만, 누설 전류, 덴드라이트 형성, 열폭주와 같은 문제에 취약하다. 이러한 문제들은 각각 치명적인 고장을 초래할 수 있다. 이러한 위험을 해결하기 위해 엔지니어들과 연구원들은 배터리 동작을 심층적으로 분석하고 미세한 열화 메커니즘을 밝혀내며 배터리 상태를 실시간으로 파악할 수 있는 새로운 테스트 방식을 개발하고 있다. 이 글에서는 개발 중인 새로운 배터리 진단 테스트들을 살펴보고, 이러한 접근 방식이 어떻게 첨단 에너지 저장 기술을 구현하는지 파고든다.

더 안전하고 스마트한 배터리를 향한 여정

지난 몇 년간 스마트폰과 전기차 분야에서 발생한 리튬 이온(Li-ion) 배터리 화재 사고는 더욱 엄격하고 견고한 안전 및 테스트 기준을 마련해야 할 필요성을 일깨워주었다. 이러한 사고들은 표면적인 진단을 넘어선 강력한 테스트 프로토콜의 중요성을 강조했다. 최근 등장한 배터리 테스트 방식에는 물리적 및 시뮬레이션 기반 테스트가 포함된다. 이러한 테스트는 전류 역학과 배터리 구조를 훨씬 더 미세한 수준에서 분석하여 배터리가 최적의 상태로 안전하게 작동하는지 확인하고, 미세한 문제가 심각한 열 발생으로 발전하기 전에 감지할 수 있다. 이러한 방법에는 그래핀 홀 센서와 전기화학 질량 분석법(EC-MS)이 있으며, 품질 관리(QC), 현장 진단 및 연구 개발(R&D)에 활용되어 배터리 수명 주기 전반에 걸친 동작에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공한다.

그래핀 홀 센서: 정밀한 전류 매핑

배터리 진단 분야에서 가장 유망한 혁신 기술 중 하나는 배터리 내부의 자기장을 측정하여 국소 전류를 파악하는 그래핀 홀 센서이다. 홀 효과 센서에서 활성 감지 표면이 자기장에 놓이면 물질 내의 전하 운반체가 편향되어 물질 양단에 전위차가 발생한다. 이 과정에서 물질 내에 전압이 발생하며, 편향과 발생한 전압을 측정하여 자기장의 세기를 결정할 수 있다. 그래핀 기반 센서는 그래핀의 탁월한 전기적 특성으로 인해 홀 효과가 증폭되어 국부 전류를 정밀하게 측정하고 빠른 응답 속도를 제공한다.

그래핀 홀 센서는 비접촉식, 비파괴식이며 배터리 작동에 영향을 주지 않고 국부 전류를 모니터링할 수 있기 때문에 전기차와 같은 실제 운행 환경에서도 실시간으로 적용할 수 있다. 그래핀 홀 센서를 사용하면 엔지니어는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있다.

  • 충전 및 방전 주기 모니터링
  • 배터리 충전 상태(SOC) 및 상태(SOH) 평가
  • 전류 급증 및 누설 전류 감지
  • 열폭주를 유발할 수 있는 핫스팟 식별
  • 배터리 전체의 전류 분포 파악

특히 그래핀 홀 센서는 고출력 리튬 이온 배터리의 가장 큰 안전 문제 중 하나인 열폭주를 모니터링하고 테스트하는 데 매우 적합하다. 열폭주는 결함으로 인해 온도가 급격히 상승하는 현상이다. 이러한 급격한 온도 상승은 배터리 셀과 배터리 팩 전체로 전파되어 화재 및 폭발로 이어질 수 있다. 그래핀 홀 센서는 배터리 모니터링 도구로 활용되어 심각한 열 사고로 이어지기 전에 전류 및 결함을 감지할 수 있다. 이러한 방식으로 그래핀 홀 센서는 열 폭주 및 기타 심각한 배터리 안전 문제에 대한 조기 경보 시스템 역할을 할 수 있다.

전기화학 질량 분석법

그래핀 센서가 전기적 거동에 초점을 맞추는 반면, 전기화학 질량 분석법(EC-MS)은 배터리 내부에서 발생하는 화학적 과정을 분석할 수 있는 창을 제공한다. 이러한 진단 접근 방식의 대표적인 예로 덴마크 기업인 스펙트로 인렛(Spectro Inlets)이 리튬 이온 전지에서 발생하는 가스 변화를 연구하기 위해 EC-MS를 개척하고 있으며,[1] 가스 변화는 배터리 열화의 주요 지표이다.

기존에는 가스 배출 분석에 제어된 환경에서 복잡한 장비가 필요했다. EC-MS는 미세 가공된 멤브레인을 사용하여 배터리 셀과 직접 접촉하도록 함으로써 이러한 과정을 간소화한다. 이를 통해 가스가 추가적인 운반 가스나 전해질 손실 없이 자연스럽게 분석기로 확산될 수 있다. 이 기술을 통해 연구원들은 특정 열화 경로를 파악하고, 시간에 따른 가스 생성 속도를 측정하며, 시뮬레이션만으로는 예측할 수 없는 실제 배터리 수명 예측 정확도를 높일 수 있다.

EC-MS는 특히 연구 개발 분야에서 매우 유용하다. 배터리 노화의 근본 원인을 이해하면 더욱 내구성이 뛰어난 설계를 개발할 수 있기 때문이다. 현재 해당 기술은 소규모로 사용되고 있지만, 패러데이 연구소(Faraday Institution)와 같은 기관의 관심을 끌고 있어 향후 더욱 폭넓게 활용될 가능성이 높다.

물리 기반 시뮬레이션의 배터리 테스트에서의 역할

물리적 테스트는 필수적이지만, 배터리 개발에서 물리 기반 시뮬레이션 접근 방식 또한 그에 못지않게 중요해지고 있다. 시뮬레이션은 배터리 개발 과정에서 다양한 시나리오에 걸쳐 배터리가 이론적으로 어떻게 작동해야 하는지를 보여주는 데 중요한 역할을 한다. 물리 기반 모델은 배터리 모니터링 및 진단 분야에서 널리 활용되고 있다. 최근에는 배터리에 특화된 물리 기반 시뮬레이션 모델들이 등장하여 배터리의 내부 특성과 시간 경과에 따른 열화를 더욱 정확하게 예측하고 있다.

대표적인 플랫폼 중 하나는 오픈 소스 도구인 PyBaMM(Python Battery Mathematical Modelling)이다. PyBaMM을 사용하면 엔지니어는 기본적인 물리 법칙에 기반하여 열화 메커니즘, 성능 지표, 수명 예측 등을 시뮬레이션할 수 있다.[2] 전 세계 수천 명의 엔지니어가 이미 PyBaMM을 사용하고 있으며, 배터리 연구 개발의 핵심 도구로 자리매김하고 있다. 이 플랫폼을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있다.

  • 열화 시나리오에 대한 상세 분석
  • 배터리 설계 및 소재 최적화
  • 하이브리드 테스트 접근 방식을 위한 실험 데이터와의 통합

맺음말

배터리 테스트는 정밀도, 민감도, 예측 능력을 특징으로 하는 새로운 단계로 접어들고 있다. 미세한 결함이 위험으로 발전하기 전에 이를 감지하거나 복잡한 열화 경로를 시뮬레이션하는 등, 현재 사용 가능한 도구들은 배터리 성능에 대한 이해와 관리 방식을 혁신적으로 변화시키고 있다.

전력 수요가 증가하고 안전 기준이 강화됨에 따라, 이러한 새로운 진단 방법들은 배터리가 강력한 성능을 제공함은 물론 신뢰할 수 있고 안전하도록 보장하는 데 중추적인 역할을 할 것이다. 물리적 테스트와 시뮬레이션 기반 테스트의 결합은 향후 에너지 저장 기술의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 핵심적인 역할을 할 것이다.

 

[1]https://www.faraday.ac.uk/success-stories/spectro-inlets/
[2]https://pybamm.org/

 


저자 소개

Profile Photo of Liam Critchley리암 크리츨리(Liam Critchley)는 화학과 나노 기술을 전문으로 하는 작가이자 저널리스트, 커뮤니케이터로, 분자 수준의 기초 원리가 다양한 응용 분야에 어떻게 적용될 수 있는지를 다루고 있다. 그는 복잡한 과학 주제를 과학자와 비과학자 모두에게 이해하기 쉽게 설명하는 정보 중심의 접근 방식으로 잘 알려져 있다. 리암은 화학과 나노기술이 교차하는 다양한 과학 분야 및 산업 영역에서 350편이 넘는 기사를 발표했다.

 
현재 그는 유럽 나노기술산업협회(Nanotechnology Industries Association, NIA)의 수석 과학 커뮤니케이션 책임자로 활동하고 있으며, 지난 몇 년간 전 세계의 기업, 협회, 미디어 웹사이트를 위해 글을 써왔다. 작가가 되기 전에는 나노기술을 포함한 화학 석사 학위와 화학공학 석사 학위를 취득했다.

 
집필 활동 외에도 그는 미국의 National Graphene Association(NGA), 글로벌 조직인 NWN(Nanotechnology World Network), 그리고 영국 기반 과학 자선단체인 GlamSci의 이사회 멤버로 활동하고 있다. 또한 BSNM(British Society for Nanomedicine)과 IAAM(International Association of Advanced Materials)의 회원이며, 여러 학술지의 동료 심사위원으로도 활동 중이다.