Skip to main content

AI 칩의 농업 현장 적용, 스마트 농업의 ‘두뇌’가 바뀐다

이미지 출처: MangKangMangMee/stock.adobe.com

2026년 9월 28일

이른 아침, 중국 윈난성의 블루베리 비닐하우스에서는 농업용 장비가 잎을 스캔해 병해를 식별하고, 과실의 숙성 정도를 평가해 자동으로 수확 시기를 판단하는 데 필요한 참고 자료를 제공하고 있다. 이러한 모습은 업계 홍보 영상 속에서나 등장하는 공상과학 장면이 아니라, 실제 농업 현장에 구현되고 있는 현실이다.

과거에는 농가에서 수십 년간 축적해 온 재배 경험에 전적으로 의존해 농작물 관리를 했다. 작물에 물이 부족한지, 잎에 병이 들었는지, 과실이 익었는지를 오로지 맨눈으로 관찰하거나 현장에서의 경험을 바탕으로 판단한 것이다. 그러나 농업 인구의 고령화가 심화하면서 노동력이 지속적으로 감소하고 인건비까지 계속 상승하자, 전통 농업의 수익성이 갈수록 압박받게 되었다. 이와 동시에 스마트 농업 분야도 중요한 전환점을 맞고 있다. 산업 고도화의 핵심은 더 이상 클라우드 기반 알고리즘이나 빅데이터 플랫폼의 콘셉트를 나열하는 데 있지 않다. 연산 능력과 AI 칩을 실제 현장에 적용하는 것이 농업 디지털화에서 가장 중요한 기반 기술의 혁신으로 자리 잡은 것이다.

스마트 농업 경쟁의 후반전에서 경쟁력을 좌우하는 것은 화려한 과학 기술 콘셉트가 아니다. 농업 현장에 투입된 AI 칩이 안정적으로 작동하고 환경에 대응하며, 저비용으로 실제 적용될 수 있는지다.

  智慧农业数据流转示意图:从农田感知到智能决策   (注:图片由AI生成)

스마트 농업의 데이터 흐름 개념도: 농지 환경 인식부터 지능형 의사결정까지(주: 이미지는 AI로 생성)

스마트 농업의 현장 돌파구, 클라우드에만 의존해서는 안 된다

농지는 데이터 센터가 아니다, 클라우드 아키텍처는 왜 농업 현장에 맞지 않는가

대다수의 스마트 농업 프로젝트에서 인터넷 산업의 클라우드 아키텍처를 그대로 적용하고 있지만, 데이터 센터의 안정적인 운영 환경은 농업 현장의 복잡한 작업 조건과 전혀 맞지 않는다. 이것이 바로 수많은 농업 디지털화 프로젝트가 시범 사업 단계에 머물 뿐, 대규모로 확산하거나 복제할 수 없는 근본적인 이유다.

데이터 센터는 일정한 온도와 습도가 유지되고 네트워크가 안정적이며 전문 인력이 상시 운영 및 관리하기 때문에, 연산 장비가 작동하기에 이상적인 환경이다. 반면 농지 환경은 전혀 다르다. 야외에서는 일교차가 매우 크고 먼지와 습기가 동시에 발생하며, 산간 지역의 과수원에는 통신 신호가 닿지 않는 사각지대도 많다. 이런 환경에서 장비는 일 년 내내 강한 햇빛과 서리, 빗물, 먼지에 노출되며 지속적으로 부식되고 손상될 수밖에 없는 것이다. 이처럼 극도로 복잡한 야외 환경에서는 클라우드 기반 아키텍처의 본질적인 한계가 더 부각된다.

클라우드의 현장 적용이 어려운 이유, 피할 수 없는 세 가지 ‘현실의 장벽’

클라우드 기반 솔루션을 농업 현장에 적용하기 어려운 이유는 결국 세 가지 ‘현실의 장벽’을 넘어서야 하기 때문이다.

첫째는 지연 시간의 문제다. 농작업의 적기는 사람을 기다려주지 않는다. 병충해 발생, 비닐하우스 내부의 고온 현상, 토양 가뭄 등은 모두 갑작스럽게 발생하는 농지 문제로, 불과 몇 시간 만에도 작물에 피해를 줄 수 있기 때문이다. 클라우드로 데이터를 전송하고 분석한 뒤 다시 결과를 전달받기까지는 지연이 발생하기 때문에 최적의 관리·대응 시기를 놓치기 쉽고, 그 결과 병해가 확산하거나 작업이 늦어질 수 있는 것이다.

둘째는 네트워크 단절의 문제다. 농업 현장에서는 통신이 끊기는 일이 흔히 발생한다. 산간 지역이나 비닐하우스, 외딴곳에 자리한 목장에서는 안정적인 통신망을 구축하기 어렵다. 한 번 네트워크가 끊기면 클라우드 기반 장비는 곧바로 식별·경보·제어 기능을 잃고, 기본적인 데이터 수집 기능만 수행하게 된다. 사실상 지능형 장비로서의 가치를 완전히 상실하는 셈이다.

셋째는 전력 및 통신 비용의 부담으로, 유지보수 비용이 좀처럼 낮아지지 않는다는 것이다. 고화질 이미지와 환경 데이터를 24시간 수집해 모두 클라우드로 전송하면, 막대한 데이터 통신 비용이 발생하는 동시에 장비의 전력 소비량도 크게 증가한다. 농업 현장의 장비는 대부분 배터리로 작동하기 때문에 데이터를 자주 전송할수록 배터리도 빠르게 소모되기 마련이다. 이후 배터리 교체가 잦아지고 현장 방문 점검까지 필요해지면, 인건비와 유지보수 부담이 커져 대부분의 농가에서 이를 감당하기 어려워질 것이다.

엣지 컴퓨팅의 현장 적용, 스마트 농업의 돌파구

클라우드 아키텍처는 농업 현장에 적합하지 않기 때문에 엣지 컴퓨팅을 현장에 적용하는 것이 스마트 농업의 핵심적인 돌파구로 떠오르고 있다.

간단히 말하면 엣지 컴퓨팅은 데이터 분석과 판단 기능을 멀리 떨어진 클라우드 서버에서 농업 현장의 AI 칩으로 옮기는 것이다. 장비가 현장에서 직접 데이터를 수집하고 분석한 뒤, 네트워크 통신이 원활할 때 데이터를 동기화해 클라우드로 전송한다. 이렇게 하면 설령 네트워크가 끊기더라도 독립적으로 작업을 수행할 수 있다. 동시에 낮은 지연 시간, 낮은 전력 소비, 높은 안정성을 바탕으로 열악한 농업 환경에 효과적으로 대응할 수 있어, 현장 장비가 더 이상 클라우드 네트워크에 전적으로 의존하지 않아도 된다.

엣지 AI는 농업 현장 장비에 휴대 가능한 자체 두뇌를 탑재하는 것과 같다. 기존 장비가 데이터를 기계적으로 수집하는 데 그쳤다면, 엣지 칩이 탑재된 장비는 스스로 관찰하고 판단하며 스스로 의사결정을 내리고 실행할 수 있다. 즉, 수동적인 데이터 수집 단말에서 능동적으로 농작물을 관리하는 지능형 단말로 진화하는 것이다. 이는 스마트 농업에서 가장 중요한 기반 기술 혁신이라 할 수 있다.

네 개의 칩으로 연결되는 스마트 농업의 전 과정

농업 현장의 지능화는 특정한 ‘기적의 칩’ 하나로 이루어지는 것이 아니다. 감지·통신·연산·실행의 네 가지 하드웨어 계층이 유기적으로 맞물려 농지를 파악하고 데이터를 전송하며 분석·판단한 뒤, 자동으로 작업을 수행하는 완벽한 폐쇄 루프를 구현하는 것이다.

감지 계층: 농지를 정확하게 파악한다

감지 계층은 농업 지능형 시스템의 ‘오감’에 해당한다. 온도와 습도, 토양 전기전도도(EC), 수소 이온 농도 지수, 광량, 작물 이미지 등을 측정하는 센서가 24시간 농업 현장의 환경과 작물 생육 데이터를 수집하고, 자연환경의 정보를 계산하고 분석할 수 있는 디지털 신호로 변환한다.

이와 함께 사용되는 MCU 칩은 전체 시스템의 데이터 원천이다. 감지 데이터의 정확도는 이후 AI 분석과 지능형 의사결정의 신뢰성을 직접적으로 좌우하며, 모든 지능형 농작물 관리의 기반이 된다 .[1]

통신 계층: 데이터를 안정적으로 전송한다

노지, 과수원, 목장은 장애물이 많고 범위가 넓지만, 일반적인 Wi-Fi나 블루투스는 통신 거리가 짧고 간섭에 취약해 야외 환경에 적용하기 어렵다. 예를 들어 실리콘랩스(Silicon Labs)의 EFR32FG23L Sub-GHz 무선 SoC와 같은 제품은 농업 현장의 장거리·저전력 모니터링을 위한 주요 솔루션으로 자리 잡고 있다. 이 제품은 장애물을 우회하는 성능과 간섭 내성이 강하고 전력 소비가 낮다는 장점이 있어 배터리 기반 무인 운영 환경에 적합하며, 농업 현장의 데이터를 장기간 안정적으로 전송할 수 있다 .[2]

연산 계층: 단말이 데이터를 명확하게 판단한다

연산 칩은 장비의 AI 두뇌로 병해 식별, 생육 판단, 위험 경보 등 핵심적인 추론 작업을 담당한다.

예를 들어 르네사스(Renesas)의 RA8D1은 AI 가속 코어를 탑재해 저전력 상태에서도 작물의 이미지 식별과 분석을 수행할 수 있으며, 농업 분야의 시각 지능화 시범 사업에 폭넓게 활용되고 있다.[3] 일반적인 환경 모니터링의 경우, 에스프레시프(Espressif)의 ESP32, ESP32-C2와 같은 칩 기반 솔루션만으로도 요구되는 성능을 충족할 수 있다. 농업용 칩을 선정할 때 중요한 것은 최고 수준의 사양이 아니라, 현장 환경에 적합하고 안정적으로 제어할 수 있으며 비용적인 측면에서도 적절한지 여부다.

실행 계층: 장비가 정확하게 움직인다

모든 지능형 의사결정은 결국 실제 농작물 관리 작업으로 구현되어야 한다. 실행 계층의 칩은 관개, 환기, 차광막, 살수 등의 장비를 연동하고, 현장에서 수행되는 연산 결과에 따라 물이 부족할 때는 자동으로 물을 뿌리고 온도가 높을 때는 환기를 하며 습도가 높을 때는 배기를 시키는 등 자동화된 보조 관리 작업을 수행하도록 한다. 농업 현장은 일 년 내내 습하고 먼지가 많으며 온도 차가 극심하기 때문에 칩의 안정성에 대한 요구 수준이 매우 높다. 실제 농업 현장에서 정확하게 식별하고 연산도 정확하게 했지만, 장비는 움직이지 않는 난처한 상황을 피하려면, 하드웨어 구동이 안정적이고 작업 환경에 안정적으로 대응할 수 있어야 한다. 그래야 지능형 의사결정이 실제 농업 현장에서 제대로 구현될 수 있는 것이다.

아시아·태평양 지역 스마트 농업: 세계적인 변화의 물결 속 다양한 발전 경로

글로벌 마켓 인사이트(Global Market Insights)의 공개 분석에 따르면, 2025년 전 세계 스마트 농업 시장 규모는 232억 달러에 달했으며, 2026~2035년 연평균 성장률은 9.7%에 이를 것으로 전망된다. 그중에서도 아시아·태평양 지역은 전 세계에서 스마트 농업 성장 속도가 가장 빠른 지역으로, 지역 성장률이 글로벌 평균을 웃돈다 .[4]

전 세계를 살펴보면 지역에 따라 발전 양상이 뚜렷하게 갈린다. 북미에서는 대규모 농장을 중심으로 성숙한 클라우드 기반 정밀 농업 시스템이 구축됐으며, 유럽은 생태 농업의 디지털화에 주력하고 있다. 아시아·태평양 지역은 전 세계의 주요 식량 생산지이자 스마트 농업의 성장 속도가 가장 빠른 지역이기도 하며, 이 지역 농업의 디지털화는 전 세계의 식량 안보에도 큰 영향을 미치고 있다.

유럽·아메리카 지역의 표준화된 대규모 농장과 달리, 아시아·태평양 지역은 농업 구조가 파편화되어 있고 다양하다는 특징이 있다. 이러한 특성으로 인해 재배 과정에서 직면하는 문제와 스마트 농업을 현장에 적용하는 방식 역시 국가별로 다르게 나타나고 있는 것이다.

중국: 광범위한 농업 환경에서의 규모화 모색, 노지농업과 시설농업을 아우르다

중국은 국토가 넓어 지역별 농업 형태의 차이가 뚜렷하다. 북부에는 노지 경작지가 넓게 분포하는 반면, 남부에는 시설하우스와 산악 지역 특화 재배가 발달해 있다. 중국의 스마트 농업 적용은 한편으로는 대규모 노지에서 토양과 수분·비료 상태 등 ‘4대 지표’를 모니터링하고, 다른 한편으로는 시설하우스의 환경을 자동으로 제어하는 방향으로 추진되고 있다.[5] 대다수의 시범 사업에서는 농업용 엣지 단말 칩을 활용해 현장의 온·습도, 토양 수분 상태, 작물 이미지 등을 직접 수집하며, 네트워크가 끊긴 상황에서도 단말 장비가 독립적으로 관개·시비, 환기 등의 제어 작업을 수행할 수 있다. 앞서 소개한 윈난성 블루베리 비닐하우스가 바로 엣지 AI의 대표적인 적용 사례다. 중국 내 솔루션은 대규모 농업 기지와 소규모 농가의 비용에 대한 요구사항을 모두 고려해야 하며, 하드웨어의 가성비와 야외 환경에서의 장기적인 안정성을 지속적으로 개선해야 한다. 이와 같은 측면에서 중국은 아시아·태평양 지역에서 농업용 엣지 칩의 적용 규모가 가장 큰 시장이다.

일본: 정밀 온실 농업, 안정성과 관리 부담 최소화를 추구하다

일본은 농업 인구의 고령화가 심각해 노동력이 매년 감소하고 있으며, 농작물 관리 비용도 지속적으로 상승하고 있다.[6] 특히 일본은 농지가 잘게 분할된 경우가 많고 고품질 온실 재배를 위주로 하고 있기 때문에 환경 안정성에 대한 요구 수준이 높으며, 인력이 농작물을 상시 관리해야 하는 부담도 매우 크다. 일본의 수많은 시범 사업에서는 에스프레시프(Espressif)의 ESP32 IoT 칩을 활용해 수만 엔대의 자동화 시스템을 구축하고 있다. 안정적이고 유지보수 부담이 적은 경량화 솔루션을 통해 인력 부족 문제를 완화하려는 것이다.[7]

인도: 소규모 농가를 위한 보편적 적용, 저렴하고 쉽게 현장에 적용할 수 있는 솔루션을 추구하다

인도는 소규모 농가가 대다수를 차지하는 영세 농업 구조가 주를 이룬다. 이 지역은 농가당 경작 면적이 작고 수익이 제한적인 데다 농업 현장의 전력 공급도 불안정하기 때문에 고가의 스마트 장비를 현장에 보급하기 어렵다. 이런 이유로 인도에서는 노르딕 세미컨덕터(Nordic Semiconductor)의 nRF52840 칩을 활용해 간단한 토양 모니터링 단말을 구축하고 있다. 극도로 단순하고 저렴한 하드웨어 솔루션을 통해 소규모 농가도 이용할 수 있는 농업 디지털화의 보편적인 적용을 모색하고 있는 것이다.[8]

태국: 열대 경제 작물, 세심한 관리로 수익을 지키다

태국의 두리안, 망고스틴, 고무나무와 같은 고부가 가치 작물은 환경 변화에 매우 민감하다. 온도와 습도가 조금만 변해도 과실의 품질과 한 해 전체의 수익에 영향을 미칠 수 있는 것이다. 열대 과수원은 병충해 발생이 잦고 고온다습한 환경이 이어지기 때문에, 다차원 센서 네트워크를 구축하고 있는 과수원이 많다. 이는 엣지 칩을 활용해 현장에서 데이터를 분석하고 이상 징후를 사전 경보함으로써 클라우드 의존도를 낮추고 생산량과 품질을 안정적으로 유지하기 위함이다.[9]

호주: 광활한 목축지, 장거리·장시간 운용과 유지보수 부담 최소화

호주의 목축지는 면적이 광활하고 위치가 분산되어 있어 순찰·점검 인건비가 매우 높으며, 야외에 설치된 장비를 전담 인력이 직접 운영하거나 유지보수를 하기도 어렵다. 이런 이유로 호주에서는 Sub-GHz 기반의 저전력 광역 통신 솔루션을 많이 활용하고 있다. 하드웨어에 한 번 전원을 공급하면 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 광범위한 목축지를 모니터링하고 현장 관리에 드는 인건비 부담을 줄일 수 있기 때문이다.[10]

중국의 고원 지역 비닐하우스와 일본의 온실부터 남아시아의 소규모 농가, 동남아시아의 과수원, 호주의 목축지에 이르기까지 아시아·태평양 지역에서는 이미 다양한 디지털 농업 사례가 현장에 적용되고 있으며, 정책적인 차원에서도 강력한 지원이 뒷받침되고 있다. 2026년 8월, 제11차 APEC 식량안보장관회의가 중국 항저우에서 개최됐으며, 「혁신과 디지털화를 통한 아시아·태평양 지역 식량 시스템 회복탄력성 강화 원칙 문서」가 발표됐다. 이 문서는 각 경제체가 AI를 비롯한 디지털 기술을 활용해 식량 시스템 전 과정의 의사결정, 연계 및 비상 대응 역량을 강화함으로써, 아시아·태평양 지역이 글로벌 스마트 농업 혁신 거점으로 자리매김할 것을 촉구하고 있다 .[11]

스마트 농업, 병목은 개별 칩이 아니라 시스템에 있다

업계에서는 오랫동안 잘못된 인식이 존재해 왔다. 스마트 농업의 대규모 현장 적용이 어려운 근본적인 원인이 고성능 칩이 부족한 데에 있다는 것이다.

그러나 실제로 칩은 하드웨어의 구성 요소 중 하나일 뿐이며, 농업 현장의 복잡한 작업 환경에 맞춰 전체 솔루션을 구축하는 것이 핵심 과제다. 농업의 지능화는 센서, 통신, 연산, 실행, 전원 공급 등 여러 모듈이 유기적으로 협력해야 하는 시스템 엔지니어링에 속한다. 아무리 고성능 칩을 사용하더라도 농업 현장의 환경에 맞춘 조정 방안이 부족하면 장비는 여전히 고장 나기 쉽고, 실제 현장에 적용하거나 보급하기도 어렵다.

하드웨어 자체의 문제 외에도 산업 현장에 적용하는 데는 여러 가지 현실적인 장애물이 존재한다. 첫째, 농업 현장이 파편화되어 있다. 지역과 작물에 따라 관리 방식 차이가 크기 때문에 범용적인 표준화 제품을 개발하기가 어렵다. 둘째, 초기 투자 비용의 장벽이 높다. 지능형 장비 전체를 도입하는 데 상당한 비용이 들기 때문에 중소 규모 농가의 자금 부담이 크다. 셋째, 디지털 기술의 활용 장벽이 높다. 대부분의 농가가 관련 장비를 다뤄본 경험이 부족하기 때문에 장비 운용 및 유지보수를 위해서는 연계 교육 서비스가 마련되어야 한다. 따라서 스마트 농업의 현장 적용을 위해서는 하드웨어, 알고리즘, 농업 비즈니스 서비스가 유기적으로 연계되어야 하며, 단순히 칩 기술의 발전에만 의존해서는 안 된다.

칩은 기본적인 하드웨어에 불과하며, 시스템을 농업 현장 환경에 맞게 적용하는 능력과 경험이야말로 스마트 농업의 진정한 핵심 경쟁력인 것이다.

차세대 농업용 칩의 발전 방향

향후 스마트 농업 산업을 전망하면, 농업용 엣지 칩은 크게 세 가지 방향을 중심으로 고도화될 전망이다.

엣지 단말의 지능화: 농업 현장의 의사결정에 특화된 연산 능력

경량형 농업 AI 모델은 지속적으로 고도화되고 있으며, 이에 맞춰 NPU 연산 아키텍처도 작물 식별, 재해 경보 등 농업 현장 작업에 특화된 형태로 발전하고 있다. 이를 통해 클라우드 연산에 대한 의존도를 낮출 수 있으며, 단말이 농작물 관리에 필요한 판단을 독립적으로 수행할 수 있게 되어 인력의 개입도 줄일 수 있다.

칩 집적도 향상, 비용 절감·소형화·스마트 농업의 대중화

칩의 집적도가 지속적으로 향상되면서 센서, 신호 처리, 연산 등 다양한 기능이 통합되고 있으며, 이를 통해 하드웨어 구조를 단순화하고 주변 부품을 줄여 장비의 크기와 생산 비용을 효과적으로 낮출 수 있다. 스마트 농업용 하드웨어가 ‘시범 사업’ 수준에 그치지 않고 일반 농가 시장까지 실제로 확산할 수 있게 되는 것이다.

신뢰성 향상, 농기계의 까다로운 작업 조건에 최적화

농기계는 강한 진동, 고온과 저온, 먼지와 습기 등 열악한 환경에서 작동하기 때문에 칩에 특별히 높은 수준의 간섭 내성과 장기적인 신뢰성이 요구된다. 농업용 칩의 핵심 경쟁력은 순간적인 최고 연산 성능이 아니라, 어떠한 상황에도 장기간 안정적으로 작동하면서 까다로운 야외 환경을 견뎌내는 현장 적응력에 있는 것이다.

맺음말

AI 칩의 농업 현장 적용은 대형 데이터 센터를 그대로 농지에 옮겨놓는 것이 아니다. 엣지 컴퓨팅을 기반으로 지능형 단말이 농업 현장의 환경을 파악하고 농업 생산의 요구 사항에 맞게 작동하며, 농가의 일상적인 작업을 지원하도록 하는 것이다. 하드웨어 칩, 현장 맞춤형 알고리즘, 농업 비즈니스가 긴밀하게 연계될 때 비로소 스마트 농업의 가치를 지속적으로 끌어낼 수 있다.
현대 농업의 ‘두뇌’ 혁신은 이제 막 시작됐다.

참고 자료

[1]

Suresh P, Muthukumar V. The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now—A Systematic Review of Smart Sensing Technologies[J]. Sensors, 2024,24(18):5821[EB/OL]. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12196926/, [2026-09-12].

[2]Silicon Labs. EFR32FG23L Sub-GHz Wireless SoC[EB/OL].

https://www.silabs.com/wireless/proprietary/efr32fg23l-sub-ghz-wireless-socs, [2026-09-12].

[3]Renesas. RA8D1 High-Performance AI MCU[EB/OL].

https://www.renesas.com/en/products/ra8d1, [2026-09-12].

[4]Global Market Insights. Smart Agriculture Market Size & Share, 2026-2035[EB/OL].

https://www.gminsights.com/industry-analysis/smart-agriculture-market, [2026-09-12].

[5] 农业农村部. 农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见

[EB/OL].(2024-10-26)[2026-09-12]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6983621.htm.

[6]OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2025: Country note-Japan[EB/OL].

https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2025_a80ac398-en/full-report/japan_d94ab3f7.html, [2026-09-12].

[7]Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet[EB/OL].

https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html, [2026-09-12].

[8]OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2025: Country note-India[EB/OL].

https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2025_a80ac398-en/full-report/india_a08610a6.html, [2026-09-12].

[9]Thailand Board of Investment. Thailand Agritech & Foodtech[EB/OL].

https://www.boi.go.th/upload/content/thailand%20agritech%20&%20foodtech.pdf, [2026-09-12].

[10]CSIRO. Collaboration with Sharp Corporation on Low-Frequency Wireless Networks for Smart Livestock Monitoring[EB/OL].

https://research.csiro.au/isp/collaboration-with-sharp-corporation-on-low-frequency-wireless-networks-for-smart-livestock-monitoring/, [2026-09-12].

[11] 国家粮食和物资储备局. APEC《创新与数字化增强亚太区域粮食体系韧性原则文件》

[EB/OL].(2026-08-28)[2026-09-12]. http://www.lswz.gov.cn/html/ywpd/gjjl/2026-08/28/content_294865.shtml.