Skip to main content

현실 세계를 위한 휴머노이드 로봇 엔지니어링

 

출처: LizaStocker/stock.adobe.com; AI로 생성

인간은 현대 공학이 이를 가능하게 만들기 훨씬 전부터 휴머노이드 기계에 매료되어 왔다. 그리스 신화부터 고대 민담, 초기 공상과학 소설에 이르기까지 인간을 닮은 기계는 지능과 자율성에 대한 사람들의 호기심을 투영해 왔다. 시간이 흐르면서 문학과 영화는 언젠가 고급 기계가 인간처럼 걷고, 말하고, 움직이며 상호작용할 것이라는 아이디어를 강화했다. 최근 들어 센싱, 액추에이션(구동), 인공지능(AI), 전력 전자, 임베디드 컴퓨팅 기술이 성숙함에 따라 이러한 기계들은 연구실이나 대학, 소설 속을 벗어나 실제 세계에서 기능하는 기계로 거듭나고 있다. 휴머노이드 로봇의 역사와 그 발전을 이끄는 기술들은 종종 대중의 생각과는 다른 방향으로 전개되기도 한다.

역사의 대부분 동안 이러한 비전은 기술적 부재로 인해 제약을 받아 왔다. 컴퓨팅 파워가 부족했고, 구동 장치는 조잡했으며, 센싱 기능은 최소한에 불과했기에 휴머노이드 로봇은 인간의 움직임과 지능을 모방하는 것은 고사하고 실실적으로 거의 실현 불가능했다. 변화한 것은 인간과 닮은 기계를 만들고자 하는 욕구가 아니라, 그것을 실제로 제작할 수 있는 기술이었다. 이제 더 빠른 프로세서와 더 우수한 센서 덕분에 휴머노이드 로봇은 주변 환경을 지각하고 실시간으로 반응할 수 있게 되었다.

휴머노이드 로봇의 역사


휴머노이드 로봇의 역사는 몇 가지 주요 단계로 나누어 이해하는 것이 가장 쉽다.

초기 기계적 자동화

초기 휴머노이드 기계 중 일부는 순수하게 기계적이었다. 레오나르도 다빈치의 설계로 알려진 르네상스 시대의 디자인에는 기본적인 인간의 움직임을 흉내 내도록 설계된 관절형 휴머노이드 기사가 포함되어 있었다(그림 1). 1  이후 주로 대중 시연용으로 제작된 태엽 장치 자동인형은 기어, 도르래 시스템, 크랭크를 활용한 인상적인 기계적 장인 정신을 보여주었다. 그러나 이 모든 기계는 자율성이나 적응력이 전혀 없었다.


 그림 1: 베를린에 전시된 내부 작동 구조를 보여주는 다빈치 로봇 모델. (출처: Erik Möller. Public domain)

초기 전기 기계식 휴머노이드

20세기 초, 휴머노이드 기계는 모터와 기본적인 제어 로직을 결합하기 시작했다. '에릭(Eric)'이나 '일렉트로(Elektro)'와 같은 로봇은 음성 출력, 팔 움직임, 간단한 상호작용을 선보였다.2 이는 순수한 기계적 메커니즘에서 전기적으로 구동되는 시스템으로 넘어가는 전환점이었다.

이족 보행 연구

20세기 후반, 연구자들은 휴머노이드 로봇 개발의 주요 난제 중 하나인 이족 보행 로코모션(locomotion) 연구에 집중하기 시작했다. 혼다(Honda)의 E-시리즈, P-시리즈, 그리고 아시모(ASIMO) 로봇은 휴머노이드 로봇이 걷고, 계단을 오르며, 장애물을 피할 수 있음을 증명했다.3

현대의 가속화

지난 10년 동안 휴머노이드 로봇 공학의 발전은 더욱 빠르게 가속화되었다. 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)의 '아틀라스(Atlas)'나 피규어 AI(Figure AI)의 '피규어(Figure)' 로봇은 유연하고 인간에 가까운 움직임, 인지 능력, 자율성 면에서 상당한 진보를 보여준다.4  이러한 로봇 시스템은 실시간으로 작동하며, 이는 AI 모델, 엣지 컴퓨팅, 임베디드 프로세서, 그리고 로봇이 실제 세계에 투입되기 전 훈련하는 시뮬레이션 기반 개발이 있었기에 가능했다. 로봇들은 현장에 배치되기 전, 물리학 기반의 가상 환경에서 움직이고 작업을 수행하는 방법을 배우는 데 수년을 보낼 수 있다.

오늘날의 휴머노이드를 뒷받침하는 기술


단 하나의 획기적인 돌파구가 휴머노이드 로봇의 발전을 이끄는 것은 아니다. 그 대신, 동시에 성숙해진 여러 기술이 이러한 로봇의 실현을 가능하게 만들고 있다.

센싱

현대의 휴머노이드 로봇은 주변 환경을 인식하기 위해 동시에 작동하는 여러 유형의 센서에 의존한다. 시각 시스템은 물체 인식과 공간 인식을 제공하고, 깊이 센서와 라이다(lidar)는 내비게이션과 장애물 회피를 가능하게 한다. 힘, 토크, 촉각 센서는 물체 및 도구 조작, 인간과의 상호작용 같은 시나리오에서 로봇이 안전하게 환경과 상호작용하도록 돕는다.

구동 및 이동성
대부분의 전통적인 산업용 로봇은 구조화된 작업 셀 내의 바닥, 천장, 벽 등에 고정되어 있다.5 반면 휴머노이드 로봇은 이동 중에 동적으로 균형을 잡고, 충격을 흡수하며, 고르지 않은 지형에 적응해야 한다. 정밀한 토크 제어가 가능한 전기 액추에이터와 고급 제어 알고리즘은 수십 개의 관절을 동시에 조정하여 인간과 유사한 움직임을 만들어낸다. 이러한 조율을 통해 로봇은 걷고, 물건을 들어 올리며, 물체를 조작할 수 있다.

AI 및 학습
AI는 휴머노이드 로봇에게 인지, 계획, 적응적 행동 능력을 부여한다. 대부분의 시스템에서 머신 러닝(ML)은 시각 인식, 작업 계획, 실시간 동작 최적화에 사용된다. 대규모 언어 모델(LLM)은 움직임을 직접 제어하기보다는 명령을 해석하고 작업 순서를 정하는 데 사용된다.

훈련의 상당 부분은 시뮬레이션 환경에서 이루어지는데, 여기서 로봇은 배치 전 움직임과 작업 실행을 연습할 수 있다. 이러한 환경은 물리적 테스트와 관련된 마모, 위험, 가동 중단 없이도 로봇이 짧은 시간 내에 수천 시간의 경험을 쌓을 수 있게 해준다.

컴퓨팅 아키텍처
실시간 제어와 인지를 처리하기 위해 휴머노이드 로봇은 지연 시간을 낮게 유지할 수 있는 상당한 수준의 온보드 컴퓨팅 능력을 필요로 한다. 엣지 프로세서가 실시간 제어를 관리하며, 그래픽 처리 장치(GPU)와 신경망 처리 장치(NPU)가 인지 및 계획을 지원한다.6 이는 로봇이 클라우드 연결에 끊임없이 의존하지 않고도 안전하게 작동하도록 돕는다.

전력 및 열 관리
전력은 특히 변수가 많은 환경에서 로봇이 작동해야 할 때 휴머노이드 로봇 기술에서 가장 큰 장애물 중 하나로 남아 있다. 오늘날의 시스템은 배터리 기술의 점진적인 개선에 의존하고 있다. 현대식 배터리는 전체 작동 시간이 여전히 제한적임에도 불구하고, 물리적 작업을 수행하는 동안 가해지는 짧고 강력한 기계적 부하를 지탱할 수 있을 만큼 충분한 에너지를 공급할 수 있다. 
열 관리 기술의 발전은 점점 소형화되는 설계 안에서도 과열 없이 성능을 유지할 수 있게 해준다. 예를 들어, 엔지니어들은 로봇의 관절과 사지 구조 내부에 히트파이프 방열판을 직접 내장하여 밀폐된 모터 하우징 밖으로 열을 전도하고, 이를 더 넓은 표면에 분산시켜 방출하고 있다.7 

연결성
무선 연결은 휴머노이드 로봇의 개발과 개선에서 보조적인 역할을 한다. 이러한 로봇들은 인간의 환경에서 독립적으로 작동해야 하므로, 무선 연결은 업데이트와 개발 데이터가 배치된 시스템 전체에 확산시킬 수 있게 해준다. 여러 로봇에서 수집된 데이터는 오프라인에서 분석되어 모델을 개선하고, 추가 업데이트가 적용되기 전에 휴머노이드 로봇의 신뢰성을 더 높이는 데 사용될 수 있다. 시간이 지남에 따라 이러한 접근 방식은 원래 인간을 위해 구축된 장소에서 로봇이 일관되게 작동할 수 있도록 돕는다.

왜 인간의 형태인가?


대부분의 환경이 그곳에 사는 인간을 위해 구축되었기 때문에, 휴머노이드 형태를 추구하는 것은 실용적인 디자인 선택이다.

문, 계단, 도구, 워크스테이션을 비롯한 거의 모든 구조물은 인간의 상호작용을 위해 설계되었다. 인프라를 재설계하는 대신, 엔지니어들은 기존 공간과 사양 내에서 작동할 수 있는 휴머노이드를 개발할 수 있다(그림 2).


 
그림 2: 휴머노이드 로봇의 개발은 인간을 위해 설계된 공간을 쉽게 탐색할 수 있는 수준까지 발전할 수 있다. (출처: IMAGE STORE/stock.adobe.com; AI로 생성) 

산업 현장에서 기업들은 속도보다는 유연성과 의사 결정이 필요한 피킹(picking), 팔레타이징(palletizing), 검사, 자재 취급 작업에 휴머노이드 로봇을 사용하는 방안을 모색 중이다. 제조 분야에서 휴머노이드 로봇은 민첩성과 적응성을 제공하여, 로봇 팔과 같은 고정형 로봇으로는 자동화하기 어려운 작업을 수행할 수 있게 한다.

의료 환경에서 휴머노이드 로봇은 환자가 더 안전하게 이동하는 것을 돕고 간병인의 신체적 부담을 줄여줄 수 있다. 재난 대응 시나리오에서 휴머노이드 로봇은 화재, 방사능, 심지어 불안정한 구조물을 포함한 위험한 환경을 탐색하도록 설계될 수 있다. 이들은 또한 특히 복잡하거나 예측 불가능한 환경에서 인간과 로봇의 상호작용과 협업 행동을 연구하기 위한 연구 플랫폼으로 사용될 수 있다.

흔한 오해들


휴머노이드 로봇에 대한 가장 큰 오해 중 하나는 이들이 인간 노동자를 완전히 대체하기 위해 설계되었다는 점이다. 하지만 관련 기관들은 반복적이고 신체적으로 힘들거나 위험한 과업을 돕는 것이 목적임을 밝히고 있다.8 이는 과거에 고정형 로봇들이 도움을 주었던 방식, 그리고 지금도 계속하고 있는 방식과 다르지 않다. 또 다른 흔한 오해는 휴머노이드 로봇이 감정적이 되거나 심지어 자의식을 갖게 될 것이라는 점이다. AI의 많은 발전에도 불구하고, 이들은 여전히 프로그래밍된 목표를 실행하는 공학적 시스템으로 남아 있다.

일부 비판론자들은 휴머노이드 로봇 기술이 광범위한 채택을 위한 준비가 되지 않았다고 주장하지만, 분석가들과 업계 보고서들은 기술적 능력보다는 오히려 비용이 아마도 가장 큰 장벽이라고 일관되게 지적한다. 이동성, 센싱, 자율성을 뒷받침하는 기술은 급격히 발전했지만, 휴머노이드 로봇은 오늘날 사용되는 고정형 또는 특정 작업용 로봇보다 여전히 훨씬 더 비싸다. 이러한 장벽은 테스트 프로그램 외부에서의 도입을 제한한다. 보고서에 따르면 현재의 휴머노이드 시스템은 대당 수만 달러에서 수십만 달러에 달하는 경우가 빈번하다.9 더 넓은 규모의 운용을 가능케 하려면 안전성, 내구성, 가동 시간의 개선과 함께 상당한 비용 절감이 필요할 것이다.

휴머노이드 로봇이 통제된 환경에서는 효과적으로 작동하지만, 생산 규모를 확장하고 시스템 비용을 줄이는 것이 채택률을 결정하는 데 도움이 될 것이다. 대부분의 단기 애플리케이션은 산업 및 상업용이 될 것이다. 소프트뱅크 로보틱스(SoftBank Robotics)의 '페퍼(Pepper)'와 '나오(NAO)' 플랫폼 같은 초기 고객 응대용 로봇들은 단순 시연 단계를 넘어서고 있다.10  유비텍(UBTECH, Walker X 로봇), 1X 테크놀로지스(1X Technologies, Eve), 샌추어리 AI(Sanctuary AI, Phoenix) 같은 기업들은 완전한 자율성보다 상호작용과 과업 지원이 더 중요한 공공 환경용 휴머노이드 로봇을 적극적으로 개발하고 있다.11  

휴머노이드 로봇의 향후 10년


향후 10년 동안 휴머노이드 로봇은 극적인 돌파구보다는 꾸준한 엔지니어링을 통해 발전할 것이다. 활발한 발전이 예상되는 한 분야는 센싱으로, 새로운 시스템들은 더 나은 시각적 지각과 더 유능한 촉각 피드백을 통합하여 로봇이 더 미세한 접촉력을 감지하고 물체를 더 잘 다룰 수 있도록 하고 있다(그림 3).


 그림 3: 촉각 센싱과 미세 운동 제어의 발전은 휴머노이드 로봇이 일상의 물건을 더 안정적으로 다룰 수 있도록 하고 있다. (출처: Anastasiya RI/stock.adobe.com; AI로 생성) 

이러한 센싱 기술의 발전은 휴머노이드 로봇의 애플리케이션 범위를 확장할 것이다. 산업 및 유틸리티 환경에서 향상된 인지와 제어는 고정형 장비로는 자동화하기 어려운 환경에서의 검사, 자재 취급, 유지보수를 가능하게 한다. 휴머노이드 로봇의 사용은 사이클 타임보다 유연성이 더 중요한 창고 및 물류 역할(예: 혼합 재고를 취급하거나 인간 작업자를 위해 설계된 공간을 탐색하는 경우)에서도 탐색되고 있다.

의료 및 이동 보조는 휴머노이드 로봇을 통합하기 위한 또 다른 단기적 집중 분야이지만, 완전한 자율성에 초점을 맞추지는 않는다. 대신, 잠재적인 애플리케이션은 환자의 이동 및 재활 운동 보조와 같은 신체적 지원 작업에 집중되어 있다. 이러한 애플리케이션은 신뢰할 수 있는 센싱과 제어된 물리적 상호작용에 달려 있다. 이 분야에서의 점진적인 개선은 실제 배포를 가능하게 만드는 데 도움을 줄 것이다.

시뮬레이션 툴이 개선됨에 따라, 하드웨어가 제작되기 전에 휴머노이드 로봇 행동의 더 많은 부분을 개발하고 검증할 수 있게 되어 반복 주기를 줄이고 향후 10년 동안 더 큰 규모의 배치를 더 현실적으로 만들 수 있다. 이는 제어된 상업적 환경에서의 더 빠른 배치를 지원하며, 반복성과 안전성이 필수적인 영화 제작을 위한 교육 시뮬레이션 및 휴머노이드 스턴트 대역과 같은 틈새 애플리케이션에 도움이 될 것이다.

더욱 광범위한 채택은 단지 기술적 능력뿐만 아니라 비용, 내구성, 시스템 신뢰성의 지속적인 진보에 달려 있을 것이다. 엔지니어들이 기술적 제약을 해결함에 따라, 휴머노이드 로봇은 실험적인 시연에서 벗어나 인간 규모의 이동성과 상호작용의 이점을 누릴 수 있는 환경에서의 실용적인 자동화로 이동할 가능성이 높다.

맺음말


휴머노이드 로봇은 더 이상 기본적인 실행 가능 여부를 따지는 단계에 머물지 않는 공학적 현실이 되었다. 이 분야의 발전은 센서, 전력 전자, 임베디드 컴퓨팅, 신소재, 그리고 AI와 같은 기존 기술들에 의해 인도되고 있다. 향후 10년 동안 로봇의 배치는 유연성이 중요한 산업 및 상업 환경에 집중될 것이며, 더 광범위한 사용은 지능 그 자체보다는 경제성과 내구성의 지속적인 개선에 좌우될 것이다.

1https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo%27s_robot
2https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8564641/replica-of-eric; https://spectrum.ieee.org/elektro-the-motoman-had-the-biggest-brain-at-the-1939-worlds-fair
3https://global.honda/en/ASIMO/history/
4https://bostondynamics.com/atlas/; https://www.figure.ai/figure

5https://ifr.org/industrial-robots 

 6https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/\  

7https://walmatethermal.com/humanoid-robot-thermal-management-application-practice-of-walmate-thermal-heat-pipe-heat-sink
 8https://www.reuters.com/technology/chinas-humanoid-robots-will-not-replace-human-workers-beijing-official-says-2025-05-17/
 9https://www.mckinsey.com/industries/industrials/our-insights/humanoid-robots-crossing-the-chasm-from-concept-to-commercial-reality/
 10https://us.softbankrobotics.com/
  11https://www.ubtrobot.com/en/humanoid/products/walker; https://www.1x.tech/eve; https://www.sanctuary.ai/blog/sanctuary-ai-unveils-phoenix-a-humanoid-general-purpose-robot-designed-for-work
 12https://talkinglogistics.com/2025/10/01/humanoid-robots-in-logistics-early-curiosity-lingering-skepticism
  13https://arxiv.org/pdf/2509.14687
  14https://spectrum.ieee.org/amp/mit-dynamic-acrobatic-humanoid-robot-2653906657
 15https://straitsresearch.com/report/humanoid-robot-market