현대 자동화를 위한 PLC 프로그래밍의 진화

이미지 출처: mrdeeds/stock.adobe.com
마이클 파크스(Michael Parks, PE) / 마우저 일렉트로닉스
2026년 5월 27일
현대의 산업 자동화는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 덕분에 높은 유연성을 확보할 수 있었다. 1970년대에 PLC가 등장하기 전까지, 공장 제어는 견고하지만 생산 요구 사항이 변경될 때마다 수정하기가 매우 까다롭기로 악명 높은 하드와이어드(hard-wired) 전자 기계식 릴레이, 타이머, 접촉기 시스템이 주를 이루었다. PLC의 등장 이후 자동화 기술은 점차 하드웨어에서 소프트웨어로 구성 가능한 기능으로 전환되었으며, 과거에는 꿈에 불과했던 기능들이 현실이 되었다.
PLC 프로그래밍의 역사
초기 PLC 프로그래밍 기술은 물리적으로 제한된 하드웨어 인접 방식에서 보다 공식화된 소프트웨어 방식으로 진화했다. 1970년대의 초기 PLC는 공장 현장에서 휴대용 키패드나 전용 단말기를 사용하여 직접 프로그래밍되었으며, 기술자들은 릴레이 회로도에서 파생된 래더 로직(ladder logic)을 나타내는 숫자 명령어와 메모리 주소를 입력했다 (그림 1).

그림 1: PLC용 휴대용 프로그래머의 예시. 오늘날에는 노트북이 프로그래밍에 가장 널리 사용되는 도구이다. (출처: Green Shoe Garage)
1980년대에는 마이크로프로세서가 개선되고 휴대용 프로그래밍 콘솔이 도입되면서 오프라인 편집, 향상된 진단 기능, 그리고 표현력이 더 풍부한 공급업체별 특정 언어의 사용이 가능해졌다. 그럼에도 전기 기술자들에게 친숙한 래더 로직은 여전히 지배적인 위치를 차지했다. 1990년대는 개인용 컴퓨터가 독점적인 단말기를 대체하고 네트워킹이 보편화되면서 더욱 풍부한 개발 환경과 버전 관리 기반의 프로그램 저장이 가능해진 중요한 전환기였다. 이 시기에는 래더 다이어그램(Ladder Diagram), 기능 블록 다이어그램(Function Block Diagram), 구조화된 텍스트(Structured Text) 등 여러 PLC 프로그래밍 언어를 공식화한 IEC 61131-3 표준도 도입되었다. 이 표준은 PLC 프로그래밍을 단순히 릴레이의 전자적 대체물이 아닌, 규율을 갖춘 산업용 소프트웨어 엔지니어링의 한 형태로 굳건히 자리 잡게 했다.
최신 PLC 프로그래밍
지난 10년 동안 PLC 프로그래밍은 독립된 기계 제어에서 소프트웨어 정의형 네트워크 기반 자동화 시스템으로 진화했다. 최신 PLC는 시뮬레이션, 실시간 디버깅, 재사용 가능한 라이브러리, 기호 기반의 태그 개발을 지원하는 모든 기능을 갖춘 통합 개발 환경(IDE)을 사용하여 개발되며, 복잡한 로직을 처리하기 위해 전통적인 래더 다이어그램과 함께 구조화된 텍스트의 채택이 점차 확대되고 있다. 이더넷 기반의 산업용 네트워킹, 표준화된 데이터 모델, 그리고 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)와 같은 프로토콜은 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT) 간의 경계를 허물어, PLC가 히스토리안(historians), 제조 실행 시스템(MES) 플랫폼, 클라우드 서비스에 데이터를 직접 게시할 수 있도록 했다. 안전 인증 컨트롤러, 모션 통합 PLC, 산업용 PC에서 실행되는 소프트 PLC의 등장은 PLC 프로그래밍의 범위를 임베디드 및 실시간 소프트웨어 엔지니어링에 가깝게 더욱 확장시켰다. IEC와 같은 표준화 기구는 결정성(determinism), 가독성, 장기적인 유지보수성을 보존하는 익숙한 실행 모델과 언어에 이러한 발전 사항을 계속해서 연계하고 있다.
이와 동시에 최신 PLC 아키텍처는 시간이 중요한 제어 기능과 비결정적인 컴퓨팅을 의도적으로 분리한다. 핵심 제어 로직은 안전과 예측 가능성에 최적화된 작고 결정론적인 도메인 특화 언어 세트로 계속해서 작성된다. 반면, 네트워킹, 데이터베이스, 시각화, 분석 및 클라우드 통합과 같은 상위 수준의 기능은 점점 더 C++, C#, Python 또는 JavaScript와 같은 현대적인 프로그래밍 언어로 구현되어, 인접한 산업용 PC, 에지(edge) 디바이스 또는 소프트 PLC 런타임에서 실행된다. 이러한 분할 아키텍처는 의도적인 절충안(trade-off)을 반영한다. 즉, 실시간 제어는 직관적이고 분석 가능한 상태로 유지되는 반면, 상위 수준의 소프트웨어는 최신 IT의 속도에 맞춰 자유롭게 발전할 수 있어 PLC 기반 시스템이 더 큰 사이버 물리적 플랫폼의 견고하고 데이터를 인식하는 구성 요소로 기능할 수 있게 한다.
최신 기술의 장단점
산업 자동화는 지난 10년 동안 크게 변화했다. 과거 PLC가 독립적이고 하드와이어링된 컨트롤러로 작동했던 반면, 이제는 소프트웨어가 풍부한 광범위한 자동화 생태계 내에 내장되어 있다. 최신 PLC는 일상적으로 산업용 PC, 에지 디바이스, 클라우드 서비스, 엔터프라이즈 IT 시스템과 공존하며, 실시간 제어와 데이터 중심 컴퓨팅을 결합하는 계층화된 아키텍처를 형성한다. 이러한 변화는 새로운 기능을 제공하지만, 동시에 신중하게 관리해야 할 절충점도 발생시킨다.
최신 PLC 아키텍처의 주요 장점은 관심사의 분리, 특히 실시간 제어와 상위 수준의 시스템 기능 간의 분리이다. 시간이 중요한 제어 로직은 IEC 61131-3 언어를 사용하여 결정론적인 PLC 런타임에서 계속 실행됨으로써 예측 가능성, 안전 인증 및 장기적인 유지보수성을 보존한다. 이와 병행하여 데이터 로깅, 시각화, 분석 및 클라우드 통합을 포함한 비결정적인 기능은 산업용 PC, 소프트 PLC 또는 에지 게이트웨이와 같은 컴패니언 시스템에서 처리된다. 이러한 시스템은 일반적으로 C++, C#, Python 또는 JavaScript로 작성된 소프트웨어를 실행하므로, 개발자는 PLC 스캔 주기에 위험을 초래하지 않고 최신 도구와 라이브러리를 사용할 수 있다.
이러한 아키텍처의 분리는 확장성과 통합성을 향상시킨다. 이더넷 네트워킹과 OPC UA와 같은 표준화된 프로토콜을 통해 PLC는 MES 플랫폼, 히스토리안, 디지털 트윈 및 클라우드 서비스와 직접 인터페이스할 수 있다. 중요하지 않은 소프트웨어는 검증된 제어 로직과 별개로 독립적으로 업데이트될 수 있으며, 과거에는 제한적인 신호만을 생성하던 기계들이 이제는 유용한 운영 통찰력을 제공한다. 결과적으로 PLC는 고립된 컨트롤러에서 벗어나 더 큰 사이버 물리 시스템의 필수 구성 요소로 진화했다.
개발자 생산성 측면에서도 이점이 있다. 최신 IDE는 시뮬레이션, 실시간 디버깅, 기호 명명 및 재사용 가능한 라이브러리를 제공하여 개발 및 시운전 시간을 단축한다. 복잡한 로직을 위해 구조화된 텍스트가 점점 더 많이 사용되는 한편, IT 지향적인 개발자는 결정론적 제어 설계에 깊이 관여하지 않고도 친숙한 언어를 사용하여 기여할 수 있다.
그러나 이러한 이점에는 대가가 따른다. 계층화된 아키텍처는 시스템 복잡성을 증가시켜 철저한 인터페이스 설계, 견고한 네트워킹, 그리고 실시간 구성 요소와 비실시간 구성 요소 간의 세심한 분리를 요구한다. 또한 빠르게 발전하는 IT 소프트웨어가 수십 년간의 안정성을 목표로 설계된 PLC 시스템과 공존해야 하므로 신뢰성에 대한 기대치 역시 시험대에 오른다. 연결성이 증가하면 사이버 보안의 공격 표면이 더욱 넓어져 더 높은 수준의 운영 성숙도가 요구된다.
요약하자면, 최신 기술은 기능과 유연성 면에서 의미 있는 발전을 가져오지만, 시스템 아키텍처와 엔지니어링 규율에 대한 기준 또한 높인다. 가장 성공적인 자동화 시스템은 코어의 결정성과 명확성을 유지하면서 최신 소프트웨어를 신중하게 통합한다.
두 가지 접근 방식의 차이
PLC와 함께 Python 같은 최신 소프트웨어를 사용한다는 것은 플랫폼에 따라 매우 다른 의미를 가질 수 있다. Schneider Electric의 Modicon M221과 피닉스컨택트(Phoenix Contact)의 PLCnext 간의 대조는 두 가지의 뚜렷한 설계 철학을 잘 보여준다.
Modicon M221 (그림 2)을 사용할 때, Python은 PLC 내부가 아닌 PLC와 인접하여 실행된다. M221은 결정론적 스캔 주기 실행 및 IEC 61131-3 로직을 기반으로 구축된 콤팩트한 전통적 컨트롤러이다. Python은 인접한 산업용 PC 또는 에지 디바이스에서 실행되며, Modbus TCP(Transmission Control Protocol) 또는 EtherNet/IP와 같은 프로토콜을 사용하여 PLC와 통신한다. 이 모델에서 Python은 데이터 로깅, 분석, 대시보드 및 클라우드 통합과 같은 비시간 임계적(non-time-critical) 작업을 처리하는 반면, PLC는 실시간 제어에 집중한다. 이 방식은 책임의 명확한 분리를 유지하지만 명시적인 프로토콜 매핑 및 조정이 필요하다.

그림 2: Schneider Electric의 Modicon M221 PLC. (출처: 마우저 일렉트로닉스)
PLCnext (그림 3)는 통합된(converged) 접근 방식을 취한다. PLCnext 컨트롤러는 Linux 기반 운영 체제를 실행하며, 동일한 디바이스에서 IEC 61131-3 로직과 Python 같은 상위 수준의 언어를 함께 호스팅하도록 설계되었다. 데이터 교환은 외부 필드버스 프로토콜이 아닌 공유 서비스나 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 이루어지므로, 디바이스 간의 통신 오버헤드가 줄어들고 시스템 아키텍처가 단순화된다. 이를 통해 추가 하드웨어 없이 컨트롤러 내 분석 및 프로토콜 변환을 포함한 고급 사용 사례를 구현할 수 있다.

그림 3: 피닉스컨택트의 PLCnext 개발 플랫폼. (출처: 마우저 일렉트로닉스)
두 방식의 차이는 아키텍처의 의도에 있다. M221은 분리와 예측 가능성을 강조하며 기존의 검증 및 유지보수 관행과 잘 맞는다. 반면, PLCnext는 통합과 유연성을 강조하여 개발 속도를 높이지만 실시간 동작을 보호하기 위해 더 강력한 규율을 필요로 한다.
두 접근 방식 모두 유효하다. 올바른 선택은 시스템이 아키텍처의 명확성과 분리를 우선시할 것인지, 아니면 더 긴밀한 통합과 컨트롤러 내 소프트웨어의 유연성을 우선시할 것인지에 달려 있다.
맺음말
PLC의 발전은 결코 정체된 적이 없었지만, 그 진화의 과정은 혁신만큼이나 절제(restraint)에 의해 정의되어 왔다. 최신 하드웨어, 네트워킹 및 소프트웨어 기술이 자동화 시스템의 기능을 크게 확장한 것은 사실이지만, PLC를 성공으로 이끈 핵심 원칙인 결정성, 명확성, 그리고 장기적인 신뢰성은 크게 변하지 않았다. 오늘날의 PLC는 계층화된 자동화 아키텍처의 중심에 자리 잡고 있으며, 시간이 중요한 제어 로직과 비결정적인 강력한 컴퓨팅 환경을 결합하여 데이터 분석, 시각화 및 클라우드 연결 시스템으로까지 그 영역을 넓히고 있다.
이제 엔지니어와 시스템 설계자가 직면한 과제는 전통적인 방식과 현대적인 방식 중 하나를 선택하는 것이 아니라, 두 가지를 책임감 있게 통합하는 방법을 배우는 것이다. 가장 효과적인 자동화 시스템은 기존 PLC 제어의 단순성과 예측 가능성을 유지하면서 실질적인 가치를 더하는 최신 도구들을 선별적으로 수용한다. 이를 통해 PLC는 단순히 컨트롤러로서의 역할뿐만 아니라, 자신들이 설계된 본연의 역할에 충실하면서도 조용히 진화하고 있는 복잡한 사이버 물리 시스템 속에서 안정적인 닻(anchor)으로서의 역할을 계속 수행하고 있다.
저자 소개
마이클 파크스(Michael Parks)는 메릴랜드주 서부에 위치한 커스텀 전자설계 스튜디오이자 임베디드 보안 연구회사인 Green Shoe Garage의 공동 설립자이다. 기술과 과학 문제에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 S.T.E.A.M. Power 팟캐스트를 운영하고 있다. 메릴랜드주 공인 전문 엔지니어이며, 존스홉킨스 대학에서 시스템 엔지니어링 석사학위를 받았다.