우주 로봇은 어떻게 극한의 열, 방사능, 지형을 견딜까?

(출처: Masaji/stock.adobe.com; AI로 생성)
통신 위성에서부터 먼 행성을 탐사하는 로버까지, 로봇은 우주를 이해하고 탐구하는 데 있어서 핵심적인 역할을 한다. 그러나 우주의 혹독한 환경을 견디기란 결코 쉽지 않다. 로봇은 극한의 온도, 강렬한 방사선, 예측하기 어려운 지형과 같은 악조건들을 버텨야 한다. 이를 위해 로봇은 가장 혹독한 환경에서도 기능을 보호하고 유지하도록 설계된 첨단 소재와 기술에 의존한다.
우주와 행성 표면의 가혹한 환경
우주 로봇은 행성 표면을 탐사하든 광활한 우주 공간을 이동하든 언제나 혹독한 환경에 노출된다.
행성 환경의 위험 요소
화성과 같은 행성 표면에서 우주 로봇은 센서의 탐지를 방해하고 움직이는 부품을 손상시킬 수 있는 먼지 폭풍, 날카로운 지형, 그리고 끊임없이 날아드는 암석과 파편으로 인한 기계적 손상의 위협 등 다양한 환경적 스트레스와 마주해야 한다. 또한 태양풍(solar flare)이 예고 없이 발생할 수 있으며, 이로 인해 민감한 전자 장치가 강한 방사선에 노출될 수 있다. 행성 표면의 조건은 매우 가혹하지만, 그것조차 우주 공간에서 마주해야 하는 극한 환경에 비하면 덜 심한 편이다.
우주 환경의 극한 조건
지구 궤도를 도는 인공위성이나 더 먼 우주로 향하는 로봇 우주선은 가혹한 온도와 극심한 온도 변화를 견뎌야 한다. 예를 들어, 국제우주정거장(ISS)은 지구를 공전하는 동안 하루 사이에 16번의 열 변화를 겪기도 한다. 궤도상에서 ISS 외부 온도는 태양광에 직접 노출될 경우 100°C 이상까지 올라가지만, 지구의 그림자에 들어가면 -100°C까지 내려갈 수 있다.[1] 이러한 온도 변화는 소재의 반복적인 팽창과 수축을 유발하며, 이는 구조적 안정성을 위협한다. ISS와 같은 대형 구조물은 넓은 면적에서 발생하는 부피 변화를 상대적으로 더 쉽게 관리할 수 있다. 그러나 소형 로봇 시스템의 경우, 이러한 변화에 대응하기가 훨씬 더 어려워지며, 그런 이유로 첨단 열 관리 솔루션은 우주 로봇을 보호하는 데 있어 가장 중요한 방어 기술 중 하나로 꼽힌다.
방사선 역시 주요한 고려 대상이다. 우주 로봇은 원자 산소, 자외선(UV), 고에너지 양성자와 전자, 그리고 우주선에 끊임없이 노출된다. 특히 반 앨런(Van Allen) 방사선대에 위치한 인공위성은 태양 활동에 더욱 취약하다. 갑작스러운 태양풍은 방사선 수치를 급격히 상승시켜 탑재된 전자 장치와 센서에 심각한 위협을 초래할 수 있다.
기계적 스트레스 역시 위성 및 로봇 우주선에 지속적인 위험 요소이다. 우주 파편, 미세 운석, 발사 과정에서 발생하는 진동, 음향 압력 등이 로봇 시스템을 손상할 수 있다. 이러한 악조건을 견디기 위해 우주 로봇은 극한의 기계적 스트레스를 버틸 수 있도록 구조적, 물질적 수준에서 높은 내성을 갖춘 소재로 제작되어야 한다.
우주 로봇을 위한 첨단 소재 보호 기술
우주의 혹독한 환경을 견디기 위해 로봇은 뛰어난 내구성, 열 저항성, 방사선 차폐 성능을 갖춘 첨단 소재를 사용하여 제작된다. 모든 위험을 완벽하게 차단할 수 있는 솔루션은 없지만, 이러한 소재들은 강력한 구조적 보호막을 제공하여 많은 우주 로봇이 장기간 우주에서 기능을 유지할 수 있도록 도와준다.
내화 금속: 극한의 열을 견디도록 설계된 소재
내화 금속은 매우 높은 녹는점과 탁월한 강도를 가진 금속 합금을 말한다. 텅스텐, 티타늄, 탄탈륨, 니오븀, 니켈 등으로 구성된 이러한 합금은 3400°C가 넘는 높은 용융점을 가지며, 비커스(Vickers) 경도가 4000MPa에 달한다. 내화 금속은 뛰어난 내식성과 기계적 스트레스에 대한 내성을 갖추고 있어 구조 부품, 액추에이터, 기어, 심지어 추진 시스템에 이르기까지 다양한 우주 로봇 구성 요소에 적용된다.
다만 우주 애플리케이션에 따라 내화 금속의 무게가 문제가 될 수 있다. 이러한 경우 엔지니어는 내화 금속을 탄소섬유와 결합해 더 가벼운 복합 소재로 제작할 수 있다. 또한 최근 적층 제조(additive manufacturing) 기술의 발전으로, 이러한 금속을 이용해 복잡하고 최적화된 형상을 직접 구현할 수 있게 되었으며, 이를 통해 설계 의도에 맞춘 구조 기능성과 경량화 효율이 더욱 향상되고 있다.
세라믹 소재: 조용한 보호자
세라믹 소재, 특히 초고온 세라믹(ultra-high temperature ceramics, UHTC)은 우주 로봇 설계의 핵심 기술 중 하나이다. 하프늄과 지르코늄 같은 천이금속의 카바이드, 나이트라이드, 보라이드로 구성된 UHTC는 매우 높은 경도, 우수한 기계적 특성, 낮은 마찰계수를 제공한다. 이러한 소재는 자외선과 고에너지 입자 방사선, 극한의 온도, 부식, 어블레이션(ablation), 미세 운석 충돌까지 견딜 수 있어 장기 우주 임무 수행에 필수적이다.
세라믹 소재는 구조 또는 하중 지지 요소로 사용될 때 특히 로봇 구성 요소 제작에 적합하며, 코팅 형태로 적용하여 보호 장벽 성능을 강화할 수도 있다. 세라믹 소재는 우주 로봇의 팔, 베어링, 기어, 열 차폐 구조 등에서 자주 확인할 수 있다.
그래핀: 열 제어를 위한 스마트한 솔루션
내화 금속과 세라믹 같은 첨단 소재 코팅 외에도, 우주의 혹독한 열 환경으로부터 로봇과 우주선을 보호하기 위해 가장 널리 사용되는 방법 중 하나가 바로 다층 단열재(multi-layer insulation, MLI) 블랭킷이다. MLI 블랭킷은 수십 년 동안 우주선 설계의 기본 요소로 자리해 왔으며, 전기적으로 도전성이 있고 광학적으로 반사되는 여러 층의 소재를 활용해 온도를 제어한다. [2] 그러나 새로운 기술들이 등장하면서 열 관리의 한계를 깨나가고 있다.
저궤도(LEO) 위성은 하루 동안에도 극심한 열 변화를 겪기 때문에, 이를 위한 더 스마트한 선택지가 등장하고 있다. 영국의 스타트업인 SmartIR은 그래핀 기반 열 관리 시스템인 가변 방사율 라디에이터(Variable Emissive Radiator, VER)를 개발했다. 기존 시스템이 열전도 방식에 의존하는 것과 달리, VER은 방사율(emissivity)을 조절해 열 흐름을 제어한다. 각 패널은 적외선과 가시광선을 독립적으로 조절할 수 있어 우주선 표면 전체에서 국부적인 온도 제어가 가능하다. VER 패널은 -120℃ ~ +120℃의 온도 범위에서 시험되었으며, 위성의 무게를 10% 줄이고 전력 소비를 40% 절감하는 것으로 확인되었다.[3]
VER과 같은 혁신 기술은 그래핀 소재가 지닌 우수한 열, 전기, 광학적 특성이 다양한 우주 애플리케이션을 위한 스마트 열 보호 시스템의 새로운 혁신을 주도할 수 있음을 보여준다.
가혹한 행성 지표면 탐사
행성 표면을 탐사하는 로버는 끊임없이 먼지, 방사선, 불안정한 지형과 마주한다. 이에 대응하기 위해 로버는 정교한 영상 및 센싱 기술에 의존한다. 일부 센서는 카메라 및 기타 광학 센서를 가릴 수 있는 먼지와 모래를 감지하고, 다른 센서는 로버가 의도된 대로 정상 동작하고 있는지 전체적인 상태를 점검한다. 방사선 내성이 적용된 집적회로(IC)와 이중화 시스템은 태양풍으로 인해 갑작스럽게 증가할 수 있는 방사선 영향을 완화하는 데 도움을 준다.
로버에 탑재된 카메라는 거칠고 험난한 행성 지형을 탐사하는 데 필수적인 역할을 한다. 로버는 잠재적 위험을 극복하기 위해 두 가지 주요 카메라를 사용한다. 바로 위험 회피 카메라인 해즈캠(Hazcam)과 내비게이션 카메라(Navcam)이다. 이들 카메라는 로버의 자율 주행 시스템에서 핵심 구성 요소이다. 해즈캠은 로버 앞뒤에 있는 모래 언덕, 도랑, 바위 같은 장애물을 감지한다. 해즈캠이 제공하는 3D 시야를 통해 로버는 필요한 회피 행동을 수행하고 지형을 통과할 때 가장 안전한 경로를 스스로 결정할 수 있다. 로버가 자율적으로 주행할 때, 내비게이션 카메라는 임무를 모니터링하는 엔지니어들의 눈 역할을 한다. 내비게이션 카메라는 멀리 있는 작은 물체까지 감지할 수 있으며, 해즈캠과 함께 엔지니어가 특정 위치로 이동하라는 명령을 내린 뒤 실제 주행에 앞서 안전한 경로를 확보하는 데 도움을 준다.
맺음말
우주 로봇은 가장 혹독한 환경을 견뎌야 한다. 지구 궤도를 돌고 있든, 먼 행성을 탐사하고 있든, 우주에서 작동하는 로봇은 극한의 온도, 방사선, 기계적 스트레스를 견딜 수 있도록 설계된 첨단 소재와 기술에 의존한다.
우주 탐사가 계속 발전함에 따라, 더욱 강인하고 지능적인 로봇 시스템에 대한 요구도 커지고 있다. 그래핀 기반 열 관리 기술과 초고온 세라믹과 같은 혁신 기술은 더 길고 더 도전적인 임무를 가능하게 한다. 이러한 발전을 통해 엔지니어들은 우주 로봇의 잠재력을 점점 더 확장시키고 있으며, 동시에 인류가 우주를 이해하는 폭도 더욱 넓혀가고 있다.
참고 문헌
[1]https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2691437/
[2]https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19990047691/downloads/19990047691.pdf
저자 소개

리암 크리츨리(Liam Critchley)는 화학 및 나노 기술 전문 작가이자 저널리스트, 커뮤니케이션 전문가다. 분자 수준의 화학 물질을 다양한 응용 분야에 어떻게 적용할 수 있는지에 대해 연구한다. 특히, 복잡한 과학 주제를 과학자뿐 아니라 일반인에게도 쉽게 설명하는 정보 전달 능력으로 잘 알려져 있다. 화학과 나노기술을 넘나드는 다양한 과학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 350편 이상의 기고를 집필했다.
유럽 NIA(Nanotechnology Industries Association)의 수석 과학 커뮤니케이션 책임자로 지난 몇 년 동안 전 세계의 많은 기업, 협회 및 미디어 웹사이트에 글을 기고했다. 작가로 활동하기 전에는 나노기술을 전공한 화학 석사 및 화학공학 석사 학위를 취득했다.
미국 NGA(National Graphene Association), 글로벌 단체인 NWN(Nanotechnology World Network)의 자문이사, 영국 과학자선단체인 GlamSci의 이사회 멤버로 활동 중이다. 영국 나노의학회 BSNM(British Society for Nanomedicine)와 국제첨단소재협회 IAAM(International Association of Advanced Materials)의 회원이기도 하며, 여러 학술지의 논문 심사위원으로도 활동하고 있다.