농업 생산성을 향상하는 AI와 센서 기술
인공지능과 센서 기술이 농업 생산성을 어떻게 향상시킬까?

이미지 출처: andriyyavor/stock.adobe.com; AI로 생성
글/마크 패트릭(Mark Patrick), 마우저 일렉트로닉스 EMEA 기술 콘텐츠 디렉터
2026년 2월 9일
인공지능(AI)이 전 세계 산업을 변화시키고 있는 가운데, 농업 분야 역시 예외가 아니다. 농작물의 생육 주기 전반을 면밀히 모니터링하는 것은 매우 중요하다. AI는 실시간 데이터 분석과 의사결정 기능을 제공함으로써 농업 프로세스를 향상시키고 최적화한다. 토양 센서, 습도 프로브, 온도 센서, 광 센서, 이미징 장치 등을 활용하면 AI는 환경 조건과 작물의 생육 상태에 관한 핵심 데이터를 수집하고 분석할 수 있다. 이러한 정보들을 활용하여 농업인은 관개, 비료 공급, 해충 방제 및 기타 농업 관리 활동에 대해 보다 정확하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있다. 또한 사물인터넷(IoT) 통신 솔루션과 함께 활용할 경우, 이러한 기술을 원활하게 통합하고 효율적으로 운영할 수 있어 보다 상호 연결된 스마트 농업 시스템을 구축할 수 있다.
농업 분야에서의 환경·기술·사회적 과제
오늘날의 농업은 환경적, 기술적, 사회적 요인이 복합적으로 얽힌 다양한 과제에 직면해 있으며, 회복력 있는 식량 생산 시스템을 구축하기 위해서는 이에 대한 통합적이고 시급한 대응이 필요하다. 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 식량 수요 역시 빠르게 높아지고 있는데, 이는 제한된 자원으로 더 많은 식량을 생산해야 하는 농업 시스템에 커다란 부담이 된다. 또한 도시화와 산업화가 진행되면서 경작 가능한 농지가 점점 줄어드는 것도 중요한 문제로 지적된다. 그뿐만이 아니다. 많은 농장들이 여전히 구식 기술에 의존하고 있어 생산성과 지속가능성을 최적화하기 위한 현대적 도구와 기술이 부족한 상황이다.
사회적 문제 역시 이러한 상황을 더욱 복잡하게 만든다. 특히 농촌 지역에서 농업 종사자의 고령화가 빠르게 진행되면서 농업의 미래를 위협하고 있다. 농업을 직업으로 선택하려는 젊은 세대들이 점점 더 줄어들고 있기 때문이다. 또한 소규모 농가와 개발도상국의 농업 종사자들은 영농 방식을 개선하는 데 필요한 자원과 기술에 대한 접근성이 제한되는 등 추가적인 어려움에 직면해 있다.
환경적 과제 또한 농업 생산에 큰 영향을 미친다. 토양의 황폐화, 기온 상승, 강수 패턴 변화, 그리고 극한 기상 현상의 빈번한 발생은 농업 생산 주기를 교란하고 작물 수확량을 감소시킬 수 있다. 특히 과도한 경작, 산림 파괴, 지속 가능하지 않은 영농 방식으로 인해 발생하는 토양의 황폐화는 토지의 비옥도를 떨어뜨리는 주요 원인으로 작용한다. 생물다양성 감소는 생태계의 회복력을 약화시켜 농장이 해충과 질병에 대응하기 더욱 어렵게 만든다. 여기에 자연재해와 인위적 재해의 영향까지 더해지면서 이러한 문제는 더욱 심각해지고 있다. 홍수, 가뭄, 산불, 폭풍과 같은 재해는 작물과 토양, 농업 인프라에 큰 피해를 주며, 막대한 경제적 손실과 식량 불안을 초래할 수 있다.
이러한 다양한 과제에 대응하기 위해서는 지속가능하고 지능적인 농업 방식의 도입이 필수이다. AI나 무선 연결 기술과 같은 첨단 기술을 활용하면 농부들은 자원 활용 효율을 높이고 작물 생산성을 향상할 뿐만 아니라 환경 보호에도 기여할 수 있다. 지속가능성 중심의 접근은 현대 농업이 직면한 환경적, 기술적, 사회적 문제를 극복하기 위한 핵심 전략으로 자리잡고 있다.
예측 분석 영역으로 확대되는 AI 활용
AI는 정교한 클라우드 기반 플랫폼과 첨단 분석 기술, 의사결정 지원 시스템을 통해 농업 운영 방식을 변화시키고 있다. 또한 엣지 환경에서도 보다 정밀하고 목표 지향적인 제어를 가능하게 하며 농업 관리의 효율성을 높이고 있다.
AI는 농장 전반에 설치된 다양한 센서로부터 수집되는 데이터를 처리하고 분석할 수 있도록 지원하며, 이러한 데이터는 클라우드 환경에 중앙집중적으로 통합된다. 이를 통해 농업 환경에 대한 상세하고 실시간적인 상황 파악이 가능해진다.
특히 기상 정보, 토양 상태, 작물 생육 데이터 등을 통합적으로 분석함으로써 농부들은 즉각적으로 활용 가능한 정보를 얻을 수 있으며, 이를 기반으로 보다 정확한 의사결정을 내릴 수 있다.
최근에는 AI 활용이 예측 분석 영역으로 확장되고 있다. 이는 현대 농업 의사결정의 핵심 요소이다. 머신러닝(ML) 알고리즘을 활용함으로써, AI 시스템은 데이터의 추이를 분석하여 농업 주기 내에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제와 기회를 예측한다. 예를 들어 해충 발생, 질병 확산, 파종과 수확에 가장 유리한 시기 등을 예측할 수 있다. 이러한 예측 정보는 농부들이 관개, 비료 공급, 해충 방제 전략을 사전에 조정할 수 있도록 하여 수확량과 자원 효율성을 모두 향상시킨다.
AI는 농업 분야에 커다란 영향을 미치고 있을 뿐만 아니라, 보다 맞춤화된 의사결정 지원을 제공함으로써 농부들이 일반적인 모범 사례에 의존하기보다는 특정 농지를 어떻게 경작해야 하는지를 효과적으로 안내한다. 이러한 AI 기반 시스템은 기상 패턴, 토양 상태, 시장 동향 등 다양한 출처의 데이터를 통합하여 분석하고, 이를 바탕으로 목표 지향적인 권장 사항을 제공한다. 일부 플랫폼은 AI를 활용해 농지 단위에서 파종, 방제, 수확에 대한 맞춤형 정보와 권장 사항을 제공하여 농업 효율성을 향상시키고 있다.
AI의 영향은 환경 관리와 토지 관리 영역으로도 확장된다. 정교한 모델링 기법을 통해 AI는 토지 복원과 지속가능한 관리에 필요한 모범 사례를 식별 및 구현하는 데 도움을 준다. 이러한 도구들은 AI를 활용해 GPS 데이터, 사용자 입력 정보, 방대한 글로벌 데이터베이스를 결합함으로써 토양 및 기후 조건에 관한 중요한 정보를 제공한다. 이러한 접근 방식은 지속가능한 농업 관행을 지원하고, 토지 보전에 중점을 둔 토지 소유자와 환경 보호 활동가들이 보다 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.
AI와 머신러닝은 정밀 농업에서 중요한 역할을 하며, 특히 자원의 가변율 적용에 큰 영향을 미친다. 예컨대 각 농지의 특정 요구 사항에 맞춰 물과 비료, 농약의 사용량을 조정함으로써 AI 기반 농업 방식은 낭비와 환경 영향을 최소화하고 효율성을 높이며 자원 사용을 줄인다.
결국 스마트 농업에 AI가 통합되면서 농업은 효율성, 지속가능성, 데이터 기반 의사결정 측면에서 큰 변화를 맞이하고 있다. 다양한 활용을 통해 AI는 농장 관리와 수확량을 향상시키는 것은 물론, 지구 환경의 건강을 지키는 데에도 기여하며 농업의 미래에 기술이 미치는 중요한 영향을 보여주고 있다.
실행 가능한 데이터를 생성하는 첨단 센서
AI는 농업에서 실행 가능한 결과를 도출하기 위해 필요한 핵심 데이터를 수집하는 데 다양한 센서 기술들을 활용한다.
다양한 전기화학 센서와 온도 센서는 토양 상태를 파악하는 데 도움이 되는 정보를 제공할 수 있다. 스마트 토양 센서는 복합 감지 기능을 제공하여 토양 온도, 수분 수준, 구성 성분을 정확하게 파악할 수 있게 한다. 이들 센서는 농경지와 온실에 사용되어 토양과 식물의 건강 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있다. 이들 센서와 AI 기술을 결합하면 식물의 생육 상태를 개선하고 자원 사용을 최소화하기 위한 구체적인 조치를 실행할 수 있다. 또한 복합 감지 솔루션뿐 아니라 단일 센서 역시 정밀한 피드백을 제공하거나 자동화를 구현하기 위해 자주 활용된다. 예를 들어 온실의 자동 창문 개방이나 스마트 관개 시스템과 같은 자동화 기능을 구현하는 데 단일 센서가 사용될 수 있다.
고정형 센서만이 농업 데이터를 수집하는 유일한 방법은 아니다. 드론과 로봇 역시 농업의 효율성과 지속가능성을 크게 향상시키고 있다. 첨단 카메라와 센서를 장착한 드론은 작물의 건강 상태를 모니터링하고 질병과 해충을 식별하며, 넓은 농지에서 작물의 성장 패턴을 분석할 수 있다. 특히 영역별로 센서를 설치하기에는 경제성이 떨어지는 광범위한 지역에서도 효과적으로 데이터를 수집할 수 있다. 또한 드론을 활용하면 비료와 농약을 필요한 위치에 정밀하게 살포할 수도 있다.
드론과 마찬가지로, 자율 로봇 역시 파종, 잡초 제거, 수확과 같은 작업을 수행하며 농업 방식에 혁신을 가져오고 있다. 자율 로봇은 노동집약적인 작업을 자동화하여 작물 관리의 정확성과 효율성을 높인다. 이러한 기술 변화는 인력 의존도를 줄이는 동시에 낭비와 화학 물질 사용을 최소화해 보다 지속가능한 농업 방식을 촉진하는 데 기여한다.
현실 세계에서의 기술 통합
농업은 첨단 기술을 도입함으로써 커다란 변화를 겪고 있다. 그 결과 기존 농기계의 성능이 향상될 뿐만 아니라 엣지 AI, IoT 센서 네트워크, 머신러닝 알고리즘과 같은 혁신 기술을 활용한 새로운 솔루션도 등장하고 있다.
엣지 임펄스
하드웨어에 구애받지 않는 접근 방식을 기반으로 하는 엣지 임펄스(Edge Impulse)는 엣지 환경에서 고성능 AI 모델을 개발 및 배포할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 이 기술의 실제 적용 사례에는 머신러닝 기반 솔루션을 활용해 과도한 관개 문제를 해결한 사례가 포함된다.[1] 이 시스템은 아두이노(Arduino)의 엣지 제어 보드와 온도 및 습도 센서를 사용해 텔레메트리 데이터를 수집한다. 수집된 데이터는 처리 및 분석 과정을 거쳐 물 사용량을 최적화하는 데 활용된다(그림 1).

그림 1: 이 엣지 임펄스 솔루션에 사용된 효율적인 하드웨어는 태양광 패널로 직접 충전되는 단일 12V SLA 배터리로 구동될 수 있다. (출처: Edge Impulse)
이 프로젝트는 로컬 데이터 저장과 분산형 운영 방식을 적용하고 있으며, 이를 통해 관개 필요성을 높은 정확도로 판단하고 자원 효율성을 향상시켰다. 이러한 결과는 농업 분야에서 엣지 임펄스 솔루션의 활용 가능성을 입증했다.
지리공간 데이터와 AI 분석
지리공간 데이터와 AI 분석 기술은 토양의 건강과 작물 수확량을 크게 향상시키는 데 기여하고 있다. 위성 영상과 드론은 고해상도 이미지를 수집하며, AI 알고리즘은 이를 분석해 토양 수분 상태, 영양분 수준, 작물 건강 상태 등을 보여주는 상세한 지도를 생성한다. 농부들은 이러한 지도를 활용해 필요한 자원을 보다 정밀하게 투입할 수 있으며, 이를 통해 자원 낭비를 줄이고 생산성을 높일 수 있다. 초기 분석 결과에 따르면 물과 비료 사용량을 약 20% ~ 최대 40%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났다.[2]
AIFARMS
일리노이 대학교 어배너-샴페인 캠퍼스의 AIFARMS (Artificial Intelligence for Future Agricultural Resilience, Management, and Sustainability) 연구소는 미국 국립 인공지능 연구소 프로그램(US National Artificial Intelligence Institutes program)의 일환으로 설립되어 AI와 머신러닝을 활용한 첨단 농업 장비 개발을 추진하고 있다. 이 연구소는 AI 기반 센서와 카메라를 탑재한 자율 트랙터와 로봇 수확기를 개발했다. 이들 장비는 경작, 파종, 수확과 같은 작업을 높은 정밀도로 수행하며, 실시간 데이터를 기반으로 작업 방식을 조정한다. 이러한 변화는 자원 활용 효율을 높이고 인건비를 절감하는 동시에 운영 효율성과 작물 생산성을 향상하는 데 기여하고 있다.
맺음말
AI는 농업이 직면한 환경적, 기술적, 사회적 과제를 해결하는 데 기여하며 농업을 혁신하고 있다. 클라우드 기반 플랫폼, AI 기반 분석 기술, 첨단 센서를 활용함으로써 농부들은 영농 방식을 최적화하고 지속가능성을 높일 수 있다.
엔지니어들 역시 이러한 혁신적인 AI 솔루션을 개발하고 구현하는 데 중요한 역할을 수행하며, 스마트 농업의 미래를 이끌고 다음 세대를 위한 식량 안보를 확보하는 데 기여하고 있다. 농업 산업이 계속 발전함에 따라 AI와 기타 첨단 기술의 통합은 현대 농업이 직면한 복잡한 과제를 해결하는 데 필수적인 요소가 될 것이다.
참고 문헌
https://www.edgeimpulse.com/blog/ai-managed-crops-irrigation/[2] https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/precision-agriculture-potential-and-limits/
저자 소개
마크 패트릭(Mark Patrick)은 Mouser의 EMEA 팀 소속으로서, 2014년 7월에 Mouser Electronics에 입사했으며, 그 전에는 RS Components에서 고위 마케팅 직책을 역임했다. RS 전에는 Texas Instruments에서 8년 간 재직하면서 애플리케이션 지원 및 기술 영업 직책을 역임했다. 코번트리 대학에서 전자공학 최우등 학위를 취득했다.