현대 자율 로봇, 센싱, 컴퓨팅, 그리고 움직임을 하나로 통합하다

(출처: TechArtTrends/stock.adobe.com; AI로 생성)
로봇은 산업, 창고 및 제조 분야에서 사용이 급증함에 따라 점점 더 높은 수준의 자율성을 요구하는 역할을 맡고 있다. 결과적으로 이러한 로봇 시스템을 설계하려면 머신 비전 및 센싱에서부터 임베디드 컴퓨팅 및 모터 제어에 이르기까지 다양한 영역에 걸친 전문 지식이 필요하다. 자율성이 증가함에 따라, 실시간 상황을 빠르고 정확하게 해석하고 대응할 수 있는 시스템에 대한 필요성도 커지고 있다.
자율 로봇의 핵심은 완벽하게 함께 작동하는 긴밀하게 통합된 하위 시스템들로 구성된 풀스택(full-stack) 시스템이라는 점이다. 최적의 성능을 달성하려면 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소가 지속적으로 데이터를 교환하고, 모든 하위 시스템에 걸쳐 작업을 조정하며, 실시간 정보를 기반으로 조치를 취해야 한다. 이러한 복잡성을 단순화하기 위해 엔지니어는 종종 하드웨어, 소프트웨어 및 설계자산(IP) 블록을 결합하여 자율 로봇, 드론 또는 산업 자동화 시스템의 개발을 간소화하는 계층화된 솔루션 스택에 의존한다.
효과적인 솔루션 스택은 인식 계층을 통한 센싱, 지능 계층에서의 컴퓨팅, 제어 계층을 통한 움직임이라는 자율 로봇 설계의 3가지 핵심 계층 전반에 걸쳐 데이터가 원활하게 흐르도록 보장할 수 있다. 이 3가지 핵심 계층은 전력 관리, 통신, 인간-기계 인터페이스(HMI), 기능 안전, 사이버 보안과 같은 교차 계층(cross-layer) 기능을 활용한다. 이 블로그에서는 자율 로봇이 계층화된 솔루션 스택을 통해 센싱, 컴퓨팅 및 모션 제어를 어떻게 통합하는지, 그리고 이러한 접근 방식이 엔지니어가 실시간의 조율된 작업을 가능하게 하면서 복잡성을 관리하는 데 어떤 도움을 주는지 살펴본다.
센서를 통한 상황 인식 구축
자율성과 관련하여, 센싱 계층은 로봇이 자신이 존재하는 세계를 보고 작업 환경의 모델을 구축할 수 있게 해준다. 로봇은 동시적 위치추정 및 지도작성(SLAM)을 수행하여 주변 지도를 만들고 매핑된 공간 내에서 자신의 위치를 식별한다.
로봇은 각각 장단점이 있는 다양한 센싱 도구를 사용할 수 있다. 예를 들어 비전 센서나 카메라는 고해상도 이미지를 캡처하고 로봇이 객체 인식을 수행할 수 있게 한다. 그러나 불리한 조명 및 기상 조건은 비전 센서의 성능을 저하시킬 수 있다. 라이다(LiDAR)는 상세한 3D 매핑을 가능하게 하지만 비용이 많이 들 수 있으며, 비전 시스템과 마찬가지로 기상 조건의 영향을 크게 받을 수 있다. 레이더는 악천후나 가시성이 낮은 조건에서 비전 및 라이다보다 더 강력한 경우가 많다. 또한 레이더는 ToF(Time-of-Flight) 및 도플러 계산을 사용하여 대상의 거리와 상대 속도를 측정할 수 있지만, 일반적으로 라이다 및 비전 센서보다 낮은 해상도를 제공한다. 초음파 센서는 충돌 방지에 비용 효율적인 접근 방식을 제공하지만 범위가 제한적이다.
또한 로봇에는 다른 센서 방식을 보강하고 각속도를 측정하기 위한 관성 측정 장치(IMU)가 포함될 수 있다. 아울러 로봇은 특히 농업과 같은 대규모 야외 애플리케이션에서 위치 인식을 강화하기 위해 위성 위치 확인 시스템(GPS) 수신기를 포함할 수 있다.
고급 자율 로봇은 종종 정확도와 신뢰성을 최적화하기 위해 다양한 센서 유형의 출력에 의존하는 센서 퓨전을 사용한다. 그러나 센서 퓨전은 다양한 센서 입력을 처리하고 적절한 결정을 내리기 위해 로봇의 컴퓨팅 섹션에 더 많은 요구 사항을 부여하기도 한다.
센서 데이터를 결정으로 전환
센서 계층의 데이터는 컴퓨팅 계층으로 흐르며, 여기서 해당 센서 데이터를 기반으로 계획 및 작업 선택, 탐색 및 장애물 회피, 학습 및 적응을 수행한다. 이 계층에는 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)이 적용될 수 있으며, 실제로 자율 로봇 시스템은 지연 시간, 기능 안전, 워크로드 유형 및 비용에 따라 처리를 위해 MCU 및 기타 컴퓨팅 하드웨어를 혼합하여 사용하는 경우가 많다. 기존의 MCU는 순차적 연산을 수행하므로 센서 퓨전이 있는 애플리케이션에서 안전 필수 결정을 처리하는 데 충분한 속도를 제공하지 못할 수 있다.
높은 센서 대역폭, 엄격한 타이밍 요구 사항 또는 결정론적 다중 스트림 처리가 필요한 고급 로봇 애플리케이션에서 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)는 기존 MCU 기반 접근 방식을 보완하거나 경우에 따라 대체할 수 있다. 출하 후 하드웨어를 프로그래밍할 수 있는 FPGA는 다중 움직임 축을 제어하는 동시에 여러 센서 입력을 처리할 수 있다. 설계 작업을 단순화하고 출시 시간을 앞당기기 위해 엔지니어는 강력한 IP 블록 포트폴리오를 갖춘 FPGA 제품군을 선택할 수 있다. 로보틱스 및 비전 설계의 경우, 엔지니어는 종종 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) D-PHY/CSI-2, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link 또는 CoaXPress와 같은 카메라 및 센서 인터페이스를 지원하는 FPGA 플랫폼을 찾는다. 엔지니어는 또한 I2C(inter-integrated circuit), UART(universal asynchronous receiver/transmitter), ADC/DAC(analog-to-digital and digital-to-analog conversion), LVDS(low-voltage differential signaling), 이더넷(Ethernet), EtherCAT 및 CAN(controller area network)과 같은 산업용 및 임베디드 인터페이스를 선택할 수도 있다. 기본 IP, 파트너 IP 및 참조 설계 지원의 정확한 구성은 공급업체 및 플랫폼에 따라 다르다.
마지막으로, FPGA 공급업체는 엔지니어가 자체 맞춤형 하드웨어를 구현하기 전에 프로젝트를 설계하고 평가하는 데 도움이 되는 개발 소프트웨어 및 보드 (그림 1)를 제공하는 동시에 로보틱스 프로젝트를 시작하는 데 도움을 줄 수 있는 다양한 참조 설계를 제공할 수 있다.

그림 1: 개발 보드는 엔지니어가 자체 하드웨어를 구축하기 전에 FPGA 설계를 시작하는 데 도움이 될 수 있다. (출처: Altera)
결정을 물리적 행동으로 변환
이동 계층은 컴퓨팅 계층에서 내린 결정을 기반으로 조치를 취하여 전력을 움직임으로 변환한다. 컴퓨팅 계층의 지침에 따라 이 계층은 구동 휠, 프로펠러 또는 관절을 회전시키거나 팔다리를 뻗는 모터와 같은 액추에이터에 대한 전력 인가를 제어한다.
액추에이터 외에도 이동 계층에는 공장 바닥을 가로지르거나 작업물을 잡고 재배치하는 등 각 액추에이터가 프로그래밍된 작업을 수행하는 데 필요한 정확한 전압 및 전류 프로필로 자율 로봇의 배터리 전력을 변환하는 전력 변환 스테이지가 포함된다. 전체 이동 계층은 특히 배터리 구동 로봇의 경우 효율성을 위해 최적화되어야 하며, 충돌을 방지하기 위한 인터럽트 기능을 갖추어 안전성을 위해 최적화되어야 한다.
이동 계층에는 안정성 피드백을 위한 IMU, 액추에이터 회전을 추적하기 위한 인코더, 적절한 그립 강도를 확인하기 위한 힘 변환기를 포함하여 자체 센서가 포함될 수 있다. 컴퓨팅 계층은 이 모든 피드백을 사용하여 제어 루프를 닫고, 각 액추에이터를 지속적으로 규제하며 명령을 미세 조정하여 불일치를 수정한다.
컴퓨팅 계층에서 FPGA를 사용하면 이동 계층 설계를 용이하게 할 수 있다. FPGA는 모터 및 모터 드라이브를 시뮬레이션할 수 있으므로 엔지니어는 물리적 전력 스테이지를 구축하기 전에 설계를 평가할 수 있다. 이 드라이브 온 칩(drive-on-chip) 기능은 전기, 전자 및 프로그래머블 전자 시스템의 기능 안전을 위해 국제전기기술위원회(IEC) 61508 표준에 명시된 안전 무결성 수준(SIL)에 의해 정의된 기능 안전 요구 사항을 준수하도록 설계를 미세 조정하는 것을 지원한다.[1]
로보틱스 솔루션 스택으로 개발 가속화
모든 로봇 계층의 설계를 용이하게 하기 위해, Altera는 로보틱스 솔루션 스택(Robotics Solutions Stack)을 제공한다. 이 스택은 산업용 통신에서 모터 제어에 이르는 주요 애플리케이션을 지원한다 (그림 2).

그림 2: Altera 로보틱스 솔루션 스택은 애플리케이션 지원에서 개발 도구까지 확장된다. (출처: 마우저 일렉트로닉스)
이 스택은 로봇 운영 체제(ROS) 통합 로봇 컨트롤러 및 IEC 61508 SIL2 표준에 따른 기능 안전 요구 사항을 검토하는 데 도움이 되는 모터 드라이브 온 칩 구현을 포함한 참조 설계를 제공한다. 또한 네트워크 및 비전 인터페이스, 직교 인코더 등 다양한 기능을 지원하는 IP 에코시스템을 포함한다. 프로젝트 시작을 돕기 위해, Altera는 소프트웨어 개발 도구 제품군과 함께 FPGA Mezzanine Card(FMC) 및 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)를 비롯한 폼팩터의 개발 키트 및 보드를 제공한다.
완전한 솔루션 스택은 고급 자율 로봇, 드론 또는 산업 자동화 시스템을 구축하는 데 중요하다. 엔지니어는 Altera의 로보틱스 솔루션 스택을 통해 이미지 처리부터 모터 제어에 이르는 애플리케이션을 위한 참조 설계, IP 및 개발 지원을 갖추게 된다.
맺음말
자율 로봇 설계는 센싱, 컴퓨팅 및 구동(actuation)을 실시간 조건에 빠르고 정확하게 대응할 수 있는 응집력 있고 계층화된 시스템으로 긴밀하게 통합하는 것에 달려 있다. 상황 인식은 다양한 센서 입력 및 센서 퓨전, FPGA와 같은 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 통해 의미 있는 결정이 형성되는 방식, 그리고 이러한 결정이 제어 및 이동 계층을 통해 정확하고 효율적인 물리적 작업으로 어떻게 변환되는지를 포괄한다.
설계 복잡성을 줄이고 개발을 가속화하는 데 있어서 통합된 로보틱스 솔루션 스택의 역할 역시 똑같이 중요하다. 잘 구조화된 스택을 통해 엔지니어는 성능 및 기능 안전 요구 사항을 유지하면서 개념 단계에서 배포 단계로 더 빠르게 이동할 수 있다.
[1]https://assets.iec.ch/public/acos/IEC%2061508%20&%20Functional%20Safety-2022.pdf?2023040501