Skip to main content

자동화를 위한 PLC, PAC 및 산업용 PC 아키텍처

PLC, PAC, 그리고 산업용 PC는 새로운 산업 자동화 인프라의 핵심을 형성한다

(출처: NOORULHASSAN/stock.adobe.com; AI로 생성)

2026년 6월 1일

산업 자동화 환경은 결정론적 제어 로직과 디지털 혁신의 증가하는 데이터 집약성에 의해 정의된다. 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 프로그래머블 자동화 컨트롤러(PAC), 산업용 PC 등 다양한 컨트롤러 아키텍처가 이러한 최신 인프라 요구 사항을 지원하기 위해 사용된다.

그러나 기술이 발전함에 따라 이러한 아키텍처 간의 경계가 모호해졌다. 이는 산업용 컨트롤러 선택이 배포의 특정 엔지니어링 제약 조건에 더 많이 의존하는 회색 지대를 형성한다. 이 글은 산업 자동화 인프라를 위한 최고의 컨트롤러를 선언하려는 것이 아니라, 엔지니어링 요구 사항과 절충안에 따른 의사 결정 프레임워크를 제공하는 것을 목표로 한다.

실행 모델의 이해

실행 모델은 산업 자동화 시스템의 핵심으로, 프로세서가 외부 물리적 트리거와 상호 작용하는 방식을 제어한다. 스캔 기반, 작업 기반, 이벤트 기반 모델 중 어떤 것을 선택하느냐에 따라 결정성의 수준과 타이밍 드리프트에 대한 복원력이 결정된다.

PLC는 스캔 기반 실행 모델로 작동한다. 입력을 스캔하고, 프로그램을 실행하며, 출력을 업데이트한다. 이 모델은 주기적 결정성을 제공하여 각 로직 명령이 주기당 정확히 한 번씩 실행되고 실행 내내 입출력(I/O) 상태가 일관되게 유지되도록 보장한다.

스캔 기반 실행 모델의 주요 장점은 예측 가능성이다. 예를 들어 제어 엔지니어는 시스템의 정확한 최대 응답 시간을 계산할 수 있다. 그러나 로직 실행이 주기의 가장 느린 부분에 묶여 있다는 한계가 있다. 통신 작업이 적절하게 격리되거나 우선순위가 지정되지 않으면 유효 스캔 시간이 연장되어 제어 응답성에 영향을 미칠 수 있다.

PAC와 산업용 PC는 단순한 스캔 방식에서 벗어나 작업 기반 또는 이벤트 기반 실행 모델로 이동하고 있다. 이러한 시스템에서 로직은 할당된 우선순위와 실행 간격에 따라 작업으로 구성된다. 운영 체제(OS) 스케줄링 알고리즘은 선점을 처리하여 우선순위가 높은 작업이 우선순위가 낮은 작업을 중단할 수 있도록 한다.

제어 애플리케이션 코드조차도 하드웨어 인터럽트나 소프트웨어 예외와 같은 특정 트리거에 대한 응답으로만 실행된다. 이러한 접근 방식은 필요할 때만 입력을 샘플링하여 연산 효율성을 최적화한다. 하지만 여러 이벤트가 동시에 발생할 경우 예측할 수 없는 지연 시간의 위험이 증가한다.

OS는 산업용 컨트롤러의 실행 동작을 제어한다. PLC는 산업용 작업에 각각 최적화된 실시간 OS(RTOS) 또는 베어메탈 제어 루프를 기반으로 설계되었다. 펌웨어는 비제어 프로그램의 간섭을 최소화하여 I/O 스캔 및 로직 실행에 높은 신뢰성을 제공한다.

PAC는 일반적으로 범용 OS 위에 RTOS나 실시간 실행 계층을 사용한다. 예를 들어 PAC는 실시간 리눅스 커널이나 작업을 안정적으로 선점할 수 있는 특수 OS를 실행할 수 있다. 반면에 산업용 PC는 실시간으로 설계되지 않은 범용 OS를 실행한다. 그러나 최신 산업용 PC 제어 소프트웨어는 범용 OS보다 높은 우선순위로 주기적 실행을 가능하게 하는 실시간 확장 프로그램을 설치한다.

모션 제어에서의 실시간 성능

모든 산업 자동화 인프라에서 가장 중요한 측면은 제어 시스템이다.

모션 제어는 결정론적인 고주파 루프 업데이트(주로 서브 밀리초 단위)와 축 간의 정밀한 동기화를 요구한다. 기존의 PLC는 다축 모션을 위해 설계되지 않았으며, 복잡한 모션을 구현하려면 별도의 모션 컨트롤러 모듈을 추가하거나 스마트 드라이브를 사용해야 했다. 이는 유지 관리가 어려운 파편화를 초래했다.

최신 PAC 및 고급 PLC는 모션 제어 기능을 컨트롤러 자체에 통합하여 이 문제를 해결한다. PAC는 EtherCAT 또는 SERCOS와 같은 표준 네트워킹 인터페이스를 사용하여 드라이브를 동기화함으로써 다축 궤적을 생성하고 실시간으로 축을 조정한다.

반면 Windows를 실행하는 일반적인 산업용 PC는 예를 들어 8개의 서보 축에 대해 일관된 1kHz 업데이트 속도를 보장하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 비실시간 OS는 스케줄링으로 인해 수십 밀리초에 달하는 간헐적인 지연을 겪을 수 있으며, 이는 모션 제어에 적합하지 않다. 이러한 제약 때문에 복잡한 모션 제어에 사용되는 산업용 PC는 예외 없이 실시간 확장 기능이나 특수 모션 하드웨어를 갖추고 있다.

적절한 실시간 설정이 된 산업용 PC는 집중적인 연산이나 데이터 처리가 필요한 모션 애플리케이션에 이상적이다. 예를 들어 머신 비전이나 인공 지능(AI) 경로 최적화와 실시간 제어를 통합하는 로봇 셀이 있다. PLC나 PAC는 비전 처리나 AI 추론을 처리할 수 있는 연산 능력이 부족할 수 있지만, 산업용 PC는 단일 플랫폼에서 이 모든 것을 처리할 수 있다.

산업용 컨트롤러를 위한 의사 결정 프레임워크

제어 아키텍처를 선택할 때 엔지니어는 애플리케이션 요구 사항을 체계적으로 평가해야 한다. 의사 결정 프레임워크는 다음과 같이 요약할 수 있다.

기술 요구 사항

시스템 엔지니어는 I/O 포인트 수, 필요한 로직 스캔/업데이트 속도, 모션 제어 요구 사항, 데이터 처리 요구 사항, 통합 포인트, 가동 시간 요구 사항, 환경 조건 및 모든 안전 인증을 포함하여 프로젝트의 주요 요구 사항을 문서화해야 한다. 요구 사항 분석을 통해 속도, 볼륨, 복잡성, 신뢰성 등 어떤 요소가 가장 중요한지 명확히 해야 한다.

복잡성 및 플랫폼 기능

프로젝트의 복잡성과 작업을 수행하는 데 필요한 컨트롤러 기능을 이해하는 것이 중요하다. 더 단순한 애플리케이션의 경우 PLC가 더 낮은 비용과 복잡성으로 요구 사항을 충족할 것이다. 하지만 애플리케이션이 다수의 I/O, 많은 축, 높은 데이터 처리량을 갖춘 복잡한 아키텍처를 요구한다면, 고급 PAC 또는 IPC 기반 솔루션이 필요할 가능성이 높다.

총 소유 비용

엔지니어는 초기 하드웨어 비용 외에도 소프트웨어 라이선싱, 엔지니어링 개발 시간, 교육 및 장기 유지보수 비용도 고려해야 한다. 예를 들어 PLC의 I/O당 하드웨어 비용은 더 높을 수 있지만, 구현 및 유지보수에 드는 엔지니어링 시간은 더 짧을 수 있다. 크고 복잡한 시스템의 경우 기능을 통합할 수 있는 능력을 고려할 때 산업용 PC나 PAC의 확장성이 장점이 될 수 있다.

미래 계획

엔지니어는 모든 자동화 애플리케이션의 예상 수명 주기와 확장을 고려해야 한다. 시스템이 성장하거나 하드웨어 업그레이드가 필요할 것으로 예상된다면 확장 가능한 플랫폼을 선택하는 것이 중요하다. 하지만 프로젝트의 범위가 고정되어 있고 확장될 가능성이 낮다면 불필요한 복잡성을 피하기 위해 단순한 PLC만으로도 충분할 수 있다.

맺음말

다양한 자동화 수요를 요구하는 현대 산업 인프라에서 모든 것에 적합한 단일 산업용 컨트롤러는 없다. 아키텍처 선택은 프로젝트의 특정 제약 조건과 목표에 따라 이루어져야 한다. 엔지니어의 임무는 절충안의 균형을 맞추고 플랫폼을 결합하여 최적의 솔루션을 만드는 것이다. 체계적인 평가를 따르면 목적에 맞는 아키텍처를 선택할 수 있다.

 


저자 소개

Profile Photo of Abhishek Jadhav

아비셰크 자다브(Abhishek Jadhav)는 전기 컴퓨터 공학 석사 학위를 취득한 후 테크니컬 라이터로 경력을 시작했다. 그는 전력 전자 및 임베디드 시스템을 주요 관심 분야로 삼고 있으며, 프리랜서 테크니컬 라이터로서 5년 이상의 경력을 보유하고 있다. 그의 기고문은 EE Times, embedded.com, Power Electronics News를 비롯한 여러 매체에 게재되었다.