Skip to main content

최신 산업 자동화 시스템 구축을 위한 PLC 플랫폼 선택

(Source: Mia/stock.adobe.com)

 

어떤 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 플랫폼을 선택할 것인가는 산업 자동화 시스템의 수명 주기를 결정짓는 가장 중요한 요소 중 하나이다. 엔지니어들은 종종 초기 투자비용(CAPEX) 제약과 기존 공급회사와의 관계를 기준으로 이를 결정한다. 그러나 이러한 선택은 향후 수십 년 간의 운영 비용, 유지보수 문제, 그리고 확장성 병목 현상에 영향을 미칠 수 있다.

오늘날 제어 시스템 엔지니어들은 향후 수년간 계속 변화할 생산 환경을 위해 하드웨어를 결정해야 하는 역설적인 상황에 직면해 있다. 신규 구축(greenfield) 시설을 위해 선택된 산업용 컨트롤러는 해당 현장의 하드웨어 환경에서 안정적으로 동작해야 할 뿐만 아니라, 정보기술(IT)과 운영기술(OT)의 융합이 빠르게 진행되는 시대에도 그 유효성을 유지해야 한다.

앞서 자동화 애플리케이션을 위한 PLC, PAC 및 산업용 PC 아키텍처의 장단점에 대해 분석한 데 이어, 이번 글에서는 프로젝트의 구체적인 제어 요구사항, 통합 필요성, 그리고 장기적인 제약 조건을 충족하는 PLC 플랫폼 선택을 위한 엔지니어링 중심의 의사결정 프레임워크를 제시한다.

 

일관성 있는 제어

모든 산업용 컨트롤러의 가장 기본적인 요구사항은 결과의 예측가능한 일관성이다. 이는 제어 시스템이 특정 입력 집합에 대해 정의되고 예측 가능한 시간 범위 내에서 그에 대응하는 출력 집합으로 응답하도록 보장한다. 설계 엔지니어는 PLC의 런타임이 태스크를 어떻게 스케줄링하고 입출력(I/O) 업데이트를 어떻게 동기화하는지를 고려해야 한다. 실제로 PLC는 메인 스캔 태스크(예: 연속 스캔)와 함께 주기적 태스크 및/또는 이벤트 기반 태스크를 사용할 수 있으므로, 실행 모델과 타이밍 보장 특성을 이해하는 것이 중요하다.

스캔 태스크는 입력을 읽고 로직을 실행한 후 출력을 기록하는 과정을 반복하는 루프이며, 그 사이클 시간은 명령어 실행 시간과 시스템 오버헤드에 의해 결정된다. 예를 들어, 코드에 공정 상태에 따라 변경되는 조건부 분기(conditional jump)가 포함되어 있다면 스캔 시간은 달라진다. 또한 연속 태스크가 동기화 없이 고주파 입력과 상호작용할 경우 에일리어싱(aliasing)이 발생한다. 보다 엄격한 일관성을 달성하기 위해, 고성능 아키텍처는 시간 기반 또는 주기적 태스크 실행 방식을 사용한다.

주기적 실행 방식에서는 실시간 운영체제(RTOS)가 선점형 스케줄러를 사용하여 우선순위가 낮은 태스크는 잠시 중단시키고, 중요한 제어 루프를 먼저 고정된 주기로 실행한다. 그러나 주기적 아키텍처에서는 오버런(overrun)의 위험이 존재한다. 예컨대, 태스크가 10ms마다 실행되도록 설정되어 있다고 가정해 보자. 만약 비효율적인 프로그래밍이나 메모리 지연으로 인해 최악의 경우 실행 시간이 11ms가 된다면 워치독 타이머가 동작할 수 있다. 따라서 엔지니어는 실행 시간을 면밀히 산정하고 최악의 실행 경로를 고려할 수 있도록 충분한 여유를 확보해야 한다.

제품이 컨베이어 위에 있는지를 감지하는 것과 같이 물리적 입력에 즉각적으로 반응해야 하는 애플리케이션의 경우, PLC는 저지연 하드웨어 인터럽트를 지원해야 한다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 이벤트 태스크는 클럭 주기가 아니라 특정 하드웨어 이벤트에 의해 트리거된다. 이 방식은 감지 작업을 메인 스캔에서 분리하고, CPU가 즉시 현재 실행을 중단한 뒤 해당 반응 로직을 수행할 수 있도록 한다.

 

프로그래밍 환경

새로운 산업 자동화 인프라에서 엔지니어링 워크플로의 효율은 개발자가 코드를 작성, 시뮬레이션, 디버깅, 유지보수하는 방식에 달려 있다. 이러한 요소들은 이제 총소유비용(TCO)을 결정하는 가장 중요한 변수들 가운데 하나가 되었다.

최신 PLC는 IEC 61131-3 표준 언어를 사용하여 프로그래밍할 수 있으며, 여기에는 래더 다이어그램(LD), 기능 블록 다이어그램(FBD), 구조화 텍스트(ST)가 포함된다. LD는 래더 로직이라고도 불리며 이해하기 쉬워 디스크리트 로직에 널리 사용된다. 반면 ST는 배열 처리와 복잡한 로직 구현에 사용되는 고급 코드형 언어이다. FBD는 공정 제어에 적합하며 안전 로직 구성에서 자주 사용된다.

엔지니어는 검토 중인 특정 PLC에서 어떤 언어를 사용할 수 있는지 확인하고, 관련 제한 사항이 있는지도 검증해야 한다. 예를 들어, 소형 마이크로 PLC는 LD 또는 공급회사 고유의 기능 블록 언어만 지원할 수 있으며, 이 경우 구현 가능한 알고리즘의 복잡성이 제한될 수 있다. 모든 PLC가 모든 언어를 지원하는 것은 아니지만, 최소한 LD, ST, FBD를 지원한다면 충분한 유연성을 확보할 수 있다.

PLC의 통합 개발 환경(IDE)이 순수한 CPU 사양보다 더 중요해지는 경우도 있다. 이상적인 PLC 개발 소프트웨어는 온라인 모니터링, 단계별 실행, 중단점, 그리고 시뮬레이션 기능을 제공해야 한다. 이러한 요소들은 개발 시간과 문제 해결 과정에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 엔지니어는 현장에서 PLC를 얼마나 쉽고 효율적으로 디버깅할 수 있는지도 반드시 고려해야 한다.

 

향후 확장성 고려

CPU와 메모리 요구사항을 정의할 때 엔지니어는 현재의 요구사항을 만족하는 수준에 그치기보다, 합리적인 범위 내에서 요구사항보다 여유 있게 용량을 확보해야 한다. 이유는 PLC가 중간 수준의 부하에서 동작하도록 하여 일시적인 부하 증가와 향후 기능 추가를 위한 충분한 여유 공간을 제공하기 위해서이다. 만약 PLC가 초기 가동 시점부터 사용률이 100%에 근접해 있다면, 작은 변경 사항만으로도 스캔 오버런이 발생할 수 있다.

시스템이 더욱 엄격한 타이밍 요구사항과 추가적인 센서, 진단 기능, 통신 기능을 포함하도록 발전함에 따라 PLC는 해당 부하를 감당하지 못할 수 있다. CPU 성능을 빠듯하게 산정하는 것은 엔지니어들이 개발 과정에서 흔히 저지르는 실수 중 하나이다. 예를 들어, 구형 PLC는 기본적인 디스크리트 로직 제어에는 충분했을 수 있지만, 엔지니어가 비례-적분-미분(PID) 제어 또는 데이터 로깅 기능을 추가하려고 하면 CPU 사이클 시간이 크게 늘어날 수 있다.

메모리 제약 역시 확장성에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 엔지니어는 초기 요구사항보다 훨씬 큰 메모리 용량을 선택해야 한다. 대부분의 제어 시스템은 10~20년의 수명 주기를 가지며, 엔지니어들은 시간이 지나면서 기능 개선을 추가하기를 원한다. 따라서 PLC가 충분한 여유 성능을 갖추고 있다면 이러한 기능 추가와 업그레이드가 훨씬 수월해진다.

엔지니어는 또한 PLC를 전체 시스템 교체 없이 더 높은 성능의 CPU로 업그레이드할 수 있는지, 그리고 해당 컨트롤러가 멀티스레딩을 지원하는지도 확인해야 한다. 목표는 PLC가 다중 태스크와 분산 처리를 어떻게 처리하는지를 이해하여, 향후 고급 센서나 인공지능(AI) 모듈을 추가할 수 있는지를 판단하는 데 있다. 이러한 기능 추가는 대규모 산업 자동화 시스템에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있으며, 따라서 초기 PLC 플랫폼 선정 단계에서부터 이를 고려하는 것이 필요하다.

 

통합성과 생태계 적합성

단독으로 동작하는 PLC는 거의 없다. 대부분의 PLC는 더 큰 자동화 인프라의 일부로 운영되며, 단순한 텍스트 디스플레이부터 완전한 감시제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템, 또는 산업용 사물인터넷(IIoT) 게이트웨이에 이르기까지 다양한 운영자 인터페이스와 통신한다.

엔지니어는 PLC가 이러한 상위 계층 시스템과 연동하기 위한 공통 통신 프로토콜을 지원하는지 확인해야 한다. 대표적인 표준 프로토콜로는 OPC UA, Modbus TCP가 있으며, EtherNet/IP와 PROFINET과 같은 공급회사 중심의 프로토콜도 널리 사용된다.

따라서 다른 PLC와 상호운용성을 갖춘 PLC를 선택하는 것이 필수다. 예를 들어, 프로젝트에서 Modbus RTU만 사용하는 기존 PLC와 새로운 PLC를 통합해야 할 수 있다. 이 경우, 새로운 PLC는 시리얼 Modbus 모듈을 장착하고, 기존 PLC의 마스터 역할을 수행하여 데이터를 수신할 수 있어야 한다.

공급회사 종속성 또한 고려해야 할 중요한 요소이며, 이는 실제 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 독점적인 플랫폼은 향후 시스템 확장과 기술 지원 기회를 제한할 수 있다. 반면, 널리 사용되는 산업 표준을 준수하는 PLC는 다양한 공급회사의 구성 요소를 통합할 수 있으며, 필요할 경우 다른 플랫폼으로의 전환도 보다 용이하게 수행할 수 있다.

 

맺음말

PLC는 제어 시스템의 핵심 기능 유닛으로 자리 잡았다. 따라서 컨트롤러는 특정 작업에 적합해야 하며, 운영 측면에서 신뢰성이 높고 미래의 병목 현상에도 대응할 수 있어야 한다. 엔지니어는 하드웨어 사양, 프로그래밍 환경, 성능 여유도, 그리고 통합성 등의 요소를 종합적으로 고려함으로써 미래 산업 자동화 시스템을 안정적으로 지원할 수 있는 PLC 플랫폼을 선택할 수 있다.

이 PLC 시리즈의 마지막 편에서는 가상 PLC와 이를 통해 공급회사 종속성을 줄이고 확장성을 향상시키는 방법에 대해 살펴볼 예정이다.

 


저자 소개

아비셰크 자다브(Abhishek Jadhav)는 전기 컴퓨터 공학 석사 학위를 취득한 후 테크니컬 Profile Photo of Abhishek Jadhav라이터로 경력을 시작했다. 그는 전력 전자 및 임베디드 시스템을 주요 관심 분야로 삼고 있으며, 프리랜서 테크니컬 라이터로서 5년 이상의 경력을 보유하고 있다. 그의 기고문은 EE Times, embedded.com, Power Electronics News를 비롯한 여러 매체에 게재되었다.