AIoT 산업에 불기 시작한 변화의 신호: 애플 신임 CEO 취임과 엔비디아의 허깅 페이스 인수 추진
이미지 출처: AiDesign/stock.adobe.com , 이미지는 AI로 생성
2026년 9월 28일
애플에서 25년간 하드웨어 엔지니어로 근무하며 M 시리즈 칩 전환을 주도한 존 터너스(John Ternus)가 애플의 신임 CEO로 취임했다. 기계공학자 출신인 그는 오랜 기간 칩, 센서, 완제품 제조 현장의 최전선에서 경험을 쌓아왔다. 그런 그가 가장 잘하는 일은 생태계에 대한 이야기를 풀어내는 것이 아니라, 기술 로드맵을 자재 명세서(BOM)에 구체적으로 반영하는 것이다. 시장에서는 그가 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)의 온디바이스 AI를 홈팟(HomePod), 에어팟(AirPods), 애플 워치(Apple Watch)는 물론 더 다양한 스마트홈 하드웨어에 전면 적용할 것이며, 이를 통해 ‘애플 감성’의 AIoT를 단순한 스마트폰 액세서리에서 벗어나 거실과 침실, 손목과 귓가를 아우르는 전방위적 네트워크로 확장해 나갈 것으로 전망하고 있다.
현시점에서 정말 주목해야 할 점은, 존 터너스가 AIoT를 전방위적으로 적용해 나가는 과정에서 어떤 놀라운 일들이 펼쳐질까 하는 것이다.
거의 같은 시기에 엔비디아는 129억 달러에 허깅 페이스(Hugging Face)를 인수한다고 발표했다. AI 모델 업계에서 가장 큰 ‘저장소’를 보유한 허깅 페이스가 연산 능력을 가장 잘 판매하는 엔비디아에 인수되면서, 마이크로덕(Microduck)도 함께 주목받기 시작했다. 겉보기에는 장난감 같아 보이는 이 오리 로봇은 물리적 AIoT와 엣지 기반 체화된 인공지능이 적용된 대표적인 사례다. 즉, 현장에서 직접 감지하고 판단한 후 스스로 동작할 수 있으며, 클라우드는 학습과 OTA(Over-The-Air Technology)를 이용한 무선 업데이트만 담당하는 방식이다.
AIoT(Artificial Internet of Things)란, 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 결합하여 만든 스마트 하드웨어 기기를 의미한다. 이러한 스마트 기기는 스스로 학습하고 분석한 뒤 의사결정을 내릴 수 있어, 생활을 더 편리하게 만들어준다.
앞서 언급한 두 가지 주요 뉴스는 표면적으로는 소프트웨어와 하드웨어에 관한 소식을 소비자 측면과 기반 기술의 측면에서 다룬 것처럼 보인다. 하지만 그 이면에는 산업 전반에 불고 있는 열풍에 대한 복선이 숨겨져 있다. 바로 AIoT가 새로운 상승 사이클에 진입하고 있다는 것이다. 그리고 이번 상승세를 이끄는 동력은 ‘기기에 인터넷을 연결하는 것’이 아니라, ‘기기에 두뇌를 달아주는 것’이다.
AIoT의 진입점
AIoT의 적용 경로를 살펴보면, 특히 주목할 만한 세 가지 제품군이 있다.
첫 번째는 스마트 글라스로, 가장 저평가된 AIoT 생태계 진입 제품이다.
두 번째는 체화된 인공지능 기반의 데스크톱 제품으로, 반려 로봇, 학습기, 데스크톱 어시스턴트, 마이크로덕처럼 ‘몸의 형태를 갖춘 소형 AI’를 포함한다.
세 번째는 기존 가전의 AIoT화다. 가전은 제품 수가 가장 많으며, 냉장고, 에어컨, 세탁기, 레인지후드·가스레인지, 로봇청소기 등을 아우른다. 현재 이러한 가전제품들은 ‘감지-의사결정-실행’의 전 과정을 새롭게 구현하는 방향으로 변화하고 있다.
먼저 스마트 글라스를 살펴보자. 시장조사업체 IDC가 올해 상반기에 공개한 최신 데이터에 따르면, 2025년 전 세계 스마트 글라스 출하량은 1,477만 3,000대로 지난해 같은 기간보다 44.2% 증가했다. 중국 시장의 출하량은 246만 대로 지난해 같은 기간보다 87.1% 증가했다. 중국 업체의 글로벌 시장 점유율은 23.3%에 달했으며, 특히 AR 세부 시장의 점유율은 무려 87.4%에 달했다. 2026년 1분기에는 디스플레이가 없는 스마트 글라스의 출하량만 약 225만 대를 기록해 지난해 같은 기간보다 167% 증가했으며, 브랜드별 시장 점유율도 이미 유의미하게 증가하고 있다.[1]
자료 출처: IDC, 2026년 1분기 글로벌 스마트 글라스 기업별 시장 점유율 현황
분명한 것은 현재 이 시장이 빠르게 성장하고 있다는 사실이다. 이러한 고성장을 뒷받침하는 제품 전략은 크게 세 가지다.
첫째, 얼굴은 온몸에서 ‘센서를 상시 착용하기 가장 적합한 위치’다. 머리 위에 카메라를 달면 사용자가 바라보는 순간 바로 정보를 수집할 수 있어, 어떤 기기보다도 ‘사용자가 현재 바라보고 있는 것’에 가까이 다가갈 수 있다.
둘째, 상호작용의 폐쇄 루프가 놀라울 정도로 짧다. 다른 기기에서는 명령 하나를 실행하려면 잠금을 해제하고 화면을 연 다음 페이지를 넘기고 클릭하는 등 네 단계를 거쳐야 한다. 반면 안경이라면 ‘한번 바라보고, 고개를 끄덕이는 것’만으로도 거래를 완료할 수 있다.
셋째, 이러한 웨어러블 제품들로 ‘연합팀’을 형성해 함께 시장을 공략할 수 있다. 안경은 감지와 알림, 시계는 생체 정보 측정, 이어폰은 음성, 스마트폰과 홈 허브는 고성능 연산과 대용량 저장을 담당한다. 즉, ‘AIoT 생태계에 쉽게 접근할 수 있는 진입 제품과 고성능 단말’로 이루어진 분산형 팀이 만들어지는 것이다.
스마트 글라스가 AIoT 기기 가운데 ‘정찰병’이라면, 체화된 인공지능(Embodied AI) 기반의 데스크톱 제품(데스크톱 로봇, AI 반려동물, 데스크톱 어시스턴트 등)은 ‘디지털펫’에 해당한다.
또한 체화된 인공지능 기반의 데스크톱 제품은 또 다른 질문의 답이 될 수 있다. 모델이 모터와 표정을 제어할 수 있게 되면, AI는 더 이상 ‘질문을 받는 존재’에 그치지 않고 ‘문을 두드리는 존재’로 바뀐다. 여기서 중요한 것은 단순한 퍼포먼스가 아니라, 가정의 물리적 환경을 AI가 접근할 수 있는 범위 안으로 끌어들인다는 점이다.
가전의 AIoT화는 논리가 더욱 단순하다. 기존 제품의 교체 주기와 제품 고급화 시기가 맞물리면서 백색가전의 판매량은 충분하지만 소비자가 제품을 교체할 이유를 찾을 수 없게 되자, 전력 소비와 소음은 줄이고 더 세심하게 조절할 수 있으며 사용자의 생활 패턴까지 이해할 수 있는 온디바이스 AI 탑재 제품이 바로 그 이유를 만들어 준 것이다.
시스템적으로 개편된 반도체 밸류체인
AIoT의 진정한 ‘위력’은 각종 단말 제품의 화제성에 있는 것이 아니라, 수요의 계층화, 칩 아키텍처, 가치 배분, 경쟁 구도에서부터 상류 공급망에 이르기까지 반도체 밸류체인 전반이 시스템적으로 개편되고 있다는 데에 있다.
이 글에서는 크게 세 가지 방향에서 그 이면에서 나타나는 반도체 산업의 변화를 살펴보고자 한다.
첫째, 연산 성능 측면이다. 기존 IoT의 전형적인 방식은 ‘클라우드에 막대한 연산 능력을 집중하고, 단말에서는 MCU로 간단한 통신과 데이터 수집만 처리하는 것’이었다. 단말은 데이터를 수집해 상위 시스템으로 전송하는 역할만 맡고, 학습과 추론은 모두 클라우드에 떠넘긴 것이다. 하지만 이제 이런 방식은 한계에 부딪히고 말았다. 개인정보 보호, 지연시간, 대역폭, 비용 등 곳곳에 장애물이 존재하기 때문이다.
범용 CPU로 AI를 무리하게 구동하지 않고, IoT 단말이 클라우드 GPU의 연산 성능을 놓고 정면으로 경쟁하지도 않는다. 핵심은 AI 기능을 연산 성능의 단계에 따라 아래로 내려보내는 것이다. 고급 시스템 온 칩(SoC)에서는 더 큰 멀티모달 모델을 구동하고, 중저급 기기에서는 AI 기능을 MCU급까지 직접 내려보내는 방식이다. 이에 따라 ST마이크로일렉트로닉스, TI, NXP, 르네사스 등 기존의 대표적인 MCU 대형 업체들이 AI MCU 시장의 주력으로 부상하고 있다. 구체적인 사례를 살펴보면, ST의 STM32N6는 자체 개발 NPU를 탑재했으며, ST Neural-ART 가속기는 평균 3 TOPS/W의 전력 효율로 600 GOPS의 성능을 구현한다. 주요 적용 분야는 제스처 인식과 소형 이미지 감지이다.[2]
또 다른 예로 NXP의 i.MX RT700에 탑재된 eIQ Neutron NPU는 NXP가 크로스오버 MCU에 NPU를 통합한 첫 사례로, AI 추론 작업을 CPU에서 분리해 NPU가 처리하도록 한다. 순수 CPU로 실행하는 방식과 비교하면 NPU 가속을 통해 성능을 최대 172배까지 높일 수 있으며, 추론 1회당 에너지 소비량은 기존의 119분의 1 수준까지 낮출 수 있다.[3]
둘째, 센서 측면에서 AI 연산이 더욱 앞단으로 이동하고 있다. 스마트 센서 자체에 소형 MCU를 탑재해 현장에서 바로 전처리 작업을 수행하는 것이다. 이를 통해 보이스 웨이크업, 인체 감지, 밀리미터파 레이더, 화면 내 주요 영역 크롭, 낙상 자세에 대한 1차 판단 등을 모두 현장에서 처리할 수 있다.
마지막으로 연결성 측면에서는 분산형 AIoT가 요구하는 저지연 및 다중 프로토콜 연동 수준이 최대치로 끌어올려지고 있다. 매터(Matter)와 스레드(Thread)는 스마트홈 기기 간 상호 운용성을 구현하며, 저전력 블루투스(BLE)는 착용형 기기의 초저전력화를 핵심으로 한다. 또한 초광대역(UWB) 기술은 센티미터급 정밀 위치 측정을 구현하며, 여기에 WiFi 6/7이 대용량 데이터 전송을 뒷받침한다. 이에 따라 메모리 칩에 대한 수요 역시 높아지고 있다.
온디바이스 모델의 규모가 반드시 큰 것은 아니지만, 모델을 저장하는 메모리의 읽기 속도는 빨라야 하고 대기 전력은 낮아야 하며 전원이 차단되더라도 데이터가 손실되어서는 안 된다. 이로 인해 MRAM과 같은 비휘발성 메모리도 마침내 지속적인 웨이크업과 로그 기록 등과 같은 실질적인 활용 사례를 찾을 수 있게 되었다. 동시에 상류 단계의 웨이퍼, 패키징·테스트, 아날로그, RF 칩 분야 역시 전자제품 소비 시장의 낮은 마진 경쟁에서 벗어나, 온디바이스 AI가 가져온 프리미엄 수혜를 누리게 되었다.
이처럼 산업 전반에 큰 변화가 일어나면서 과거의 선형적인 업계 경쟁 구도 역시 곧바로 다차원적인 경쟁 구도로 전환되고 있다. 앞으로는 공급망을 평가하는 기준 또한 완전히 달라질 것이다. 단순히 누가 더 낮은 가격을 제시하는지를 비교하는 것이 아니라, 누가 모델 적응, 메모리 부담, 전력 소모 관리, 인증 기간을 하나로 묶어 최적의 수준으로 개선할 수 있는지가 중요해지는 것이다.
AIoT의 진정한 승부처는 각종 화려한 단말 제품을 놓고 벌이는 ‘경쟁’이 아니다. 수요의 계층화, 칩 아키텍처, 이익 배분, 업계 주체 간의 경쟁 구도에서부터 상류 공급망에 이르기까지 반도체 밸류체인 전반에 변화가 확산되는 것이다.
밸류체인의 재편: 하드웨어는 입장권, 툴체인은 해자
다시 살펴보면 엔비디아의 허깅 페이스 인수가 갖는 전략적 가치는, 바로 최대 규모의 모델 저장소에서 엣지 하드웨어로 이어지는 진입로를 연결하는 데 있다.
이제 모델은 더 이상 클라우드 자산에 그치지 않는다. 모델을 지속적으로 다운로드하고, 경량화하고, 양자화하고, 컴파일하고, 펌웨어에 탑재하고, 다시 데이터를 회수해 재학습해야 한다. 이 전체 파이프라인을 장악하는 기업이 AIoT의 ‘출하 기준’을 장악하게 될 것이다.
이는 소프트웨어 툴체인이 더 이상 칩의 부수적인 구성품이 아니라, 모델 확보, 경량화, 양자화·컴파일, 하드웨어 추론, 디버깅 및 배포에 이르는 전체 밸류체인을 관통하는 것임을 의미한다. 업계 전반에는 이른바 ‘스펙상의 연산 성능 함정’이라는 것이 존재한다. 칩에 명시된 TOPS가 실제로 활용할 수 있는 연산 성능과 동일한 것은 아니며, 실제 제품의 사용 경험을 결정짓는 것은 양자화 품질, 연산자 지원 범위, 메모리 스케줄링 및 런타임(Runtime)이다. 두 칩의 사양이 동일하더라도, 한쪽은 온디바이스 멀티모달 AI를 원활하게 구동할 수 있는 반면 다른 한쪽은 안정적인 웨이크업조차 간신히 구현할 수 있다. 그리고 그 차이는 웨이퍼가 아니라, 툴체인에 있다.
전체 산업의 미래를 내다보면, 베이징 즈위안 인공지능연구원(Beijing Academy of Artificial Intelligence)과 온디바이스 AI 베이징 중점실험실(Beijing Key Laboratory of On-device Intelligence)이 올해 발표한 「온디바이스 AI 2026: 대규모 상용화의 원년」 보고서에서는 산업의 변곡점에 대해 다음 세 가지의 뚜렷한 흐름을 제시하고 있다. 첫째, 온디바이스 모델은 적은 수의 파라미터, 멀티모달, 고강화 양자화 방향으로 발전하고 있다. 3B 파라미터 이하이고 128MB 1GB의 메모리에서 추론 폐쇄 루프를 완성할 수 있는 소형 모델이 스마트홈과 웨어러블 기기에 먼저 보급될 것이다. 둘째, 툴체인과 레퍼런스 디자인이 표준화되는 방향으로 나아가고 있다. 칩 업체 간의 경쟁은 단순히 ‘칩을 공급’하는 단계에서 벗어나, ‘양산 가능한 지능형 솔루션’을 제공하는 단계로 진화하고 있다. 따라서 고객이 개발 기간을 3개월로 단축하고, 모델 프로토타입에서 실제 판매 제품으로 넘어갈 수 있도록 지원하는 업체로 주문이 몰리게 될 것이다. 셋째, 개인정보 보호 규정 준수 및 로컬 데이터 폐쇄 루프가 가산점 요소에서 반드시 충족해야 하는 진입 조건으로 바뀌고 있다. 온디바이스 우선 처리, 이벤트 단위의 클라우드 전송, 해석 가능성, 감사 가능성이 제품이 가정용 시장에 진입하기 위한 필수 조건으로 자리매김하게 된 것이다. [4]
애플 인텔리전스가 전 기기에 온디바이스 AI를 확대 적용하고 있는 가운데, 엔비디아는 모델 저장소에서 하드웨어까지 이어지는 워크플로를 연결하고 있다. 게다가 걷고 생각도 할 수 있는 로봇 장난감 ‘마이크로덕’까지 등장해 산업 전반에 불기 시작한 변화의 신호를 보여주고 있다.
AIoT 분야의 새로운 경쟁에서 이제 승부처는 더 이상 화면 크기가 아니다. 엄격한 전력 소모 및 동작 지연 제약 속에서 얼마나 뛰어난 로컬 이해 능력을 구현하느냐가 핵심이다. 결국 하드웨어는 이 경쟁에 뛰어들기 위한 입장권이고, 성숙하고 완성도 높은 툴체인이야말로 이 시장에서 살아남아 계속 경쟁할 수 있는지를 결정하는 핵심 요소인 것이다.
참고 자료
[1]https://www.idc.com/resource-center/blog/smart-glasses-surge-the-xr-market-is-rewriting-its-own-rules/
[2] STM32N6:打造全新的边缘AI、多媒体以及语音处理性能 - 意法半导体
[3] 专为AI边缘打造的i.MX RT700跨界MCU | NXP 半导体