Skip to main content

확대되는 전력망의 분산화

이미지 출처: Artinun/stock.adobe.com

글/마크 패트릭(Mark Patrick), 마우저 일렉트로닉스

2025년 11월 12일

지난 30년 동안 태양광(PV) 패널 및 풍력 터빈과 같은 소규모 신재생 에너지원의 증가와 스마트 그리드 기술의 결합은 가정과 기업이 전력망과 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시켰으며, 이제는 양쪽 모두 전력을 소비하는 동시에 생산하고 있다.

이러한 근본적인 변화, 즉 전력 생산의 분산화는 국가 전력망의 기능 방식을 바꾸고 가정, 기업 및 전력 공급업체 간의 관계를 변화시키고 있다. 이러한 전환은 이미 진행 중이지만, 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 지붕형 태양광 패널을 설치한 가구가 현재 2,500만 가구에서 대폭 증가하여 1억 가구를 넘어설 것으로 전망하고 있다.[1]

따라서 전력의 분산화는 이제 막 시작되었을 뿐이며, 전기 엔지니어들에게는 여러 새로운 과제와 기회가 다가오고 있다. 이 글에서는 국가 전력망의 변화를 살펴보고 그 기술적, 사회적 영향을 분석해 본다.

전력망의 진화를 이끄는 요인

전력망의 분산화 확대는 주로 중앙 집중식 전력망에 내재된 한계와 분산 전력의 고유한 이점을 중심으로 한 여러 요인에 의해 주도되었다.

분산형 에너지의 주요 원동력 중 하나는 소규모 신재생 에너지원의 발전이다. 태양광 패널과 소형 풍력 터빈이 보편화되기 전 에너지 자립을 달성하기 위해서는 가스, 석탄 또는 수력으로 구동되는 터빈과 같은 일종의 발전기(dynamo)를 구축해야 했다. 이러한 발전기는 광범위한 물리적 자원을 필요로 하는 동시에 안전, 기술 및 사회적으로 상당한 영향을 미칠 수 있다.

분산형 에너지 생산의 또 다른 주요 원동력은 증가하는 전력 수요다. 대규모 중앙 집중식 발전소로 이러한 증가하는 수요를 충족시키려면 상당한 계획, 자원 및 시간이 필요하며, 원자력 발전소의 경우 건설 및 가동에 약 6~8년이 소요된다.[2]

소규모 분산 에너지 자원(DER)은 훨씬 빠르게 구축할 수 있다. 대규모 태양광 발전소는 가동까지 보통 1~3년이 걸리지만,[3]소규모 주거용 및 산업용 태양광 설비 (그림 1) 는 평균적으로 6~18주 정도만 소요된다.[4] 대개는 증가하는 에너지 요구 사항을 단일 중앙 집중식 자원보다 수많은 소규모 분산 전원을 통해 해결하는 것이 더 직접적이고 비용 효율적이다.

그림 1: 그림과 같은 소규모 상업용 태양광 설비는 수일 만에 설치 가능하다. (출처: anatoliy_gleb/stock.adobe.com)

전기 요금 상승과 맞물려 신재생 에너지 기술의 비용 감소와 효율성 향상은 태양광 발전 및 풍력 발전의 접근성을 더욱 높였다. 에너지 저장 및 관리 기술의 발전은 분산형 신재생 에너지의 실행 가능성을 한층 강화하고 있다.

분산 전력의 부상

분산 전력에 대한 수요 증가는 신재생 에너지, 전력 전자 장치, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 거시적 트렌드와 발전에서 비롯된다. 전자 기술의 혁신은 시스템의 효율성, 인텔리전스 및 안전성을 높이는 동시에 패키징에 대한 고려사항과 비용을 절감함으로써 DER을 위한 새로운 기회를 창출하는 데 도움을 주고 있다.

태양광 및 풍력 터빈의 발전

2000년대 초, 일반적인 주거용 및 상업용 태양광 패널의 효율은 약 15%였다.[5] 그 이후로 PV 셀 설계의 발전과 재료 구성의 근본적인 변화는 이 수치를 높이는 데 기여했으며, 오늘날의 패널은 일반적으로 약 20%의 효율을 제공한다.[6]

옥스퍼드 대학교의 스핀오프 기업인 옥스퍼드 PV(Oxford PV)는 최근 상업용 크기의 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양 전지로 28.6%의 효율을 달성하며 세계 기록을 세웠으며, 이는 더 큰 효율 향상이 가능함을 시사하는 중요한 성과다.[7] 패널 효율의 증가는 실행 가능한 태양광 구축에 필요한 면적을 줄임으로써(패널 비용이 일정하게 유지된다는 가정하에) DER 채택을 촉진하는 데 도움이 될 수 있다.

풍력 터빈 역시 유의미한 발전을 보이고 있으며, 몇 가지 지속적인 과제를 극복할 수 있는 날개 없는 터빈 (그림 2)이 새롭게 등장하고 있다. 기존의 회전식 터빈 날개가 없기 때문에 시스템을 건물에 통합하는 과정이 단순해지고 안전성이 향상되며, 유지 보수 비용을 줄이고 조류 충돌을 완화할 수 있다. 이러한 이점 덕분에 기업들은 회전식 날개가 있는 터빈의 설치를 제한하는 규제가 잦은 태양광 패널 근처나 소규모 주거 지역 등 새로운 영역에 풍력 터빈을 배치할 수 있다.

그림 2: 날개 없는 풍력 에너지는 바람의 진동과 교류 발전기를 사용하여 날개 없이 전기를 생성한다. (출처: VectorMine/stock.adobe.com)

BMW의 옥스퍼드 미니 공장은 최근 기존 태양광 발전 설비를 보완하기 위해 에어로마인 테크놀로지스(Aeromine Technologies)의 세계 최초 고정식 에너지 시스템을 추가했다.[8] 이 터빈은 에어포일로 공기 흐름을 조작하여 장치 뒤에 저압 구역을 만들고, 이를 통해 내부 프로펠러로 공기를 밀어내어 풍력 에너지를 전기로 변환한다.[9]

스페인의 스타트업인 볼텍스 블레이드리스(Vortex Bladeless)는 풍력 발전을 위한 터빈 없는 시스템을 개발하고 있다. 이 시스템은 실린더 주위로 흐르는 바람에 의해 소용돌이가 생성되는 와류 흘림(vortex shedding) 현상을 활용하여 진동을 유도하고, 내부의 전자기 교류 발전기를 통해 이를 전기로 변환한다.[10]

인버터 기술의 발전

전력 전자 기술의 발전, 특히 실리콘 카바이드(SiC) 반도체의 채택은 인버터 효율을 높이고 에너지 손실과 열 관리 요구 사항을 모두 줄이고 있다. 기존의 실리콘 기반 장치와 비교하여 와이드 밴드갭 SiC 반도체는 더 낮은 스위칭 손실, 더 높은 열 전도성 및 더 큰 전력 밀도를 나타낸다.

최신 실리콘 인버터는 98%의 효율을 달성할 수 있지만, SiC 인버터는 넓은 전력 범위에서 약 99%의 효율을 달성하여 에너지 손실을 50%나 줄일 수 있다.[11] 유럽연합(EU)의 총 태양광 용량인 259.99GW에 이론적인 1% 향상을 적용하면 전체 출력에 약 2.6GW가 추가되며, 이는 400W 태양광 패널 650만 개에 해당하는 양이다.[12]

SiC의 향상된 열 성능은 냉각 요구 사항을 줄여 제조업체가 더 작고, 가벼우며, 안정적인 인버터를 설계할 수 있도록 한다. 이러한 크기 감소 덕분에 공간 제약이 많은 주거 및 상업 환경에서도 DER 설비를 구축할 수 있다. 이러한 특성은 비용을 낮추는 SiC 제조의 규모의 경제 확대와 결합되어, 태양광 도입의 새로운 물결을 일으킬 수 있는 더 작고 효율적인 태양광 인버터의 개발을 주도하고 있다.

BESS의 진화

BESS 내에서 리튬 인산철(LFP)로의 전환은 기존 리튬 이온 배터리에 비해 열 안정성과 수명을 향상시켰다. 한편, 랙 마운트 배터리를 포함한 새로운 모듈식 설계는 더 비용 효율적이고 확장 가능한 설치를 제공하여 주거용 및 상업용 사용자가 에너지 요구 사항에 맞게 시스템 용량을 최적화할 수 있도록 지원한다.

배터리 관리 시스템(BMS) 역시 인공 지능(AI) 및 머신 러닝을 통합하기 시작하여 BESS의 안정성과 효율성을 더욱 높일 수 있다. AI 기능은 배터리 성능 저하를 보다 정확하게 예측하고, 환경 조건에 따라 충전 주기를 최적화하며, 에너지 흐름을 동적으로 관리하여 배터리 수명과 성능을 모두 극대화할 수 있다.

맺음말

DER은 기업과 주택 소유자 모두에게 지속 가능성을 강화하는 동시에 에너지 자립을 달성할 수 있는 기회를 제공한다. 그러나 에너지 수요가 증가하고 국가 전력망이 더욱 복잡해짐에 따라, 시장은 가정, 기업 및 더 넓은 전력망에 원활하게 통합되는 효율적이고 안정적인 태양광 및 풍력 솔루션을 제공해야 한다.

 

출처

[1]https://www.iea.org/reports/approximately-100-million-households-rely-on-rooftop-solar-pv-by-2030
[2]https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/nuclear-construction-time
[3]https://www.theecoexperts.co.uk/solar-panels/complete-guide-solar-farms
[4]https://www.susenergy.co.uk/how-long-does-it-take-to-install-solar-panels.html
[5]https://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2013/07/16/as-solar-panel-efficiencies-keep-improving-its-time-to-adopt-some-new-metrics/
[6]https://corporate.enelx.com/en/question-and-answers/are-solar-panels-energy-efficient
[7]https://www.oxfordpv.com/news/oxford-pv-sets-new-solar-panel-efficiency-world-record-0
[8]https://www.bbc.co.uk/news/articles/c07ngp4yz7jo
[9]https://aerominetechnologies.com/
[10]https://vortexbladeless.com/technology/
[11]https://www.energy.gov/eere/solar/silicon-carbide-solar-energy
[12]https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en

 


저자 소개

마크 패트릭(Mark Patrick)은 Mouser의 EMEA 팀 소속으로서, 2014년 7월에 Profile Photo of Mark PatrickMouser Electronics에 입사했으며, 그 전에는 RS Components에서 고위 마케팅 직책을 역임했다. RS 전에는 Texas Instruments에서 8년 간 재직하면서 애플리케이션 지원 및 기술 영업 직책을 역임했다. 코번트리 대학에서 전자공학 최우등 학위를 취득했다.