Methods_KR

양자 엔지니어링의 미래(국문)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538438

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 43

15 | 새로운 알고리즘은 비노드 바이쿤타나탄 (Vinod Vaikuntanathan) MIT 교수와 듀크대학교(Duke University) 케네스 브라운(Kenneth Brown) 과 같은 전문가들이 그 잠재적 영향력을 인정하면서 양자 컴퓨팅 커뮤니티의 관심을 얻었습니다. 하지만 레게브 방식에서는 특히 양자 메모리 요구 사항에서 도전적 과제가 발생하기도 하므로, 알고리즘의 전체 비용이 증가할 수 있습니다. 물론, 양자 컴퓨팅이 지속적으로 발전함에 따라 인터넷 암호화가 격자 암호화와 같은 양자 내성 방식으로 전환될 가능성도 있습니다. 그럼에도 불구하고, 레게브나 쇼어가 제시한 것과 같은 알고리즘은 과거에 기록된 인터넷 트래픽을 해독하는 등 여전히 유용하게 활용될 여지가 있습니다. 아마도 가장 중요한 것은 레게브의 연구 성과가 획기적인 발전이 기대되는 양자 암호학 분야에서 더 많은 혁신을 불러일으킬 것으로 기대된다는 점입니다. 프로세서 벤치마크를 넘어: 초점의 전환 최근 양자 컴퓨팅 분야의 또 다른 중요한 발전은 프로세서 벤치마크를 강조하는 것에서 실용적인 구현에 초점을 맞추는 것으로 전환한 것입니다. 이러한 전환은 양자 컴퓨팅을 이론적 개념에서 실제 환경에 적용 가능한 응용 기술로 나아가는 데 결정적인 역할을 합니다. 2023년 프로젝트에 대한 최신 분석에 따르면 자동차, 화학, 금융 서비스, 생명 과학과 같은 산업에서는 양자 컴퓨팅 덕분에 2035 년까지 최대 1조 3천억 달러의 경제 효과를 창출할 수 있을 것으로 보입니다. 양자 컴퓨터의 잠재력을 최대한 활용하려면 외부 환경과는 분리된 양자 알고리즘을 따로 개발하는 단계를 넘어 그 이상의 광범위한 응용 연구에 주력하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 연구에는 양자 솔루션에서 진정한 이점을 누릴 수 있는 응용 분야를 파악하고 이러한 기술을 기존의 계산 워크플로에 통합하는 작업이 포함됩니다. 이는 까다로운 작업이라 양자 정보 과학자, 각 분야의 전문가, 비즈니스 리더를 비롯하여 여러 분야에 걸친 협업이 필수적인 동시에, 현재 양자 컴퓨터의 제약 조건을 탐색하고 사양과 타임라인이 불확실한 상황에서도 미래에 등장할 새로운 응용 분야에도 대비해야 합니다. 그 과정에는 적합한 능력과 지식을 개발하는 일이 포함되는데, 다학제 간에 융합적으로 습득해야 할 지식과 기술이 많고 난이도도 높아 수년이 걸릴 수 있는 여정입니다. 양자 컴퓨팅을 기존 워크플로에 통합하려면 여전히 중요한 기술을 개발해야 하며, 응용 연구는 계속해서 양자 산업을 이끄는 원동력으로 작용할 것입니다. 양자 모듈화 아키텍처에서도 양자 모듈화가 대규모 양자 컴퓨터 개발의 혁신적 변화를 가져오는 추세로 부각되면서, 양자는 앞선 시대에 크게 느껴졌던 몇 가지 장벽을 허물었습니다. 양자 모듈화는 비용 효율적인 업그레이드와 향상된 시스템 접근성을 가능하게 하는 확장 가능하고 유연한 아키텍처를 도입하여 양자 컴퓨팅의 중요한 진전을 의미합니다. 전통적 컴퓨팅에서 모듈화를 통해 이루어진 혁명적 변화에서 영감을 얻어 탄생한 이 개념의 등장으로 회복 탄력성, 사용자 맞춤 설정, 보안이 양자 기술의 최전선으로 나서게 됩니다. 이제 기업에서는 구체적인 요구 사항에 맞춰 양자 시스템을 맞춤화하여 전체 시스템을 세밀하게 검사하지 않고도 다양한 응용 분야에 맞춰 최적화할 수 있습니다. 또한 모듈식 설계는 이온 트랩과 초전도 양자 컴퓨터와 같은 다양한 양자 기술 간의 상호운용성도 지원하므로, 특정 작업에 가장 알맞은 기술을 선택할 수 있습니다. 결정적으로, 모듈성을 통해 표적화된 수리와 업그레이드를 허용함으로써 양자 시스템의 본질적인 취약성을 해결하여 가동중지 시간과 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 모듈성은 데이터 유출을 방지하기 위해 프라이빗 클라우드 액세스 및 보안 모듈 링펜싱과 같은 전략을 제공하여 사이버 보안을 강화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 모듈식 양자 컴퓨팅으로의 전환은 개별 구성 요소에 초점을 맞춰 R&D 노력을 능률화할 뿐 아니라, 상호 연결된 양자 처리 장치가 함께 작동하여 전례 없는 수준의 컴퓨팅 성능을 달성하는 양자 네트워킹의 길을 열어주기도 합니다. 양자 컴퓨팅 산업이 발전함에 따라, 모듈식 시스템의 실제 구현은 환경을 재정의하여 전 세계 기업이 양자 기술에 더 쉽게 접근하고 적응할 수 있게 되었습니다. 양자 통신의 발전 지상 통신에서 해양 통신까지, 양자는 통신 분야에도 새로운 물결을 일으키고 있습니다. 양자 통신 분야에서 최근에 이루어진 발전으로 양자 원리를 이용한 보안 데이터 전송 기술이 크게 향상되었습니다. 이 분야에서 주목할 만한 성취는 해저 광섬유 케이블을 통한 양자 통신의 시연입니다. euNetworks Fiber UK Ltd.가 주도한 이 개발에는 224km의 Rockaville 해저 네트워크를 통해 영국과 아일랜드 사이의 성공적인 양자 연결이 포함되었습니다. 이는 장거리에 걸쳐 까다로운 조건에서의 보안 데이터 전송의 한계를 뛰어넘은 양자 통신 분야의 중요한 이정표가 됩니다.

Articles in this issue

view archives of Methods_KR - 양자 엔지니어링의 미래(국문)