Methods_KR

양자 엔지니어링의 미래(국문)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538438

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 43

39 | 양자 컴퓨팅 용어집 실비 바락(Sylvie Barak), 마우저 일렉트로닉스 Bacon-Shor 코드: 특정 유형의 오류를 수정하는 양자 컴퓨팅에 사용되는 코드. BB84 프로토콜: 두 당사자가 암호화 키를 안전하게 교환할 수 있도록 하는 양자 키 배포용 프로토콜. Bloch 구: 양자 정보를 시각화하고 조작하는 데 사용되는 양자 상태의 양자 비트(큐비트)의 기하학적 표현. BQP(유계 오차 양자 다항 시간): 양자 컴퓨터가 다항 시간에 풀 수 있는 의사 결정 문제의 클래스로, 모든 경우에 대해 최대 오차 확률은 1/3입니다. 고전적 그림자: 제한된 횟수의 측정을 사용하여 양자 상태의 함수를 예측하기 위한 프로토콜. 클라우드 기반 양자 컴퓨팅: 클라우드를 통한 양자 에뮬레이터, 시뮬레이터 또는 프로세서의 사용. 결맞음: 시간이 경과해도 중첩을 유지하는 큐비트의 능력. XEB(교차 엔트로피 벤치마킹): 양자 우월성을 입증하는 데 사용되는 양자 벤치마킹 프로토콜. 디빈센조 기준: 기능적인 양자 컴퓨터를 구성하는 데 필요한 조건 목록. 이스틴-닐 정리: 어떤 양자 오류 수정 코드도 물리적 큐비트에서 가로 방향으로 작용하는 연속 대칭을 가질 수 없다는 정리. 도청자: 양자 통신을 가로채려고 시도하는 승인되지 않은 엔터티. 이들의 존재는 양자 통신의 보안 이점을 강조하는 것입니다. 얽힘: 두 입자가 상호 연결되어 거리에 관계없이 서로 영향을 미치는 현상. 5큐비트 오류 수정 코드: 임의의 단일 큐비트 오류로부터 논리적 큐비트를 보호할 수 있는 가장 작은 양자 오류 수정 코드. 아다마르 테스트(양자 연산): 기대값이 기대 실수부인 확률 변수를 생성하는 데 사용되는 방법. 하이젠베르크의 불확정성 원리: 입자의 위치가 더 정확해질수록 입자의 속도는 덜 정확해지며, 그 반대의 경우도 마찬가지라는 원리. 매직 상태 증류: 잡음이 많은 여러 양자 상태를 취하고 더 적은 수의 더 신뢰성 높은 양자 상태를 출력하는 과정. Mølmer–Sørensen 게이트(MS 게이트): 트랩된 이온 양자 컴퓨팅에 사용되는 2큐비트 게이트. 복제 불가능성 정리: 알 수 없는 양자 상태는 완벽하게 복사할 수 없다는 양자역학의 규칙. 플랑크 상수: 양자 시스템의 에너지 수준과 거동을 이해하는 데 결정적인 역할을 하는 양자역학의 기본 상수. 양자 내성 암호: 양자 컴퓨터의 공격에 내성이 있는 암호화 기법의 개발. 양자 이점: 양자 컴퓨터가 고전적인 컴퓨터보다 더 빠르고 효율적으로 문제를 해결하는 능력. 양자 알고리즘: 양자 컴퓨터를 위한 단계별 가이드로, 양자 시스템의 고유한 속성을 활용하여 고전적인 알고리즘보다 더 효율적으로 특정 문제를 해결하기 위한 지침을 제공합니다. 양자 회로: 양자 연산 수행에 필요한 일련의 작업. 양자 통신: 양자 노드 또는 시스템 간의 양자 정보 전송 및 교환. 양자 컴퓨팅: 고전적인 비트 대신 큐비트를 사용하는 컴퓨팅 유형으로, 특정 문제에 대해 기하급수적으로 더 빠른 속도로 연산을 수행할 수 있습니다. 양자 암호화: 안전한 통신과 정보 교환을 보장하기 위해 양자 속성을 활용하는 암호화 프로토콜의 개발 및 구현. 양자 결어긋남: 주변 환경과의 상호 작용으로 인해 시스템의 양자 속성이 손실되어 양자 연산의 오류와 불안정성으로 이어집니다.

Articles in this issue

view archives of Methods_KR - 양자 엔지니어링의 미래(국문)