Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538438
| 8 양자 컴퓨팅의 매력은 양자의 획기적인 본성입니다. 종종 과장이 넘치는 많은 기술 발전과 달리, 양자 컴퓨팅은 진정으로 기념비적인 변화를 나타냅니다. 그저 다음으로 일어날 큰 변화 정도의 의미가 아닙니다. 양자 컴퓨팅은 상상할 수 없는 방식으로 우리가 사는 세상의 모습을 확실히 바꾸어 놓을 게임 체인저입니다. 양자 파동 이면의 긴급성이 고전적인 컴퓨팅의 한계입니다. 장치 크기가 작아짐에 따라 전자 신호를 방해하는 양자 효과의 위협이 서서히 다가오고 있습니다. 양자 컴퓨팅은 고전적인 컴퓨팅이 한계에 도달하더라도 기술 발전을 확실히 유지할 솔루션을 제공합니다. 양자 컴퓨팅의 이해 본질적으로, 양자 컴퓨팅은 양자역학의 신비로운 세계와 컴퓨팅의 실제 영역을 혼합하는 것과 같습니다. 0 또는 1일 수 있는 기존 컴퓨터의 친숙한 '비트' 대신, 양자 컴퓨터는 양자 비트, 즉 ' 큐비트'를 사용합니다. 양자 컴퓨팅의 매력적인 점은 바로 '중첩'이라는 고유한 속성 또는 여러 상태 덕분에 큐비트는 동시에 0과 1이 될 수 있습니다. 양자 컴퓨팅의 본질을 파악하려면 동전 던지기를 상상해 보십시오. 고전적인 컴퓨팅에서는 나타나는 동전의 면( 즉, 앞면 또는 뒷면)이 1 또는 0이라는 2 진수 값을 나타내는 것으로 비유할 수 있습니다. 반면에 양자 컴퓨팅은 공중에 떠 있는 동전과 유사하며 동시에 1, 0 또는 둘 다일 수 있는 상태를 나타냅니다. 큐비트는 이러한 동적 특성 덕분에 방대한 양의 정보를 처리할 수 있어 고전적인 비트보다 훨씬 더 강력합니다. 큐비트의 모양이나 동작을 시각화하려면 구를 그려보십시오. 이 구 내에 있는 점의 위치는 어떤 확률로 결정되는 큐비트의 상태를 나타냅니다. 이 구 표현은 큐비트의 고유한 본질과 양자 컴퓨팅에서의 잠재력을 이해하는 데 도움이 됩니다. 그러나 양자 컴퓨팅이 고전적인 컴퓨팅을 대체하는 것은 아니라는 것이 중요한 점입니다. 대신, 양자 컴퓨팅은 연산 능력을 향상시키는 보조 프로세서에 더 가깝습니다. 또 다른 필수 구성 요소는 양자 레지스터입니다. 표준 CPU의 저장 레지스터와 마찬가지로, 양자 레지스터는 양자 세계의 저장 레지스터라고 할 수 있겠지만 몇 가지 고유한 특징을 지니고 있습니다. 전통적인 컴퓨터와 같이 일반적인 데이터 비트를 저장하는 대신, 양자 레지스터는 여러 큐비트를 저장합니다. 일반적인 컴퓨터 저장소에 ' 플립플롭'이라는 장치가 있는 것처럼 양자 레지스터에는 큐비트가 있습니다. 이러한 큐비트를 중첩 상태로 저장하는 능력에서 마법이 발휘됩니다. 이 레지스터에 큐비트를 더 추가할 때 저장 용량(힐베르트 공간이라고도 함) 이 기하급수적으로 늘어납니다. 이 광대한 공간은 양자 컴퓨터가 많은 큐비트에 걸쳐 중첩의 힘을 일거에 활용할 수 있도록 하는 요소로, 고전적인 컴퓨터와 차별화합니다. 또 다른 기본 개념은 양자 게이트입니다. 고전적인 컴퓨터가 논리 게이트를 사용하여 비트 값을 변경하는 방식에 익숙한 경우 양자 게이트는 양자 영역에서 논리 게이트와 비슷한 목적으로 사용된다고 생각하면 됩니다. 이러한 게이트는 양자 회로를 만들기 위한 기본 빌딩 블록입니다. 양자 게이트는 고전적인 입력과 매우 유사하게 2 진수 입력으로 작동하지만 상태 벡터로 인해 복잡성 계층이 추가됩니다. 고전적인 논리 게이트는 단방향으로 작동하지만 양자 게이트는 역방향으로 작동할 수 있습니다. 이러한 가역성 덕분에 양자 게이트는 여러 비트에서 동시에 작동할 수 있으므로, 전체 양자 시스템 또는 레지스터의 상태를 변경할 수 있습니다. 이와 같은 원리 이면의 산술적 계산을 명확히 하기 위해 이러한 게이트는 유니타리 행렬을 사용하여 묘사되어 게이트에서 입력 및 출력되는 큐비트 수의 균형을 보장합니다. 양자역학의 또 다른 매력적인 측면은 얽힘입니다. 두 입자가 너무 상호 연결되어 있어 서로 몇 킬로미터나 떨어져 있더라도 한 입자의 상태를 이해하려고 할 때 다른 입자를 고려하지 않고는 이해할 수 없다고 상상해 보십시오. 이는 양자 세계의 입자와 현실 세계의 입자 사이에 존재하는 고유한 상관 관계 때문에 양자 컴퓨팅에서 중요한 점입니다. 얽힘은 양자 회로에서 실제 데이터를 조작하기 위한 강력한 도구가 됩니다. 아인슈타인조차도 모든 지혜를 짜내어 생각해봐도 이 개념이 너무 신비로운 나머지 "유령 같은 원거리 작용"이라고 불렀을 정도입니다. 양자 컴퓨터 양자 컴퓨터는 우리가 일상적으로 사용하는 PC와 그다지 유사하지 않습니다. 수백만 개의 연결과 2,000 개 이상의 구성 부품으로 가득 찬 첨단 샹들리에처럼 보이기 때문입니다. 로봇 팔이 동전을 던지는 기발한 이미지와는 달리, 양자 컴퓨터는 정교한 시스템입니다. 현재, 양자 어닐러, 회로 게이트 모델, 토폴로지 모델의 세 가지 기본 유형이 있습니다. 각 유형이 저마다 고유한 접근 방식이 있지만, 양자역학을 활용하여 복잡한 문제를 해결한다는 목표는 모두 같습니다. 종종 커다란 원통이나 큐브와 비슷한 모습을 지닌 이러한 시스템은 작동하려면 초저온 냉각이 필요한데, 이는 양자 컴퓨터가 대표하는 성능과 정밀도의 복잡한 균형을 잘 드러내 줍니다. 열은 오류를 유발하는 양자 컴퓨터의 적입니다. 따라서 이러한 시스템은 저온에 적합하게 설계되었습니다. 헬륨 동위원소를 사용하는 희석 냉동기가 양자 결어긋남을 방지하는 데 중요합니다.