산업용 이더넷 vs 필드버스: 아키텍처, TSN, 그리고 마이그레이션

출처: Michelle/stock.adobe.com
헥터 바레시(Hector Barresi), 마우저 일렉트로닉스
2026년 7월 23일
필드버스는 한때 복잡한 배선 다발을 공유형 결정론적 네트워크로 대체했다. 수년 동안 필드버스는 제어 신호를 안정적이고 예측 가능하게 전달했다. 그러나 장비, 센서, 데이터 시스템이 급증하면서 필드버스의 한계가 드러나기 시작했다. 오늘날 가장 중요한 문제는 실시간 운영 가시성이다. 엔지니어에게는 제어 신호를 전송하는 것만큼이나 안정적으로 제어 데이터, 진단 및 프로세스 정보를 공장 전역으로 이동시킬 수 있는 네트워크가 필요하다.
산업용 이더넷은 생산 프로세스의 모든 계층을 연결하여 가동 시간과 통찰력을 향상시킨다. 이더넷으로의 전환은 체계적인 엔지니어링 접근 방식을 의미한다. 본 기사에서는 아키텍처 설계, 결정론, 공존 전략, 사이버 보안 고려 사항, 그리고 시간 민감형 네트워킹(TSN) 및 단일 쌍 이더넷(SPE)과 같은 신흥 기술을 포함하여 필드버스에서 이더넷으로 전환하게 된 기술적 요인들을 살펴본다.
이더넷을 위한 공장 재배선
필드버스는 여전히 안정적이지만, 고립된 아키텍처로 인해 시스템 전체의 가시성과 효율성이 제한된다. PROFIBUS, DeviceNet, Modbus와 같은 프로토콜은 종종 독립된 아키텍처에서 작동한다. 이를 공장 전체 또는 엔터프라이즈 시스템과 통합하려면 게이트웨이나 변환 계층이 필요할 수 있으며, 이는 지연 시간을 추가하고 진단 기능을 제한하며 유지보수 오버헤드를 증가시킬 수 있다.
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT과 같은 이더넷 기반 프로토콜은 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT) 간의 격차를 해소한다. 이들은 공유 인프라를 통해 프로세스 변수, 진단 및 분석 트래픽을 전송하여 컨트롤러, 센서 및 엔터프라이즈 시스템을 연결하는 응집력 있는 네트워크를 생성한다.
대부분의 시설은 이더넷을 점진적으로 도입한다. 현대화는 일반적으로 한 번에 하나의 셀 또는 하나의 생산 라인 단위로 이루어지며, 종종 장비 교체 주기와 맞물려 진행된다. 이러한 단계적 접근 방식은 운영 연속성을 유지하면서 기존 시스템을 꾸준히 향상시킨다.
이더넷을 사용하면 작업자는 실시간 온도, 처리량 및 에너지 데이터를 표시하는 라이브 대시보드를 볼 수 있다. 지속적인 가시성을 통해 유지보수 팀은 자재 낭비나 가동 중지 시간으로 이어지기 전에 편차를 식별할 수 있다. 가장 큰 장점은 상황 인식과 정보에 입각한 의사 결정에 있다.
이더넷 통합은 또한 새로운 종류의 규율을 요구한다. 네트워크가 생산 현장을 넘어 확장되기 때문에 사이버 보안과 효과적인 세분화가 제어 설계의 필수 요소가 된다. 열려 있는 모든 포트는 위험을 가중시키므로 억제 전략이 필수적이다.
성공적인 이더넷 도입은 가동 시간을 늘리고 성능을 향상시키며, 현대 산업 운영의 핵심 기반으로서 네트워크에 대한 신뢰를 강화한다.
확장 가능한 이더넷 아키텍처 설계
이더넷은 엔지니어가 제어 시스템에 대해 생각하는 방식을 재편한다. 필드버스 네트워크는 정적인 반면, 이더넷은 적응형이다. 토폴로지는 대대적인 재배선 없이도 확장 및 경로 재설정이 가능하며, 이는 지속적인 운영과 동시에 발전을 모색하는 공장에 큰 이점이다.
엔지니어는 운영 환경을 염두에 두고 설계해야 한다. 진동과 소음이 가득한 공장에서는 예측 가능한 성능과 탄력적인 인프라를 목표로 한다. 관리형 스위치는 트래픽을 분류하고 중요한 제어 데이터의 우선순위를 지정한다. 이중화된 경로는 개별 링크에 장애가 발생하더라도 통신을 유지한다. 미디어 이중화 프로토콜(MRP), 장치 레벨 링(DLR), 고가용성 끊김없는 이중화/병렬 이중화 프로토콜(HSR/PRP)과 같은 복원력 기술은 1초 미만의 복구 시간을 보장하여 단일 케이블 장애가 공정 장애로 이어지는 것을 방지한다.[1]
이더넷 환경에서의 결정론적 성능은 신중한 엔지니어링에서 비롯된다. TSN, EtherCAT, PROFINET IRT와 같은 기술을 통해 활성화되는 스케줄링, 트래픽 우선순위 지정, 정밀한 시간 동기화는 예측 가능한 통신 동작을 확립한다. 궁극적으로 네트워크 복원력을 위해서는 새로운 장치, 세그먼트 및 프로토콜이 추가될 때마다 검증, 문서화 및 주기적인 재평가가 필요하다.
구형 네트워크와 신형 네트워크의 연결
많은 시설이 기존 장비를 갖춘 브라운필드 현장으로 운영된다. 기존 시스템에 이더넷을 통합하려면 원래 다른 통신 방식을 위해 설계된 시스템과 신중하게 조정하여 기존 성능을 보존하면서 호환성을 보장해야 한다.
이더넷과 필드버스 기술은 종종 동일한 공장 내에서 나란히 작동한다. 한 생산 라인은 안정적인 PROFIBUS 네트워크를 계속 실행하는 반면, 다음 생산 라인은 PROFINET을 실행할 수 있다. 게이트웨이는 기존 신호를 새로운 구조로 변환하여 이러한 시스템 간의 통신을 가능하게 하므로 생산 중단 없이 데이터가 흐를 수 있다. 시간이 지남에 따라 공장은 프로토콜, 네트워크 토폴로지, 벤더 플랫폼이 하나의 통합된 전체로 함께 기능하는 계층화된 생태계로 진화한다.
성공적인 공존은 계획과 운영상의 신뢰에 달려 있다. 작업자와 전기 기술자는 새로운 시스템이 작동하는 것을 직접 보아야 신뢰할 수 있다. 명확한 문서화, 철저한 테스트, 잘 정의된 절차는 작업자와 전기 기술자가 진화하는 네트워크를 지원하고 유지하는 데 필요한 확신을 제공한다.
위험 지역에서는 본질 안전(IS) 요구 사항이 기술 선택의 지침이 된다. PROFIBUS PA 및 HART와 같은 프로토콜이 여전히 널리 사용되지만, 이더넷은 SPE 및 향후 IS 인증 이더넷 하드웨어를 통해 이러한 영역으로 점차 확장되고 있다.
기존 필드버스 및 분산 제어 시스템(DCS) 장치는 애초에 인터넷 프로토콜(IP) 네트워킹용으로 설계되지 않았으므로, 이를 엔터프라이즈 시스템에 연결하면 새로운 보안 및 타이밍 문제가 발생한다. 방화벽, 가상 근거리 통신망(VLAN) 세분화, 최소 권한 액세스를 통해 통제된 통신 경계를 유지한다. 확장된 가시성은 운영 통찰력을 향상시키는 동시에 정의된 네트워크 세분화의 중요성을 강화한다. 또한 TSN은 시간 동기화 및 예약된 트래픽과 같은 메커니즘을 사용하여 제한된 지연 시간과 예측 가능한 전달을 지원한다. 이 접근 방식은 각 신호가 정확하고 신뢰할 수 있는 기간 내에 전달되도록 보장한다.
연결된 공장의 보안 유지
이더넷은 운영 데이터에 대한 더 넓은 접근성을 제공하지만, 새로운 스위치, 센서 및 연결이 추가될 때마다 보호되어야 할 접근 지점 또한 새롭게 생성된다. 엔지니어가 모든 침입을 막을 수는 없지만 침입의 확산은 통제할 수 있다. 네트워크가 점점 더 복잡해짐에 따라 무엇이 연결되어 있는지, 시스템이 어떻게 통신하는지, 누가 접근 권한을 가지고 있는지 이해하는 것이 갈수록 중요해지고 있다.
산업용 네트워크 보안에는 명확한 경계, 장애 격리 및 장애에 대한 대비가 필요하다. 이러한 접근 방식은 시설과 외부 위협이 진화함에 따라 정기적인 패치, 적극적인 모니터링, 주기적인 재평가를 포함하는 지속적인 규율로 작동한다.
가장 안전한 아키텍처는 손상된 장치가 제어 전략에 영향을 미칠 수 없는 구조이다. 이더넷 기반 시스템은 장애의 범위를 제한하는 의도적인 억제 전략이 필요하다. 신중한 세분화 및 보호 설계 조치는 내장된 안전장치 역할을 하여, 교란을 국소적으로 억제하고 더 넓은 시스템이 계속해서 안정적으로 작동하도록 보장한다.
연결성을 통찰력으로 전환
이더넷의 가장 큰 장점은 가시성이다. 엔지니어는 제어 네트워크와 정보 네트워크를 통합하여 프로세스 변수, 에너지 사용량, 장비 동작을 실시간으로 모니터링할 수 있다.
예지 정비는 이러한 투명성에 의존한다. 진동, 전류 및 온도 판독값은 편차를 즉시 표시하는 대시보드에 데이터를 제공한다. 유지보수 팀은 관련된 특정 구성 요소 및 문제를 유발하는 조건을 포함하여, 발생 중인 결함에 대한 정확한 통찰력을 얻게 된다. 신뢰할 수 있는 타이밍은 이 정보가 실제 시스템 동작을 반영하도록 보장하여 자신 있는 의사 결정을 지원한다.
이더넷은 원시 공정 데이터를 실행 가능한 운영 인텔리전스로 변환한다. 엔지니어가 결함으로 이어지는 일련의 사건을 추적할 수 있을 때, 엔지니어링의 노력은 사후 대응적 유지보수를 넘어 지속적인 개선으로 확장된다. 네트워크는 운영 제어를 위한 도구가 되어 효율성, 신뢰성 및 정보에 입각한 최적화를 지원한다.
차세대 이더넷 엔지니어링
산업용 네트워킹은 융합을 향해 발전하고 있으며, 컨트롤러에서 센서에 이르는 모든 장치를 단일 결정론적 인프라로 통합하고 있다. TSN과 SPE가 이러한 변화를 주도하고 있다.
TSN은 타이밍 정밀도와 트래픽 스케줄링을 향상시켜 모션 제어, 안전 통신 및 모니터링 데이터가 간섭 없이 동일한 케이블을 공유할 수 있도록 한다. SPE는 단일 연선(twisted pair)을 통해 전력과 데이터를 모두 전송함으로써 배선을 간소화한다. 이러한 발전은 이더넷을 현장 수준으로 더 깊이 통합시켜 한때 독점 버스에 존재했던 장치들을 연결할 것이다. 기술은 도입할 준비가 되어 있지만, 다중 벤더 간의 상호 운용성은 여전히 개발 중이다.
이더넷의 진화는 지속적인 개선을 반영하며, 각 발전 단계마다 신뢰성을 강화하고 제어, 모니터링 및 분석을 응집력 있는 네트워크 아키텍처로 더욱 통합한다.
엔지니어를 위한 시사점
산업용 네트워킹은 지점 간(point-to-point) 배선에서 공유 필드버스로, 그리고 이제는 분산 제어 시스템으로 기능하는 이더넷 기반 아키텍처로 발전했다. 각 단계는 가시성을 확장하고 통합을 강화했으며 규율 있는 설계 및 검증의 필요성을 증가시켰다. 성공적인 이더넷 구축은 안정적인 운영과 장기적인 시스템 무결성을 보장하기 위한 신중한 계획, 테스트, 문서화 및 검증에 달려 있다.
네트워크의 신뢰성은 잘 정의된 구조를 바탕으로 구축된다. 모든 신호는 명확한 목적, 알려진 소스, 예측 가능한 전송 경로를 가질 때 가치가 있다. 이 정도 수준의 조직화는 데이터를 통해 결함이 명확하게 드러나도록 하여, 더 빠른 진단과 해결을 가능하게 한다. 이더넷은 시스템 성능에 대한 포괄적인 가시성을 제공하여 팀이 가동 시간, 품질 및 안전을 실시간으로 모니터링하고 새롭게 발생하는 문제에 조기 대응할 수 있도록 한다.
출처
[1]https://industrialethernet.net/technology/industrial-ethernet/operational-solutions-for-industrial-network-resiliency/
저자 소개
헥터 바레시(Hector Barresi)는 산업 자동화, 스마트 제조 및 디지털 전환(DX) 분야의 세계적인 기술 자문가이자 컨설턴트다. 하니웰(Honeywell), 다나허(Danaher), IDEX, GE(General Electric) 등 글로벌 기업에서 주요 임원직을 역임하며 세계 최고 수준의 제품 혁신 조직을 이끌어온 전문가로 평가받고 있다. 특히 시장 최초의 산업용 무선 센서 라인업인 하니웰 ‘XYR5000’ 개발을 주도했으며, 페인트 산업의 패러다임을 바꾼 스마트 틴팅 플랫폼 ‘틴텔리전스(Tintelligence)’를 개척하는 등 산업 현장의 디지털 혁신을 선도하는 데 중추적인 역할을 수행해 왔다.