공장 현장을 위한 무선 공존 설계
무선 기술을 조율하면 단순한 주파수 중복이 심각한 문제로 이어지는 것을 방지할 수 있다

(출처: karyamanswasta/stock.adobe.com; AI로 생성)
무선 네트워크는 공장 현장에서 압력 및 온도 측정부터 비디오, 진단, 모바일 데이터에 이르기까지 모든 것을 전송하는 데 필수적인 요소가 되었다. 공장에서는 Wi-Fi®, Bluetooth®, Zigbee®, WirelessHART, ISA100 Wireless 등 여러 시스템을 동시에 운영하는 경우가 많으며, 각 시스템은 서로 다른 팀에서 서로 다른 시기에 추가하는 경우가 흔하다. 이러한 시스템들이 주파수 대역을 공유할 때, 사전 조율 없이는 문제가 발생할 수 있다.
다음 사례를 살펴보자. 한 화학 공장에서 배출가스 추적을 위해 울타리를 따라 Zigbee 센서를 설치했다. 이 센서들은 공장의 WirelessHART 네트워크와 동일한 주파수 대역을 사용하는데, 설치 과정에서 조율이 이루어지지 않았다. 3주 만에 공장 센서의 배터리 소모 속도가 평소보다 빨라지고 예정된 업데이트 시간을 놓치는 문제가 발생했다. 채널 점검 결과, 문제는 주파수 대역 중복 때문인 것으로 밝혀졌다. 각 네트워크에 고유한 주파수 대역이 할당된 후에야 성능은 정상으로 돌아왔지만, 그 전에 재시도 횟수가 늘어나고 1초였던 업데이트 시간이 4초로 늘어났다. 간단한 조율 작업만 있었다면 이러한 오류를 예방할 수 있었을 것이다. 이는 오늘날 다중 프로토콜 산업 네트워크에서 책임 소재를 명확히 하는 것이 얼마나 중요한지 보여준다.
이 사례의 결과는 무선 공존의 핵심 과제를 잘 보여준다. 즉, 동일한 주파수 대역을 공유하는 여러 무선 시스템을 간섭 없이 관리하고 조정하여, 서로에게 시의적절하고 안정적인 업데이트를 제공하지 못하는 상황을 방지하는 것이다. 오늘날 공장에서는 막대한 양의 데이터를 효율적으로 관리하고 설비 비용을 절감하기 위해 무선 기술이 필수적이다. 배선 비용이 센서 자체보다 비싼 경우가 많으며, 무선 링크를 사용하면 기존 배선을 변경하지 않고도 압력, 온도, 레벨, 유량 등을 모니터링할 수 있다. 그 결과, 이전에는 파악하기 어려웠던 상황을 확인할 수 있고, 적시에 의사 결정을 내릴 수 있다. 이러한 규모 확장을 가능하게 하는 것이 바로 공존이다.
이 글에서는 공장 현장에서 안정적인 무선 통신을 구현하기 위해 공존을 고려한 설계가 왜 중요한지 설명한다. 또한, 적절한 무선 장비 선택, 센서 업데이트의 시의적절성 보장, 그리고 혼합 네트워크 환경에서의 예측 가능성 유지(대역 및 채널 분리, 적절한 간격 유지, 철저한 현장 조사, 명확한 소유권 설정 등)가 산업 환경에서 효과적인 공존 전략에 어떻게 기여하는지 살펴본다.
용도에 맞는 무선 기술 선택
서로 다른 무선 기술이 각기 다른 목적을 가지고 있다는 점을 인식하고, 어떤 무선 기술이 어떤 작업에 적합한지 아는 것부터 시작하여, 다양한 무선 기술의 공존이 왜 중요한지 이해해야 한다.
실제로 대부분의 시설에서는 여러 개의 무선 시스템을 운영하는데, 모든 애플리케이션에 적합한 단일 무선 기술은 없기 때문이다. WirelessHART와 ISA100 시리즈 표준은 일반적으로 지속적인 모니터링 기능을 제공하며, 무선 주파수(RF) 사용량이 많을 때에도 수년간 사용할 수 있는 배터리를 통해 정확한 데이터를 실시간으로 제공한다. 일반적인 업데이트 속도는 100밀리초에서 1초 사이이며, 공정 변수의 변화 속도에 따라 장치별로 설정된다. 대규모 시설에서 이러한 성능을 제공하는 대안은 현재로서는 거의 없다.
반면 Wi-Fi는 전반적인 처리량을 우선시한다. 보고서, 태블릿, 비디오와 같이 정확한 타이밍보다 전체 처리량이 중요한 정보 기술(IT) 트래픽에 이상적이다. 소프트웨어 업데이트나 대용량 파일 전송과 같은 사용량이 많은 경우 Wi-Fi 타이밍은 변동될 수 있다. 이러한 변동은 사용자 장치에는 허용될 수 있지만, 일정한 속도를 기대하는 제어 입력에는 적합하지 않다.
블루투스는 현장 진단 및 휴대용 액세스에 여전히 유용하다. 900MHz 대역의 저주파 링크는 가시거리가 확보된 경우 수백 미터 이상 떨어진 장거리 자산에도 연결할 수 있다. 또한 2.4GHz 대역이 통신에 어려움을 겪는 두꺼운 철골 구조물 뒤에서도 데이터를 전송할 수 있어, 탱크 저장소나 배관 설비와 같은 대규모 시설에는 적합하지만 시간 제약이 있는 센서 입력에는 적합하지 않다.
2.4GHz 대역은 철골 구조물을 효과적으로 통과하지 못하기 때문에 많은 공정 플랜트에서는 ISA100 및 WirelessHART에 메시 토폴로지를 활용하여 센서가 장애물을 우회하여 신호를 전송할 수 있도록 한다. 이러한 접근 방식은 대규모 재배선 없이도 커버리지를 향상시키는 데 효과적이다.
시설에 맞춘 무선 기술 조합
공존 전략이 모든 시설에 적용되는 것은 아니라는 점을 명심해야 한다. 어떤 전략이 효과적인지는 시설의 유형과 운영 방식에 따라 달라진다.
최적의 포트폴리오는 플랜트의 생산품과 운영 방식에 따라 결정된다. 정유 공장과 로봇 시설은 모두 안정적인 무선 통신이 필요하지만, 우선순위가 다르기 때문에 기술 선택 또한 서로 다르다.
연속 공정 설비는 예측 가능하고 장기적인 모니터링에 최적화되어 있다. WirelessHART와 ISA100은 압력, 온도, 레벨, 유량 모니터링의 핵심 기반을 형성하며, Wi-Fi, Bluetooth, 저주파 링크는 편의성, 물류 가시성, 그리고 핵심 설비 주변의 중요하지 않은 원격 측정 데이터를 제공한다.
반면, 이산 공정 제조 및 로봇 공학은 다른 패턴을 따른다. 시설 자체에서 운영하는 전용 셀룰러 네트워크인 프라이빗 5G와 빠른 센서 및 액추에이터 통신을 위해 설계된 단거리 프로토콜인 IO-Link Wireless는 배터리 수명보다 정확한 타이밍이 중요한 짧고 빠른 데이터 교환을 지원한다. 애플리케이션이 요구 사항을 설정하고 기술은 그에 따라 결정된다. 표준 기반 시스템은 배포가 확장됨에 따라 더욱 원활하게 통합되는 경향이 있다.
정시 전송 vs. 최선 노력
각 무선 장비가 어떤 역할을 하는지 파악했다면, 다음 질문은 왜 아무런 문제 없이 동일한 주파수 대역을 공유할 수 없는가이다. 그 해답은 각 기술이 시간을 처리하는 방식에 있다.
공존은 궁극적으로 타이밍에 달려 있다. 측정값은 필요한 시점에 정확히 도착해야만 유용하다. Wi-Fi는 전체적으로 많은 양의 데이터를 전송하도록 설계되었지, 모든 패킷을 특정 시점에 전송하도록 설계된 것은 아니다. 이는 보고서나 화면 전송에는 적합하지만, 최적화 또는 안전 로직에 필요한 신호 전송에는 적합하지 않다. 산업용 센서 네트워크는 스케줄링된 데이터 교환, 즉 각 장치가 언제 전송해야 하는지 정확히 알 수 있도록 미리 할당된 시간 슬롯을 사용한다. 그 결과, 무선 트래픽이 많더라도 제어 시스템이 예상하는 일정한 리듬으로 측정값이 도착한다.
분리와 구조로 네트워크 예측 가능성 유지
서로 다른 시스템이 호환되지 않는 타이밍 요구 사항을 가지고 있다는 것을 인식한다는 것은 각 시스템이 필요한 것을 얻을 수 있도록 시스템을 어떻게 구성해야 하는지를 결정해야 한다는 것을 의미한다.
공존을 의도적으로 설계하면 각 시스템은 자신의 영역을 찾을 수 있다. ISA100 및 WirelessHART와 같은 산업용 메시 네트워크는 해당 생태계가 존재하는 2.4GHz 대역에서 작동한다. 직원 Wi-Fi는 더 많은 채널과 더 넓은 대역폭으로 사용자 트래픽을 처리할 수 있는 5GHz 또는 6GHz 대역으로 이동하는 경우가 많다. 결정적이거나 안전에 중요한 신호는 여전히 케이블을 통해 전송된다. 900MHz 근처의 저주파 링크는 거리가 멀거나 장비가 밀집된 지역에 있는 자산을 지원한다. 효과적인 공존을 위해서는 채널 계획이 필수적이며, 인접 네트워크가 동일한 주파수 대역을 놓고 경쟁하지 않도록 각 팀에서 채널 선택을 기록해야 한다.
물리적 배치 또한 채널 계획만큼 중요하다. 고출력 송신기는 동일 주파수 또는 다른 주파수를 사용하는 인근 수신기의 감도를 저하시킬 수 있다. WirelessHART 게이트웨이를 Wi-Fi 액세스 포인트에서 1미터 이내에 배치하면 두 장치가 겹치지 않는 채널에서 작동하더라도 수신기 감도가 저하될 수 있다. 공간이 협소한 공장에서는 일정한 업데이트 주기를 유지하기 위해 고대역폭 사용자 트래픽을 예상 업데이트 시간 외에 처리하는 경우가 많다.
실제 공존 실패 사례
명확한 역할 분담과 분리 전략이 마련되어 있더라도, 새로운 시스템이 추가될 때 이러한 원칙이 유지되지 않으면 공존은 무너질 수 있다.
충돌은 단번에 경보를 울리며 나타나는 경우는 드물다. 오히려 서서히 스며드는 경우가 많다. 새로운 네트워크가 기존 시스템이 사용하는 주파수 대역에서 잡음을 증가시킨다. 센서는 메시지를 재전송하기 시작하고, 업데이트 간격은 수 초 단위로 늘어나며, 배터리는 예상보다 빨리 소모된다. 시스템은 여전히 --작동하지만, 리듬이 깨지고 비용은 증가한다.
팀이 중복되는 부분을 파악하고 가장 잡음이 심한 대역에서 벗어나면 시스템은 정상으로 돌아온다. 패턴은 간단하다. 조정되지 않은 시스템 추가는 눈에 보이지 않는 충돌을 일으키고, 이는 나중에 성능 문제로 나타난다. 실패는 드물게 큰 소리로 드러나지 않는다. 서서히 진행되며, 그 비용은 나중에 나타난다.
무선 통신이 충돌할 때, 초기 징후는 전문 도구보다는 운영 과정에서 나타난다. 실제로 팀은 해당 지역의 메시지 재전송 횟수와 신호 품질을 살펴보고, 지역 채널 선택을 비교하며, 액세스 포인트가 이동되었거나 추가되었는지 확인한다. 이 단계에서 작은 수정을 통해 가시성이 완전히 상실되기 전에 예상되는 통신 주기를 복구할 수 있다.
현장 조사에서 공장 현장에 대해 알 수 있는 것
이론도 중요하지만, 최종 결정은 물리적 환경에서 이루어진다. 바로 이 부분에서 현장 조사가 중요한 역할을 한다.
아무리 훌륭한 분리 전략과 채널 계획이 서류상으로 좋아 보여도, 실제 환경에서 이러한 원칙을 실행하는 것이 진정한 시험이다. 철골 구조물, 회전 장비, 기존 송신기 등은 도면만으로는 예측할 수 없는 무선 환경을 조성한다. 따라서 현장 조사는 성공에 필수적이며, 배포 전에 기준선을 설정하기 위해, 그리고 문제가 발생한 후에는 변경 사항을 정확히 파악하기 위해 실시해야 한다.
현장 조사는 도면으로는 확인할 수 없는 것을 종종 확인시켜 준다. 철골 구조물이 많은 지역에서는 센서 위치의 작은 변화가 반사 경로를 바꾸어 약한 연결을 강한 연결로 바꿀 수 있다. 함께 배치했을 때 편리해 보이는 게이트웨이도 용접기나 대형 모터와 같은 지속적인 소음 발생원에서 떨어뜨려 배치했을 때 더 잘 작동하는 경우가 많다. 조사 데이터는 계획 단계에서 이루어진 채널 할당이 각 센서 위치에서 실제로 깨끗한 스펙트럼을 제공하는지, 아니면 지역 간섭으로 인해 조정이 필요한지 여부를 보여준다.
잘 설계된 시스템에서도 최종 제어 단계는 일반적으로 광섬유를 통해 이루어질 때 더 깨끗하다. 무선 도메인은 게이트웨이에서 통합되고, 유선 측에서는 타이밍 안정성이 유지된다. 철저한 조사에서는 신호 강도뿐만 아니라 잡음 레벨, 일반적인 작동 중 재시도율, 그리고 무선 주파수 잡음을 발생시키는 장비의 위치까지 기록한다. 이러한 정보는 나중에 문제 해결 시 매우 유용하다.
공동 소유권으로 시스템 안정성 유지
기술 전략은 누군가가 유지 관리에 대한 책임을 질 때만 효과를 발휘한다.
도입 부분에서 논의된 화학 공장 사례와 같은 네트워크 장애는 기술적 결함이라기보다는 소유권 공백으로 해석되는 경우가 많다. 무선 네트워크를 공유 인프라로 취급하는 공장은 누가 어떤 채널을 통해 어떤 장비를 운영하는지, 게이트웨이와 액세스 포인트의 위치는 어디인지에 대한 간단한 등록부를 유지함으로써 이러한 문제점을 방지할 수 있다. 모든 무선 장비는 잠재적인 네트워크 진입점이 될 수 있으므로, 이러한 등록부는 사이버 보안 검토에도 도움이 된다. 새로운 구축은 기존 시스템과의 호환성을 확보하기 위해 해당 지도를 기준으로 신속하게 검토해야 한다. 확정적인 트래픽은 유선으로 유지되고, 무선 도메인은 게이트웨이에서 종료되며, 제어 시스템은 광섬유를 통해 추가된 네트워크를 수신한다. 시간이 지남에 따라 이는 단순한 체크리스트가 아닌 습관으로 자리 잡게 되어 예상치 못한 문제를 방지하고 기존 시스템에 지장을 주지 않으면서 성장을 가능하게 한다.
맺음말
공존은 설계 단계부터 고려되어야 하며, 사후 고려 사항으로 여겨져서는 안 된다.
공장에서는 더 많은 지점을 관찰하고 더 빠르고 저렴하게 대응하기 위해 무선 기술을 도입한다. 성공적인 공존은 철골 구조물과 전기적 잡음이 많은 환경에서 무선 링크를 인프라로 간주하는 데서 비롯된다. 무선 도메인 간의 명확한 분리, 간섭에 강하도록 설계된 센서 네트워크, 그리고 현장 조사를 통해 검증된 배치 위치는 모두 예측 가능한 동작에 기여한다.
의도적인 설계와 간단한 모니터링을 통해 Wi-Fi, 블루투스, 저주파 링크, 산업용 메시 네트워크는 하나의 안정적인 시스템처럼 작동할 수 있다. 공존은 저절로 이루어지는 것이 아니라, 설계 과정을 통해 달성된다. 전파를 인프라처럼 취급하면 결과는 간단하다. 신호는 제때 도착하고, 팀원들은 자신들이 보는 것을 신뢰하게 된다.