인더스트리 5.0이 추구하는 목표는 완전 자동화가 아니라 ‘인간과 로봇의 협업’

이미지 출처: eakgrungenerd/stock.adobe.com
2026년 2월 2일
승객을 목적지까지 안전하게 태워주는 무인 택시나, 금속·레진·열가소성 수지·엘라스토머·포토폴리머 등 다양한 소재로 제작된 맞춤형 3D 프린팅 부품을 양산 라인에서 끊임없이 생산하는 광경을 떠올려 보라. 만약 이러한 무인 택시나 공장 설비가 스스로 알아서 이상을 진단하고 수리 방안을 제안한다면 어떨까?
5차 산업혁명 시대에는 이러한 모습들이 더 이상 공상과학 속 허구의 장면이 아니다. 인더스트리 5.0으로도 불리는 이 혁명은 21세기 초반에 이뤄진 기술 발전을 기반으로 한다. 빠르게 진화하는 이 시대는 인간과 기계 간의 협업이 한층 더 강화하는 추세가 특징이다. 이러한 변화를 가능하게 하는 핵심 기술로 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 협동 로봇(코봇), 3D 프린팅 등을 들 수 있다. 인더스트리 5.0은 완전 자동화에 초점을 맞췄던 기존의 접근 방식에서 벗어나, 인간의 역량을 증강하고 인간과 기계의 협업을 통해 생산 효율과 작업자의 복지를 동시에 향상시키는 방향으로 전환하고 있다.
인더스트리 4.0에서 5.0으로!
1차 산업혁명은 기계혁명(1760년대~1840년대)으로도 불리며, 증기기관의 발명과 기계 에너지를 활용하는 공장 기반 생산 체계가 도입된 시기였다. 생산 비용의 절감, 품질 관리의 향상, 그리고 섬유·철·강철과 같은 소비재 산업의 발전은 인간이 재화를 생산하고 획득하는 방식에 근본적인 변화를 가져왔다. 2차 산업혁명(1870년대~1914년)은 전기와 조립 라인을 도입하며 대량 생산 시대를 열었다. 이러한 혁신은 제1차 세계대전 기간 동안 빠르게 확산되었고, 이후 60여 년에 걸쳐 자동차, 가전제품, 항공 여행이 현대 생활의 표준으로 자리 잡으면서 지속적으로 발전해 나갔다.
컴퓨팅 성능의 향상과 전자기술의 등장은 정보화 시대를 열었고, 이는 2000년대 지능혁명을 위한 글로벌 디지털 기반을 구축했다. 인더스트리 4.0으로도 불리는 이 시대에는 사물인터넷(IoT), AI, 머신러닝(ML), 그리고 다양한 소프트웨어 알고리즘과 같은 스마트 기술이 도입되었다. 이러한 혁신은 제조 산업의 워크플로우와 생산 공정의 자동화를 이끌었다.
인더스트리 5.0이 등장하면서 이는 종종 인더스트리 4.0이 진화한 단계로 인식되고 있다. 그러나 기후 변화, 인재 부족, 관세 문제와 같은 전세계적 이슈들은 공급망, 생산 라인, 그리고 시장 전반에 혼란을 야기하고 있다. 일부 조사에 따르면, 자동화와 AI 기술을 도입하면서 기존 인력을 전면적으로 대체한 기업의 절반 이상이 이러한 결정을 후회하고 있으며, 다시 인력을 고용하는 방안을 계획하고 있는 것으로 추정된다.[1]
이러한 장애 요인과 자동화 기술의 전면적 도입이 드러낸 현실적인 한계는 보다 인간 중심적이고 협업 지향적인 접근 방식의 필요성을 부각시키고 있다. 그 결과, 새롭게 추진되는 접근 방식은 인간을 대체하는 것이 아니라, 인간의 역량을 증강하는 기술을 강조한다. 이와 함께, 지속가능성과 2050년 기후 중립 달성에 초점을 둔 유럽연합(EU)의 목표 또한 작업자와 지구의 안녕을 모두 추구하는 인더스트리 5.0 기술 개발의 필요성을 재확인시켜준다.[2]
인더스트리 5.0의 실제 활용 사례와 이를 위한 핵심 기술
인더스트리 5.0은 이미 상용화되었거나 새롭게 부상하고 있는 다양한 기술들에 의해 뒷받침되고 있다. 이러한 기술들은 운송, 제조, 헬스케어를 비롯한 여러 산업 분야에 폭넓게 적용될 수 있다. 다음은 인더스트리 5.0의 세 가지 실제 사례들과, 이를 가능하게 하는 주요 기술들이다.
코봇
코봇(cobot)은 동일한 공간에서 인간 작업자와 함께 안전하게 작업하면서, 반복적이거나 정밀도가 요구되는 다양한 업무들을 지원한다. 예컨대 창고에서 배송 상자나 팔레트를 옮기거나, 정밀 용접 작업이나 복잡한 조립 작업을 수행하는 식이다. 또한 사람을 이동시키거나, 매장의 선반을 정리하고, 음식점에서 손님 테이블로 음식을 서빙하거나 가정의 현관 앞까지 배달하는 작업도 수행할 수 있다.
현재 코봇은 자동차 제조와 같은 산업 현장에서 널리 활용되고 있다. 예를 들어, 2020년 이전 중국의 자동차 부품 제조 산업 분야에서는 나사 조립 과정에 사람 작업자가 직접 참여하는 비중이 매우 높았다. 그러나 산업 표준이 고도화되면서 나사 체결의 정밀도가 차량의 품질과 안전을 좌우하는 핵심 요소로 부각되었고, 이에 따라 제조회사들은 자동화 설비 도입을 점점 더 늘리게 되었다.[3] 하지만 기존의 산업용 로봇은 사람과 로봇이 함께 작업해야 하는 협소한 생산 공간에서 유연하게 대응하는 데 한계를 나타냈다.
이때 코봇이 이상적인 솔루션으로 떠올랐다. 적절한 작업 반경과 여러 자유도(DoF)를 갖춘 코봇은 다양한 각도로 나사를 체결하면서도 최적의 토크를 정밀하게 제어할 수 있다. 이후 코봇은 생산 라인에서 인간 작업자와 안전하게 협업하는 지능형 파트너로 발전해 왔다.
적용된 인더스트리 5.0 기술: 엣지 컴퓨팅(중앙 클라우드나 데이터센터가 아니라, 데이터가 생성되는 지점에서 실시간 의사결정을 가능하게 하는 기술), 엣지 네트워킹, AI, ML, 첨단 센서 시스템 등
예지 정비(PdM)
기업은 AI, ML, 자동화 기술과 실시간 데이터를 활용함으로써 설비 상태를 지속적으로 모니터링하고, 유지보수가 필요한 시점을 정확하게 예측할 수 있다. 이러한 역량은 돌발적인 설비 고장으로 인한 가동 중단이나 생산 지연과 같은 유지보수 관련 위험 요인을 미리 방지할 수 있게 해준다. 설령 문제가 발생했다 하더라도, 원인을 진단하고 유지보수 담당자에게 신속한 해결을 위한 핵심 정보를 제공함으로써 다운타임을 최소화하고 운영 효율성을 높인다.
예지 정비(predictive maintenance, PdM) 기술은 자동차 분야에서 기존에 활용해온 고장 감지 및 제어 방식을 대체하고 있다. 최신 자동차들은 진동이나 음향 주파수의 패턴 또는 이상 변화를 감지하는 첨단 센서를 활용하여, 잠재적인 문제에 대한 정보를 운전자나 정비사에게 조기에 제공함으로써 실제 고장이 발생하기 전에 문제를 예방할 수 있다.[4] 이러한 기술은 상용차와 승용차 모두에서 다운타임을 줄이고 유지보수 비용을 절감할 뿐만 아니라, 안전성과 연비를 개선한다. 또한 예지 정비는 개발 단계에서 엔지니어들이 ‘가상 시나리오(what-if)’ 모델링을 수행할 수 있게 함으로써 자원 낭비를 줄이고, 실제 생산에 들어가기 전에 설계 리스크를 미리 식별 및 제거할 수 있도록 돕는다.
적용된 인더스트리 5.0 기술: AI, ML, IoT, 사람·프로세스·데이터를 통합 생태계로 연결하는 만물인터넷(Internet of Everything), 5G 및 6G 네트워크, 그리고 시뮬레이션·최적화·예지 정비를 가능하게 하는 디지털 트윈(시스템 또는 공정의 가상 표현) 및 첨단 센서 기술
증강현실(AR)
가상현실(VR)이 사용자를 전혀 다른 디지털 공간으로 이동시키는 기술이라면, 증강현실(AR)은 현실 세계 위에 디지털 정보를 겹쳐 보여줌으로써 실제 환경 속에서 가상 도구를 활용할 수 있게 한다. 일반적으로 AR은 안경, 스마트폰, 노트북 등 다양한 디바이스를 통해 사용자의 실제 시야 위에 디지털 인터페이스를 겹쳐 보이게 하는 방식으로 구현된다. 이 기술의 기초적인 상용 버전은 온라인 쇼핑 환경에서 널리 활용되고 있다. 예를 들어, 가구 구매 시 사용자는 특정 가구가 자신의 거실에 배치되었을 때 어떤 모습일지를 스마트폰이나 컴퓨터의 카메라를 이용해 예상해 볼 수 있으며, 또는 새로운 안경이 자신의 얼굴에 잘 어울릴지를 미리 시각적으로 확인할 수 있다.
외과 의사와 유지보수 기술자는 전문 분야에서 AR 기술 도입을 선도한 대표적인 사례다. 예를 들어, AR 기술은 수술 중인 외과 의사의 시야 위에 핵심 정보를 직접 겹쳐 표시할 수 있다. 이를 통해 수술 접근 경로에 대한 정보를 제공하고, 보이지 않는 뼈 구조나 혈관의 위치를 안내하며, 절개해야 할 지점을 시각적으로 표시할 수 있다. 또한 유지보수 기술자와 정비사는 AR을 활용해 원격지의 전문가와 협업할 수 있다.[5] AR은 작업 장비의 시야 내에 지침을 표시하거나 프로젝트 도면을 겹쳐 보여줌으로써, 현장에서 작업이 보다 정확하고 효율적으로 이뤄질 수 있게 한다.[6]
적용된 인더스트리 5.0 기술: VR, AR, 확장현실(ER), 첨단 카메라 및 센서, AI, ML, 고성능 프로세서, 소프트웨어 개발 키트(SDK), 3D 모델링 및 렌더링 기술
대규모 인더스트리 5.0 애플리케이션의 기회와 과제
인더스트리 5.0 기술을 도입하면 인력 및 기술 운영 전반에서 효율성이 향상되고, 모니터링 및 위험 예방 역량이 강화되며, 워크플로우가 간소화되는 등 다양한 이점을 기대할 수 있다. 반복 작업을 자동화함으로써 작업 시간을 단축하고 직원 만족도도 높일 수 있다. 해당 애플리케이션 역시 자원 낭비를 줄이고 환경적 지속가능성을 높이며 더욱 연결되고 안전한 시스템을 구축할 수 있는 기회가 된다는 것을 증명할 수 있게 된다.
그러나 대규모 인더스트리 5.0 애플리케이션을 구현하기란 그리 쉬운 일이 아니다. 우선, 작업 현장에는 작업자의 역량을 증강하는 기술에 적응할 수 있는 숙련되고 훈련된 인력이 필요하다. 또한 그처럼 고도로 연결된 네트워크 환경의 특성상, 새로운 애플리케이션과 시스템을 안전하게 보호하는 것도 쉽지 않다. 특히 헬스케어와 같은 산업에서는 규제 준수 및 관련 법적·제도적 고려 사항도 중요한 과제로 작용한다.
인더스트리 5.0: 디지털 시대에 인류를 위한 진보
인더스트리 5.0에서 인간과 기계의 협업은 사람과 지구 모두에 긍정적인 영향을 미칠 잠재력을 지니고 있다. 기계를 통해 인간의 역량을 증강함으로써, 사람들은 창의적이고 비판적으로 사고할 수 있으며 인더스트리 4.0에서 이룩한 성과를 기반으로 한층 더 발전할 수 있다. 이러한 진화는 향후 인더스트리 6.0의 토대를 마련하게 될 것이다. 일부에서는 인더스트리 6.0이 생체 융합 제조(bio-fused manufacturing)나 포스트 워크 자동화(post-work automation) 경제와 같은 새로운 개념을 포함할 수 있을 것으로 전망한다.
앞으로 산업이 어떤 방향으로 나아가든, 인간은 자신의 핵심 가치를 바탕으로 중요한 역할을 수행하게 될 것이다. 인더스트리 5.0은 인간과 기계 중 하나를 선택하는 문제가 아니라, 기술과 윤리적 목적의 조화를 추구하고자 하는 노력의 새로운 단계라 할 수 있다.
출처
https://www.computerworld.com/article/4084372/analysts-companies-will-face-setbacks-after-ai-layoffs.htmlhttps://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en;https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en[3] Yangzhou Mechanical and Electrical Equipment Maintenance Service Association, email communication with Mouser Electronics, December 2025.
https://resources.pcb.cadence.com/blog/2023-predictive-maintenance-for-the-automotive-industryhttps://health.ucdavis.edu/news/headlines/the-future-of-surgery-using-augmented-reality-goggles-in-the-operating-room/2024/08https://www.abiresearch.com/blog/ar-remote-assistance