산업 자동화에서의 기계 안전 모범 사례

출처: Faisal/stock.adobe.com; AI로 생성
중공업 설비나 복잡한 자동화 시스템이 운영되는 산업 현장에서 가장 중요한 요구사항은 견고한 안전 프로그램이다. 현대 자동화는 생산성과 효율성 측면에서 큰 이점을 제공하지만, 동시에 작업자, 유지보수 인력, 그리고 자동화 장비 주변에서 일하는 모든 사람에게 잠재적인 위험 요소를 초래하기도 한다.
산업 자동화에서 효과적인 기계 안전을 확보하기 위해서는 산업 표준 준수, 포괄적인 리스크 평가, 그리고 공학적 보호 조치의 구현을 결합한 체계적인 접근이 필요하다. 이러한 보호 조치는 위험을 최소화하면서도 운영 효율성을 유지할 수 있도록 기계 설계와 제어 시스템에 통합되어야 한다.
이 글에서는 산업 자동화에서의 기계 안전 모범 사례를 살펴보고, 리스크 평가, 기능 안전 표준, 그리고 안전 및 성능 수준 목표가 신뢰할 수 있는 안전 기능 설계를 어떻게 이끄는지를 설명한다. 또한 다양한 안전 장비와 표준 기반 구현 방식이 시스템 성능을 유지하면서 인력을 보호하는 데 어떻게 기여하는지도 함께 다룬다.
기계 안전 구현 단계
자동화 환경에서 안전을 구현하기 위해서는 체계적인 기능 안전 라이프사이클에서 시작해야 한다. 이 과정에는 위험 요소 식별, 리스크 평가, 공학적 보호 조치를 통한 위험 감소, 그리고 기계 안전의 지속적인 검증과 유지 관리가 포함된다.
국제 표준은 이러한 모범 사례를 구현하기 위한 프레임워크를 제공한다. 예를 들어 ISO 12100은 기계 리스크 평가와 위험 저감에 대한 원칙을 제시하며, ISO 13849 및 IEC 62061과 같은 표준은 안전 관련 제어 시스템의 요구사항을 정의한다.[1] 또한 공정 산업에서는 IEC 61508과 IEC 61511이 각각 기능 안전과 안전 계장 시스템(SIS)에 대한 기준을 규정하고 있다.[2]
위험 요소 및 리스크 평가
리스크 평가는 기계 또는 공정과 관련된 잠재적 위험 요소를 식별하는 것에서 시작된다. 이러한 위험에는 압착이나 협착 지점과 같은 기계적 위험, 통전된 부품에서 발생하는 전기적 위험, 공압 또는 유압 압력 이상, 그리고 화학적·열적 위험 등이 포함될 수 있다.
위험 요소를 식별한 이후에는, 각 위험의 심각도와 발생 가능성을 평가하여 필요한 위험 저감 수준을 결정해야 한다. 이 과정의 목적은 추가적인 보호 조치가 필요한지, 그리고 어떤 유형의 안전 기능이 요구되는지를 판단하는 데 있다.
IOS 12100 및 ANSI B11.0과 같은 표준은 이러한 기계 안전 리스크 평가 과정을 안내한다.[3] 예를 들어 리스크 평가는 컨베이어 시스템의 협착 지점, 로봇 작업 셀에서의 충돌 위험, 또는 반응기 용기의 과압 상태와 같은 위험을 식별할 수 있다. 이러한 평가는 어떤 위험에 공학적 보호 조치가 필요한지를 결정하기 위한 것이다.
통제 계층 적용
리스크 저감은 효과성에 따라 위험 저감 방법의 우선순위를 정하는 통제 계층 원칙을 따른다. 가장 바람직한 접근 방식은 설계 단계에서 위험 요소를 제거하거나 보다 안전한 대안으로 대체하는 것이다. 위험 제거가 불가능한 경우, 엔지니어는 작업자를 위험으로부터 분리하기 위한 공학적 제어를 적용해야 한다. 공학적 제어에는 물리적 가드, 인터록, 안전 회로, 자동 셧다운 시스템 등이 포함되며, 이는 인간의 개입에 의존하지 않고 사고를 예방할 수 있도록 한다.
안전 기능 설계 및 통합
엔지니어가 위험 요소를 평가한 이후에는, 필요한 위험 저감 수준을 달성하기 위해 기계 제어 시스템 내에 안전 기능을 구현해야 한다. 안전 기능은 보호 장치의 위치, 비상 정지 작동 여부, 침입 감지와 같은 핵심 입력을 모니터링하고, 위험 상황이 감지되면 시스템을 자동으로 안전 상태로 전환한다.
이러한 기능은 안전 관련 제어 시스템을 통해 구현되며, 여기에는 안전 릴레이, 안전 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러), 또는 인증된 모션 컨트롤러 등이 포함될 수 있다. 안전 기능은 페일세이프(fail-safe) 방식으로 설계되어, 예를 들어 배선 단선이나 전원 손실과 같은 고장 상황이 발생하면 시스템이 자동으로 안전 상태로 전환되도록 한다.
신뢰성은 이중화와 진단 기능을 통해 향상된다. 예를 들어 많은 안전 회로는 교차 모니터링을 수행하는 듀얼 채널 구조를 사용하여, 한 채널에 문제가 발생하더라도 다른 채널이 정지 동작을 수행할 수 있도록 한다.
기능 안전 표준은 이러한 신뢰성을 SIL(표 1)이나 PL(Performance Level)과 같은 개념을 통해 정량화한다.
표 1: 안전 기능이 요구될 때 실패할 확률을 나타내는 확률 값에 기반하여 결정되는 SIL[4]

PFDAVG가 10⁻³(SIL 2)라는 것은, 해당 안전 기능이 평균적으로 1,000번의 요구 중 1번 실패할 확률을 목표로 한다는 의미다. 엔지니어는 이 수준의 리스크가 해당 위험에 대해 수용 가능한지 판단해야 한다. 만약 실패의 결과가 부상, 폭발, 또는 주요 장비 손상과 같이 심각하다면 SIL 2는 충분하지 않을 수 있으며, 이 경우 더 높은 SIL이 요구될 수 있다.
엔지니어는 이러한 고장 확률이 해당 애플리케이션의 리스크 수준에 대해 충분히 낮은지 반드시 확인해야 한다. 이를 위해 구성 요소의 고장률(표 2), 공통 원인 고장, 그리고 진단 커버리지 등을 분석하여 안전 기능이 요구되는 목표 고장 확률을 충족하는지 검증한다.
표 2: 연속 운전 중 고장 확률[5]

예를 들어 PFH가 10⁻⁷인 PL d를 달성하도록 설계된 시스템은 약 1천만 시간의 운전 동안 한 번의 고장이 발생할 수 있음을 의미한다. 따라서 엔지니어는 이러한 범위를 활용해 안전 기능이 제공하는 위험 저감 수준을 판단하고, 시스템이 해당 위험 노출 수준에 대해 충분한 신뢰성을 갖추고 있는지 확인할 수 있다.
반면 SIL과 달리, PL 달성은 단순히 고장 확률만으로 결정되지 않는다. SIL과 PL 모두 확률 기반 목표를 사용하지만, IOS 13849는 목표 PL을 달성하기 위해 시스템 아키텍처(카테고리), 위험 고장까지의 평균 시간(MTTFd)에 따른 구성 요소 신뢰성, 진단 커버리지, 그리고 공통 원인 고장에 대한 보호를 결합해 요구사항을 충족하도록 규정하고 있다.[6]
표준 준수 및 인증 확보
안전 표준을 준수하는 것은 위험을 줄이고 규제 및 법적 요구사항을 충족하는 데 중요하다.
미국에서는 산업안전보건청(OSHA)의 규정에 따라 기계 가드 설치와 유해 에너지 제어를 위한 잠금/표시(Lockout/Tagout, LOTO) 절차와 같은 안전 관행이 요구된다.[7] 유럽연합에서는 기계가 기계류 지침(Machinery Directive)을 준수하고, 조화 표준을 충족함으로써 CE 마킹 요구사항을 만족해야 한다.[8]
또한 안전 구성 요소는 TÜV와 같은 독립 인증 기관을 통해 기능 안전 표준 준수 여부를 검증받아야 한다.[9] 예를 들어 일부 안전 컨트롤러는 SIL 4 또는 PL e까지의 애플리케이션에 사용 가능하도록 TÜV 인증을 받을 수 있으며, 이는 해당 장치가 IEC 61508 및 ISO 13849에서 정의한 최고 수준의 신뢰성 기준을 충족함을 의미한다.
시스템 검증 및 유지관리
안전 조치를 구현한 이후에는, 엔지니어가 자동화 시스템을 검증하여 모든 안전 기능이 의도한 대로 작동하는지 확인해야 한다. 검증 과정은 센서, 인터록, 비상 정지 장치 등 다양한 안전 메커니즘이 위험을 감지하고 안전한 정지 절차를 정상적으로 수행하는지를 확인하는 데 목적이 있다. 많은 시스템에서는 안전 기능이 요구되는 SIL 또는 PL 목표를 충족하는지를 입증하기 위해 공식적인 검증 시험을 수행해야 한다.
또한 안전 시스템은 지속적인 유지관리와 주기적인 테스트가 필요하다. 예방 점검을 통해 안전 장치가 정상적으로 작동하고, 올바르게 보정되어 있으며, 우회(bypass)되거나 무단으로 변경되지 않았는지를 확인해야 한다. 예를 들어 공정 플랜트에서 SIS를 유지관리하기 위해서는 기술자가 센서, 로직 솔버, 셧다운 밸브를 정기적으로 프루프 테스트(proof test)하여 비상 상황에서 올바르게 작동하는지를 검증해야 한다.
기계 안전 장비
기업들은 산업 자동화 시스템에서 보호 조치를 구현하기 위해 다양한 안전 장치와 제어 부품을 사용한다. 이러한 장치는 작업자가 위험 구역에 접근하는 것을 사전에 방지하거나, 위험한 상태를 감지해 자동화 시스템을 자동으로 정지시키도록 설계된다.
물리적 가드 및 안전 인터록
물리적 가드는 산업용 기계에서 가장 일반적으로 사용되는 안전 조치 중 하나다. 금속 또는 폴리카보네이트로 된 고정형 차단 구조물은 작업자가 이동 부품이나 위험한 메커니즘에 접근하는 것을 방지한다.
정기적인 유지보수나 작업 접근이 필요한 장비의 경우, 인터록 스위치는 가드를 열기 전에 기계가 반드시 정지하도록 보장한다. 예를 들어 CNC(컴퓨터 수치 제어) 장비는 도어가 열리면 스핀들과 축에 대한 전원을 즉시 차단하는 인터록 도어 메커니즘을 포함할 수 있다.
인터록 장치는 스위치, 릴레이, 로직 제어 장치 등 다양한 형태로 제공되며, 모두 기계의 동작 상태를 물리적 가드의 위치와 연동시키는 동일한 기능을 수행한다.
비상 정지 장치
비상 정지(E-stop) 장치는 대부분의 산업용 기계에서 필수적으로 적용된다. 이는 작업자나 주변 인원이 긴급 상황에서 즉시 장비를 정지시킬 수 있도록 하는 빨간색 비상 버튼이다.
E-stop 장치는 일반적으로 기계의 안전 제어 회로에 통합되어 있으며, 안전 릴레이나 컨트롤러에 의해 모니터링된다. 또한 컨베이어와 같은 대형 또는 선형 장비에서는 시스템 어느 위치에서든 장비를 정지시킬 수 있도록 비상 정지용 풀코드(pull cord)가 함께 설치되기도 한다.
안전 매트 및 안전 엣지
안전 매트와 안전 엣지는 산업 환경에서 접촉 기반 보호 감지를 제공하는 장치다.
압력 감지형 안전 매트는 내부에 센서를 내장하고 있어 감시 구역에 사람이 서 있는지를 감지한다. 매트에 하중이 가해지면 안전 제어 시스템이 즉시 기계를 정지시킨다. 이러한 장치는 물리적 가드 설치가 어려운 로봇 작업 셀이나 위험 기계 주변에 주로 설치된다.
안전 엣지는 무인 운반차(AGV), 기계 도어, 자동 게이트와 같은 이동 장비에 사용된다. 엣지가 사람이나 물체와 접촉하면 시스템이 정지하거나 반전 동작을 수행해 부상을 방지한다. 이러한 접촉 기반 솔루션은 안전 라이트 커튼이나 레이저 스캐너와 같은 비접촉식 보호 장치와 함께 사용된다.
컨트롤러 및 PLC
안전 컨트롤러는 현대 안전 시스템에서 의사결정을 담당하는 핵심 요소다.
비교적 단순한 장비의 경우, 비상 정지 장치, 가드 스위치, 라이트 커튼과 같은 안전 입력을 모니터링하는 전용 안전 릴레이를 사용할 수 있다. 이러한 릴레이는 펄스 테스트와 피드백 루프 모니터링을 포함한 내장 진단 기능을 통해 고장을 감지한다.
보다 복잡한 자동화 시스템에서는 기능 안전 요구사항을 충족하도록 설계된 안전 PLC를 사용한다. 이러한 장치는 이중화 프로세서, 지속적인 진단 기능, 인증된 안전 로직 블록과 같은 기능을 포함하고 있다.
안전 PLC는 여러 개의 안전 입력과 출력을 검증된 안전 로직을 통해 평가할 수 있도록 하며, 이를 통해 엔지니어는 대규모 자동화 시스템 전반에 걸쳐 복잡한 안전 전략을 구현하면서도 기능 안전 표준을 준수할 수 있다.
맺음말
기계 안전은 리스크 평가, 공학적 보호 조치, 그리고 표준 기반 제어 시스템 설계를 결합한 종합적인 접근에 의해 확보된다. 체계적인 안전 방법론을 따르고 인증된 안전 장치를 구현함으로써, 엔지니어는 역동적인 자동화 환경에서 운영 리스크를 크게 줄일 수 있다.
[1]https://www.iso.org/standard/51528.html; https://www.iso.org/standard/73481.html; https://webstore.iec.ch/en/publication/59927
[2]https://assets.iec.ch/public/acos/IEC%2061508%20&%20Functional%20Safety-2022.pdf; https://webstore.iec.ch/en/publication/24241
[3]https://webstore.ansi.org/standards/amt/ansib112023
[4]https://assets.iec.ch/public/acos/IEC%2061508%20&%20Functional%20Safety-2022.pdf
[5]https://www.iso.org/standard/73481.html
[6]https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:73481:en
[7]https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.212; https://www.osha.gov/control-hazardous-energy
[8]https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council; https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_en.htm
[9]https://www.tuv.com/world/en/
저자 소개
아비셰크 자다브(Abhishek Jadhav)는 전기 컴퓨터 공학 석사 학위를 취득한 후 테크니컬 라이터로 경력을 시작했다. 그는 전력 전자 및 임베디드 시스템을 주요 관심 분야로 삼고 있으며, 프리랜서 테크니컬 라이터로서 5년 이상의 경력을 보유하고 있다. 그의 기고문은 EE Times, embedded.com, Power Electronics News를 비롯한 여러 매체에 게재되었다.