Skip to main content

산업용에 적합한 견고한 정전식 터치 인터페이스 설계

(출처: Иван Решетников/stock.adobe.com)

정전식 터치 인터페이스는 산업용 제어 및 건물 자동화 분야에서 점점 더 보편화되고 있다. 밀폐된 표면, 움직이는 부품의 부재, 단일 인터페이스 뒤에 여러 기능을 통합할 수 있는 기능 등 실용적인 설계상의 이점들이 결합되어 이러한 추세를 주도하고 있다. 이러한 장점 덕분에 정전식 터치는 가혹하고 유지보수에 민감한 산업 환경에서 매력적인 옵션이 되었지만, 동시에 신뢰성과 관련된 과제도 안겨준다.

산업 환경에서 신뢰성을 보장하려면 소비자용 애플리케이션에서는 거의 발생하지 않는 장애물을 극복해야 한다. 신뢰성 문제 중 하나는 모터와 인버터가 광대역 전자기 간섭(EMI)을 생성한다는 점이다. 또 다른 문제는 고전류 스위칭 전원 공급 장치에서 발생하는 고조파 노이즈이다. 작업자가 절연 장갑을 껴야 하거나 패널에 결로 및 세척액이 맺혀 남아 있을 때도 추가적인 문제가 발생한다. 이러한 위험 요소들은 그 원인은 다르지만, 잘못 설계된 인터페이스에 혼란을 줄 수 있는 방식으로 정전식 감지 신호를 방해하여 각각의 위험 요소가 터치 인터페이스의 오작동이나 고장을 유발할 수 있다는 공통된 결과를 낳는다.

산업용 정전식 터치의 신뢰성은 민감도만으로는 달성할 수 없기 때문에 이러한 위험을 인식하는 것이 필수적이다. 산업 환경을 위한 설계에는 재료, 차폐, 보호 및 신호 무결성에 대한 신중한 접근 방식이 필요하다. 이 글에서는 산업용 정전식 터치 시스템의 주요 고장 메커니즘을 논의하고 이를 완화하는 데 사용되는 기술을 살펴본다.

 

정전식 터치에 대한 전기적 및 환경적 위협

정전식 감지는 전극의 전하 변화를 측정한다. 감지 경로에 추가 전하를 도입하거나 베이스라인을 방해하는 모든 조건은 정전식 감지에 문제를 일으킬 수 있다. 산업 현장에서 가장 흔하게 발생하는 고장 모드에 대해 살펴보자.

가변 주파수 드라이브와 서보 컨트롤러는 광대역 EMI의 일반적인 원인이다. 이러한 간섭은 근처의 감지 트레이스에 결합하여 터치 채널의 신호 대 잡음 마진을 압도할 수 있으며, 이로 인해 때때로 팬텀 활성화(유령 터치)가 발생하거나 입력이 누락될 수 있다. 이러한 유형의 간섭은 넓은 주파수 범위에 걸쳐 있고 부하 및 작동 조건에 따라 변하는 경우가 많기 때문에 특히 까다롭다.

광대역 EMI 외에도 스위칭 전원 공급 장치는 다른 종류의 교란을 일으킨다. 이들은 감지 대역과 겹치는 저주파 노이즈를 생성하여 채널 베이스라인을 서서히 이동시킬 수 있다. 시간이 지남에 따라 이러한 이동은 어떠한 상호 작용이 일어나지 않을 때에도 지속적인 터치와 유사한 형태를 띠기 시작할 수 있다.

모든 전기적 위협이 지속적이거나 예측 가능한 것은 아니다. 정전기 방전(ESD)은 완전히 다른 고장 모드를 나타낸다. 강력한 과도 전류는 눈에 띄는 고장 징후가 없더라도 프런트 엔드 회로를 손상시키거나 디바이스를 무응답 상태로 만들 수 있다. EMI와 전원 공급 장치 노이즈가 정상적인 작동 중에 성능을 저하시키는 반면, ESD 이벤트는 언제든 인터페이스를 손상시킬 수 있다.

펄스 폭 변조(PWM) 크로스토크(누화)는 덜 명백하지만 예상치 못한 판독값을 유발할 수 있는 또 다른 흔한 전기적 문제이다. 터치 획득 시간 창 내에서 스위칭 신호의 상태가 변경되면, 정전 용량 결합을 통해 인접한 감지 트레이스에 전하를 주입할 수 있다.

전기적 인프라 외에도 사용자 인터페이스 자체의 환경적 조건 역시 잠재적인 신뢰성 문제를 야기한다. 수분 및 기타 오염 물질은 정전식 감지를 방해할 수 있다. 오버레이 표면의 얇은 수막이나 물방울 하나조차도 손가락으로 누르는 것과 동일하게 전하를 집중시킬 수 있다. 패널 뒷면에 맺힌 결로 현상 또한 그러한 종류의 효과를 낼 수 있다.

장갑은 이와 정반대의 문제를 일으킨다. 장갑이 작업자의 손을 절연하기 때문에 전극에 도달하는 신호가 약해져 배경 노이즈와 섞이기 시작할 수 있다. 결과적으로 설계자는 장갑을 통한 터치를 감지할 수 있을 만큼 충분히 민감하게 인터페이스를 유지하면서도 표면의 수분은 무시해야 하는 균형을 찾아야 한다. 이러한 환경적 영향은 정적이지 않은 경우가 많아 완화 작업을 복잡하게 만든다. 수분은 단일하고 고정된 교란을 일으키지 않는다. 대신, 느린 베이스라인 이동이나 지속적인 터치와 유사한 국소적 정전 용량을 유발하는 경우가 많다. 이러한 복잡성 때문에 하드웨어뿐만 아니라 신호 처리 또한 중요한 역할을 한다. 베이스라인 추적, 드리프트 보상, 임계값 조정과 같은 기술은 환경적 영향과 의도적인 행동을 구별하는 데 도움을 준다. 이러한 기술들의 효과는 감지 시스템이 애플리케이션에 맞게 어떻게 설정되어 있는지에 따라 달라진다.

 

노이즈 및 환경적 간섭 완화를 위한 설계 기술

주요 고장 메커니즘을 이해하고 나면 다음 단계는 설계상의 선택을 통한 완화이다. 기계적 결정과 전기적 결정 모두 산업 환경에서 터치 인터페이스가 얼마나 잘 작동하는지에 영향을 미친다.

커버 재질과 두께는 터치 성능에 큰 영향을 미친다. 더 두꺼운 오버레이는 정전 용량 결합을 감쇠시켜 터치 신호의 진폭을 줄이고 신호 대 잡음비(SNR)를 낮추어 장갑을 낀 상태에서의 조작을 더 어렵게 만든다. 더 얇은 소재는 민감도를 향상시키지만, 인터페이스를 ESD나 주변 도체로부터의 표류 결합(Stray coupling)에 더 취약하게 만든다. 인터페이스 재질 자체도 중요하다. 유리는 일관된 유전체 특성과 우수한 내화학성을 제공하는 반면, 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 또는 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)과 같은 엔지니어링 플라스틱은 더 복잡한 모양을 가능하게 하지만 패널 전체에서 고르지 않은 터치 감도를 방지하기 위해 두께를 일정하게 유지해야 한다.[1]

감지 전극 주변의 전기적 환경을 관리하는 것 역시 마찬가지로 중요하다. 차폐는 정전식 감지 레이아웃에서 EMI로부터 보호하는 가장 효과적인 방법 중 하나이다. 접지에 연결된 단순한 수동 쉴드는 간섭이 감지 전극에 도달하기 전에 차단할 수 있으며, 근처 도체에 대한 기생 결합도 줄일 수 있다. 능동 쉴드는 쉴드 도체를 감지 전극과 동일한 전위로 구동하여 베이스라인 정전 용량을 상쇄하고 채널이 낮은 노이즈 수준에서 작동하도록 유지함으로써 다르게 작동한다. 이러한 기술은 전극 수준에서 노이즈 내성을 향상시키지만, 열악한 시스템 수준의 설계를 보완할 수는 없다. 전반적인 EMI 성능은 레이아웃, 접지, 라우팅 및 필터링 선택에 따라 달라진다.

회로 수준의 ESD 보호는 일반적으로 감지 전극과 마이크로컨트롤러 유닛(MCU) 핀 사이에 직렬 저항을 배치하는 것에서 시작된다. 보통 1kΩ 정도의 값이 일반적이며, 대개 0603 저항기나 그보다 큰 패키지 형태로 사용된다. 저항기는 MCU 핀으로 유입되는 과도 전류를 제한하고 ESD 이벤트 에너지의 일부를 소산시키는 데 도움을 준다.

큰 과도 현상이 예상되는 환경에서는 설계자가 전극 근처에 저용량 과도 전압 억제(TVS) 다이오드를 추가해야 할 수도 있다. 이 다이오드는 또 다른 보호 계층을 제공하지만, 노드 정전 용량을 증가시켜 터치 임계값을 다시 조정해야 할 수도 있다. 우수한 기계적 보호 기능과 적절한 크기의 직렬 저항기가 있으면 대부분의 시스템은 다이오드 없이도 일반적인 ESD 노출을 견딜 수 있다.

PWM 크로스토크의 경우, 설계자는 PWM과 감지 라우팅 사이에 감지 트레이스 너비의 최소 두 배 이상 되는 엣지 투 엣지 간격을 유지하여 그 영향을 완화할 수 있다. 이 기술은 병렬 배선을 피하는 데 도움이 되며, 전원 핀에 100nF 디커플링 커패시터를 추가하면 간섭이 감지 채널에 도달하기 전에 이를 억제한다.[2]

 

까다로운 애플리케이션을 위한 통합 터치

완화 전략을 개별적으로 구현하면 설계 복잡성과 위험이 증가할 수 있다. 이러한 이유로 산업용 터치 시스템은 외부 구성 요소에만 전적으로 의존하기보다는 감지, 차폐 및 보호 기능을 통합한 마이크로컨트롤러를 사용하는 것이 종종 유리하다. 이러한 접근 방식은 전기적 노이즈 및 환경적 스트레스 하에서 안정성을 유지하는 데 도움이 된다.

마이크로칩(Microchip Technology)의 PIC32CM PL10 저전력 Arm® Cortex®-M0+ 기반 MCU는 정전식 터치 시스템이 직면한 간섭 문제를 해결하기 위해 개발되었다. 이러한 MCU는 마이크로칩의 주변 장치 터치 컨트롤러(Peripheral Touch Controller, PTC)와 Driven Shield+ 기술을 통합하여, 실리콘의 주요 전기적 및 환경적 고장 모드를 보완하기 위해 외부 구성 요소를 겹겹이 사용할 필요 없이 문제를 해결하는 조합을 제공한다. Driven Shield+ 기술은 사용하지 않는 터치 전극을 플로팅 상태로 두지 않고 쉴드 신호로 능동적으로 구동하여, 사용 가능한 대부분의 핀이 이미 감지 기능에 할당되어 있을 때도 차폐 성능을 유지하는 데 도움을 준다.[3]

PIC32CM PL10 제품군은 또한 마이크로칩 AVR Dx 8비트 MCU와의 핀 호환 마이그레이션 경로를 포함하고 있어, 기존 하드웨어 플랫폼을 업그레이드하는 팀의 진입 장벽을 낮춰준다. 정전식 전극은 외부 컨트롤러 IC 없이 MCU에 직접 연결할 수 있으므로 I2C 또는 SPI 터치 인터페이스의 통신 지연을 제거하고 BOM(자재 명세서)의 복잡성을 줄일 수 있다. 이 컨트롤러는 자체 정전 용량 및 상호 정전 용량 모드를 지원하여 버튼, 슬라이더, 휠 및 근접 감지를 모두 처리할 수 있다. Driven Shield+는 하드웨어로 구현되므로 추가 회로 없이도 노이즈 제거의 이점을 누릴 수 있다. 이러한 기능들은 신호 안정성을 향상하는 데 도움이 될 수 있지만, 적절한 전극 설계 및 시스템 수준의 노이즈 완화 필요성을 없애주지는 않는다.

Cortex-M0+ 코어는 실시간 휴먼-머신 인터페이스(HMI) 애플리케이션에 적합한 플래시 및 RAM을 갖추고 최대 64MHz로 작동한다. 주변 장치 구성 요소에는 타이머, 다중 직렬 인터페이스, 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 채널 및 범용 I/O가 포함되며, 이는 산업용 제어 패널의 전형적인 디스플레이 관리, 상태 표시 및 업스트림 통신 작업의 전체 범위를 포괄한다. 저전력 아키텍처는 상호 작용 사이의 절전 상태를 지원하며, 이는 열적으로 제약이 있거나 배터리로 백업되는 설치 환경에서 중요하다.

현재 AVR Dx 기반 하드웨어로 작업 중인 팀의 경우, 해당 제품군과의 핀 호환성은 전체적인 재설계 없이도 기존 PCB 레이아웃에 대해 PIC32CM PL10을 평가할 수 있음을 의미한다. 또한 소프트웨어 개발은 Driven Shield+ 구성 및 튜닝 지원을 포함하는 터치 펌웨어 스택을 제공하는 마이크로칩의 MPLAB® 에코시스템과 QTouch® 모듈식 라이브러리를 통해 지원된다.

 

현장에서 오래 지속되는 터치 인터페이스 구축

산업 환경에서 정전식 터치가 안정적으로 작동하도록 하려면 민감한 하드웨어 이상의 것이 필요하다. 설계는 처음부터 실제 환경 조건을 고려해야 한다. 커버 재질, 차폐, ESD 보호 및 라우팅과 같은 선택 사항은 모두 인터페이스의 안정성에 영향을 미친다. 마이크로칩의 PIC32CM PL10은 터치 컨트롤러와 Driven Shield+를 온칩에 통합함으로써 신호 안정성을 개선하고 외부 부품 요구 사항을 줄이는 데 도움을 주어, 이러한 접근 방식의 하드웨어 부담을 줄여준다. 전반적으로 신뢰성은 여전히 단일 디바이스의 특정 기능이 아니라 구현상의 선택에 의해 좌우되는 시스템 수준의 결과로 남는다.

 

출처

[1]https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-A8A0085D-58D1-4E41-A07D-B93BFDE11AFE-en-US-4/GUID-B782B9FB-217F-4255-9C0F-B61E621178FC.html
[2]https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/touch/archive-2025/guide-to-design-touch-sensor/
[3]https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-A8A0085D-58D1-4E41-A07D-B93BFDE11AFE-en-US-4/GUID-B782B9FB-217F-4255-9C0F-B61E621178FC.html


저자 소개

 아담 테일러(Adam Taylor)아담 테일러(Adam Taylor)는 임베디드 시스템 교수이자 엔지니어링 리더이며, FPGA/SoC 및 전자 설계 분야에서 세계적으로 인정받는 전문가이다.

 

 

기업 소개

마이크로칩(Microchip Technology Inc.)은 마이크로컨트롤러, 혼합 신호, 아날로그 및 Flash-IP 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 전 세계 수천 개의 다양한 고객 애플리케이션을 위해 위험도가 낮은 제품 개발, 낮은 총 시스템 비용 및 빠른 시장 출시를 지원한다. 애리조나주 챈들러에 본사를 둔 마이크로칩은 신뢰할 수 있는 배송 및 품질과 함께 뛰어난 기술 지원을 제공한다.