Skip to main content

모듈형 콤비네이션 모터 스타터로 간소화하는 산업용 분기 회로

제어 패널 구축을 간소화하고 성능을 향상시키는 단일 모터 스타터 플러그인 솔루션

(출처: Olga/stock.adobe.com)

2026년 5월 29일

전기 모터는 산업 에너지 사용의 상당 부분을 차지한다. 모터는 펌프, 컨베이어, 압축기, 처리 장비 등 거의 모든 장비를 구동한다. 모터 스타터는 작동 중 모터를 제어하고 보호하기 때문에 이러한 시스템에서 중요한 역할을 한다.

"시작(start)" 버튼을 누르면 특유의 철컥하는 소리가 나며, 모터가 빠르게 최고 속도에 도달하면서 장비가 작동하기 시작한다. 그 철컥하는 소리는 정지된 모터로 유입되는 돌입 전류를 안전하고 효과적으로 처리하도록 설계된 콤비네이션 모터 스타터 내부의 전자기 스위치가 닫히는 소리이다. 이러한 작동은 산업 환경에서 매일 수억 번씩 반복되며, 산업 환경에서 전기 모터는 전체 전력 소비의 약 70%를 차지한다.[1]

모터와 모터 스타터가 모든 산업에서 중요한 역할을 한다는 점을 고려할 때, 이들의 작동 특성은 산업용 제어 패널, 개폐 장치(switch gear) 및 제어 기기(control gear) 범주에 속하는 표준의 적용을 받으며, UL(Underwriters Laboratories) 508A[2] 및 IEC(International Electrotechnical Commission) 60947[3]의 규제를 받는다. 이 두 표준은 모두 1,000V AC 이하에서 작동하는 장비에 적용되며, 콤비네이션 모터 스타터 자체에 대한 요구 사항을 명시하고 이것이 더 큰 시스템 맥락에서 어떻게 기능하는지 설명한다. 이러한 표준은 모터 스타터가 도체 배치, 단자 간격, 패널 빌더가 제어 패널 하우징 내부에 장치를 배치하고 배선하는 방법 등을 포함한 여러 요소에 대한 규정을 준수하도록 요구한다.

이 글에서는 모듈형 콤비네이션 모터 스타터가 오늘날의 산업용 제어 패널에서 더 단순하고 신뢰할 수 있는 모터 분기 회로를 구축하는 데 있어 어떻게 핵심적인 역할을 하는지 자세히 살펴본다. 또한, 단일 스타터 제품군을 구성하여 다양한 모터 요구 사항을 충족함으로써 패널 설계를 간소화하고 최신 제조 시설 전반에서 UL-508A 및 IEC-60947 규정 준수를 어떻게 지원할 수 있는지 알아본다.

모터 제어 설계에서의 피더 회로(Feeder Circuit)와 분기 회로(Branch Circuit)

모터 스타터는 일반적으로 피더 회로보다는 분기 회로에 연결된다. 이 두 회로 유형의 차이는 과전류 보호 장치의 배치와 관련이 있다. 피더 회로는 일반적으로 중간에 과전류 보호 장치 없이 여러 분기 회로에 전력을 분배한다. 피더 라인에 직접 연결된 모터 스타터는 피더가 처리하는 전체 부하(지원하는 모든 모터 포함)에 안전을 위한 넉넉한 허용 오차를 더한 용량을 갖춰야 한다. 이 방식은 구성이 매우 복잡하기 때문에 실제로는 드물게 사용된다.

분기 회로를 구성하는 데 필요한 유일한 요소는 분기 회로 보호 장치이므로, 하나의 분기에서 여러 모터를 지원하는 상황에서도 이 방식을 사용하는 것이 훨씬 간단하다. 이 관행은 NEC(National Electrical Code®) 섹션 430-112 및 430-53에 설명된 자체 규칙을 따른다.[4]

모터 스타터 기능

콤비네이션 모터 스타터는 전원 공급 장치부터 모터까지 특정 순서대로 네 가지 기능을 제공해야 한다. 첫째, 스위치나 차단기와 같은 수동 전원 차단기가 주 전원 공급 장치에서 모터를 격리한다. 그 다음은 단락 모터 차단 보호로, 일반적으로 퓨즈나 차단기를 사용하여 고전류 오류 발생 시 즉각적으로 전력을 차단한다. Type E 모터 스타터와 같이 적절한 조건에서는 이것이 분기 회로 보호 장치 역할을 할 수 있어, 스타터가 분기 회로로 취급되면서 피더 전원에 직접 연결될 수 있게 한다. 다음은 모터 컨트롤러이며, 이는 전원을 켜거나 끄는 접점으로 구성된다. 여기에는 전압을 관리하고 돌입 전류 및 기계적 응력을 제한하기 위한 최대 부하 스위치 또는 소프트 스타팅 기능이 포함될 수 있다. 마지막으로 모터 과부하 보호가 있으며, 이는 열동형 또는 전자식 계전기를 사용하여 모터가 지속적으로 과도한 전류를 끌어올 때 전력을 차단한다.

콤비네이션 모터 스타터를 사용하면, 제어 패널 내부의 배선을 최소화하기 위해 이 네 가지 기능이 모두 스타터 하우징에 포함된다. (그림 1)

그림 1: 전원 공급 차단, 단락 보호 제공, 모터 작동 제어, 과부하 조건으로부터 모터 보호라는 콤비네이션 모터 스타터의 네 가지 필수 기능을 보여주는 다이어그램. (출처: Schneider Electric)

스타터 유형

미국에서 UL 508A는 도입된 순서에 따라 대략 A부터 F까지 6가지 모터 스타터 유형을 나열하고 있다. 이들은 주로 사용되는 보호 장치의 유형과 각 단계가 분리되는 방식에서 차이를 보인다 (그림 2).[5]

그림 2: UL 508A 모터 스타터 Type A ~ F 비교. (출처: 마우저 일렉트로닉스 / 저자)

Type E 콤비네이션 모터 스타터는 필수적인 여러 기능을 단일 패키지에 통합하고 있기 때문에, 패널 공간이 제한적이고, 배선 복잡성을 줄여야 하며, 관련 표준 준수를 간소화해야 하는 애플리케이션에 일반적으로 선택된다.

효율적인 패널 설계를 위한 모듈형 콤비네이션 스타터

높은 내구성의 온오프(on-off) 모터 제어가 필요한 산업 환경을 위해 Schneider Electric 은 TeSys 배너 아래 두 가지 제품군을 제공한다. TeSys Ultra는 최대 32A의 애플리케이션을 위한 올인원 Type E 고급 콤비네이션 모터 스타터이다. 최대 65A 범위까지 효율적인 패널 설계를 위한 또 다른 옵션으로는 Type F의 두 가지 구성 요소 기반 솔루션이 있다. Schneider Electric은 TeSys Deca 제품군을 제공하며, 명시된 조합의 GV 수동 모터 스타터 및 LC1D 접촉기를 사용할 경우 추가 부품이나 보호 장치 없이도 모터 회로에서 최대 65kA SCCR을 달성할 수 있다.

TeSys Ultra 콤비네이션 모터 스타터는 패널 내부의 공간을 절약하도록 설계된 단일 패키지에 모든 보호, 스위칭 및 차단 기능을 조립한다. 통합 제어 장치 모듈 (그림 3)을 전원 베이스에 스냅인 방식으로 장착할 수 있으며, 다음과 같은 옵션을 제공한다.

  • 리버서 (Reverser)
  • 전류 제한기 (Current limiter)
  • 라인 위상 장벽 (Line phase barrier)
  • 소프트 스타터 (Soft starter)
  • 다기능 제어 장치 (Multifunction control unit)
  • 여러 통신 프로토콜을 통한 내부 진단 기능

이러한 기능을 통합함으로써 TeSys Ultra는 트립(trip) 후 점검하거나 재설정해야 하는 장치의 수를 줄여준다. 고장 조건이 해결되면 모델에 따라 원격 또는 자동 재설정 옵션을 통하거나 빠른 수동 재설정을 통해 스타터를 빠르고 안전하게 재설정할 수 있다. 이를 통해 모터가 최소한의 지연으로 작동에 복귀할 수 있으며, 이는 가동 시간이 중요한 애플리케이션에서 핵심적인 이점이다.

그림 3: Schneider Electric의 TeSys Ultra 콤비네이션 모터 스타터는 교체 가능한 요소를 갖춘 모듈식 개념을 사용하여 기본 기능과 더욱 복잡한 기능을 지원한다. (출처: Schneider Electric)

현장에서 문제가 발생했을 때, 생산 라인이나 핵심 펌프에서 모터 하나만 손실되어도 생산이 중단될 수 있다. TeSys Ultra 스타터에는 문제 해결을 돕기 위해 진단 데이터를 제공하는 기능 모듈을 장착할 수 있다. 예를 들어 과부하로 인한 트립인지 단락으로 인한 트립인지를 구별하거나, 모터가 정상적인 최대 부하 전류보다 많은 전류를 끌어올 때 경고를 보내거나, 3상의 전류 균형이 맞지 않을 때 알림을 보낼 수 있다. 이러한 모터 오작동 외에도 스타터 자체에 문제가 있는 경우, 개별 구성 요소를 몇 분 안에 꺼내 교체할 수 있어(대부분 배선을 다시 할 필요 없음) 생산을 다시 가동할 수 있다. 시설 내 대규모 설치 환경에서는 소수의 예비 부품만으로도 유지보수가 가능하므로, 이러한 상호 교환성은 부품 재고 관리에도 큰 도움이 된다.

간소화된 패널 구성 및 안정적인 작동 지원

제어 패널 설계자와 이를 운영하는 기업은 단순성과 신뢰성을 중요하게 생각한다. 수동으로 조립하고 배선해야 하는 다수의 개별 구성 요소로 패널을 제작하는 대신, TeSys Ultra 콤비네이션 모터 스타터와 같은 모듈식 어셈블리를 사용하는 더 간소화된 방식이 있다. 플러그인 컴포넌트를 사용할 수 있는 기능은 조립, 문제 해결, 유지보수 및 수정을 간소화하고 가속화한다. 생산 라인이 중단되었을 때 회로를 추적하느라 낭비되는 시간은 큰 비용 손실로 이어질 수 있다. 모듈이 개별적으로 등록되어(listed) 있으면 해당 조합도 등록되어 인증이 더 간단해지며, 결과적으로 장기적인 운영 관리도 더욱 수월해진다.

 

[1]https://www.iea-4e.org/emsa/publications/policy-brief-electric-motor-systems-why-are-they-important/
[2]https://www.ul.com/resources/ul-508a-third-edition-summary-requirements
[3]https://www.ul.com/resources/industrial-control-equipment-transition-iec-standards
[4]https://www.nfpa.org/education-and-research/electrical/understanding-nfpa-70-national-electrical-code; https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
[5]https://www.ul.com/resources/short-circuit-current-ratings-combination-motor-controller-components

 


저자 소개

피터 웰랜더(Peter Welander)피터 웰랜더(Peter Welander)는 반은 은퇴한 상태로, Control Engineering 잡지의 수석 편집자이자 콘텐츠 관리자로 7년 동안 근무한 후, 지난 10여 년간 프리랜서 작가 및 편집자로 일해 왔다. 이 기간 동안 그는 주로 공정 산업의 산업 자동화에 대해 많은 글을 썼다. 또한 오디오 및 비디오 제작, 팟캐스트, 블로깅 등의 업무도 담당했다.
출판계로 진출하기 전에는 다양한 산업 제조업체에서 영업 및 마케팅 관리, 엔지니어링, 운영 분야에서 수년간 일했다. 경력 내내 그가 발휘해 온 역량 중 하나는 기술적 개념을 파악하고 복잡한 아이디어를 명확하게 설명하는 능력이다. 그의 개인적인 관심사로는 사진 촬영, 기계 공작, 목공, 파이프 오르간 제작 등이 있다.

 

기업 소개

Schneider Electric은 100여 개국에서 사업을 운영하는 글로벌 에너지 관리 전문 기업으로, 에너지 및 인프라, 산업 공정, 빌딩 자동화, 데이터 센터/네트워크 분야는 물론 주거용 애플리케이션 분야에서도 폭넓은 입지를 확보하고 있으며, 다양한 시장 부문에 걸쳐 통합 솔루션을 제공합니다.