Skip to main content

산업 전반에서 자원 최적화를 강화하는 양자 컴퓨팅

(출처: Bartek Wróblewski/stock.adobe.com)

양자 컴퓨팅은 산업 전반에서 자원을 관리하고 자원 사용을 줄이는 방식을 혁신할 수 있는 엄청난 잠재력을 지니고 있다. 에너지 그리드부터 데이터센터에 이르기까지, 양자 시스템은 더 빠르고 효율적인 해법을 제공함으로써 에너지 소비와 환경에 대한 영향을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 하지만 모든 신기술이 그렇듯, 양자 컴퓨팅 역시 광범위하게 도입되기까지는 해결해야 할 과제들이 있다.

이 글에서는 다양한 산업 분야에서 양자 컴퓨팅이 자원 최적화를 어떻게 혁신할 수 있는지, 아울러 에너지 효율성과 지속가능성에 특별히 초점을 맞춰 향후 과제들도 함께 살펴본다.

 

자원 최적화에서의 양자 컴퓨팅의 이점

양자 컴퓨팅의 핵심에는 양장 비트(quantum bit, qubit) 상태의 중첩을 통해 여러 문제를 동시에 해결할 수 있는 독특한 능력이 있다. 이러한 특성 덕분에 양자 컴퓨터는 특히 최적화 문제를 다룰 때 속도와 효율성 측면에서 기존 시스템을 능가할 수 있다.

가장 혁신적인 변화가 기대되는 분야는 에너지 산업이다. 양자 컴퓨팅은 그리드(grid) 운영 최적화부터 보다 지속가능한 에너지 생산 기술 개발에 이르기까지 폭넓은 영역에 활용될 수 있다. 머신러닝(ML)과 같이 에너지 소모가 큰 연산 작업조차도, 양자 컴퓨팅이 더 적은 전력을 사용하여 더 빨리 계산을 수행할 수 있어 한층 지속가능한 방식으로 전환될 가능성이 있다. 즉, 양자 컴퓨터는 에너지 산업 자체의 효율을 높이는 것은 물론, 다른 산업 전반에서 에너지 자원을 절감하는 데에도 기여함으로써, 자원 활용의 효율성 개선 및 지속가능성 강화를 다양한 측면에서 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.

 

에너지 그리드 효율성 향상

에너지 인프라가 보다 고도화된 스마트 그리드로 발전함에 따라, 수요와 공급의 균형 조정부터 재생에너지 발전량의 고도화된 예측, 그리드 수요 예측, 에너지 저장 효율 개선에 이르기까지 다양한 그리드 운영을 최적화할 수 있는 해법이 요구되고 있다. 양자 컴퓨팅은 더 빠른 연산 수행 능력과 수많은 변수를 동시에 고려할 수 있는 특성, 그리고 여러 문제를 병렬적으로 해결할 수 있는 역량을 통해 이러한 요구에 부합하는 해법을 제공한다.

특히 분산형 스마트 그리드의 통합이 확대됨에 따라, 양자 컴퓨팅은 예측 모델링과 분석 역량을 바탕으로 부하 분산(load balancing)과 고장 감지(fault detection) 등 다양한 그리드 과제를 효과적으로 해결할 수 있다. 이러한 접근 방식은 기존의 고전적 시스템에 비해 유의미한 성능 향상을 보여주며, 차세대 에너지 그리드 운영의 핵심 기술로 주목받고 있다.

수요 반응 강화 및 배터리 수명 연장

전력 수요가 급증하거나 에너지 생산이 적은 시기에는 에너지 저장 시스템(ESS)이 그리드 안정성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 양자 컴퓨팅은 이러한 저장 시스템이 언제, 어떤 방식으로 활용되어야 하는지를 최적화함으로써, 에너지가 필요한 순간에만 효율적으로 사용되도록 할 수 있다. 이는 그리드의 회복력을 높이는 데 기여할 뿐만 아니라, 충·방전 사이클을 최적화함으로써 배터리의 수명을 연장하는 효과도 제공한다. 배터리 교체 횟수가 줄어들수록 폐기물 발생이 감소하고, 장기적으로 자원 소비 역시 낮출 수 있다.

재생에너지 발전량 예측 정밀도 향상

양자 컴퓨팅이 에너지 그리드 효율성을 향상시키는 또 하나의 핵심 영역은 재생에너지 발전량 예측의 정밀도를 높이는 데 있다. 풍력이나 태양광과 같은 재생에너지원은 본질적으로 변동성이 크다. 양자 컴퓨팅은 풍속, 일사량과 같은 기상 모델 데이터는 물론, 과거 추세와 환경 센서 데이터를 고전적 컴퓨터보다 훨씬 큰 규모로 처리할 수 있어 보다 견고한 예측 모델을 구축할 수 있다. 더 나은 예측 모델을 활용하면, 그리드 사업자는 재생에너지 공급 변화를 보다 효과적으로 예측하고, 이에 맞춰 그리드 운영을 조정하며, 에너지 공급이 증가하는 시기에 에너지를 저장할 수 있도록 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 사전에 준비할 수 있다. 이를 통해 에너지 수확이 낮은 기간에도 충분한 자원을 확보할 수 있다. 또한 양자 컴퓨터는 수요 수준, 저장된 에너지 상태, 예상 유지보수 일정 등을 종합적으로 고려해 시점별로 어떤 재생에너지원이 가장 효율적인지를 최적화하는 데에도 기여할 수 있다.

실시간 그리드 최적화

단순히 예측 정밀도를 높이는 데 그치지 않고, 양자 컴퓨팅은 그리드 운영을 실시간으로 최적화할 수 있다. 양자 컴퓨터는 기존의 고전적 시스템보다 에너지 병목 구간을 보다 정확하게 식별하고, 이상 및 고장을 감지하며, 수요와 공급의 균형을 정밀하게 맞출 수 있다. 이러한 역량은 송전 손실을 줄이고 에너지를 절약하는 데 기여하며, 예측 모델링을 통해 문제가 발생하기 전에 사전에 대응할 수 있도록 지원한다.

 

컴퓨팅 연산의 에너지 효율 향상

양자 컴퓨팅이 주목받는 가장 강력한 이유 중 하나는 컴퓨팅 연산에서의 에너지 소비를 획기적으로 줄일 수 있는 잠재력에 있다. 현재의 슈퍼컴퓨터는 막대한 전력을 소모하지만, 양자 시스템은 보다 효율적인 대안을 제시할 가능성이 있다.[1]

예를 들어, 아퀼라(Aquila) 256큐비트 양자 컴퓨터는 7kW 이하의 전력을 소모한다. 이는 고성능 슈퍼컴퓨터가 요구하는 전력의 약 0.05%에 불과한 수준이다.[2] 따라서 양자 컴퓨터가 슈퍼컴퓨팅 작업의 일부만 수행하더라도 에너지 절감 효과는 상당할 수 있다. 전체 작업의 단 5%만 처리한다고 가정해도 연간 약 10GWh의 에너지 절감이 가능한 셈이다.

이러한 효율성 향상은 특히 데이터 처리 분야에서 큰 의미를 갖는다. 2026년 기준으로 데이터 처리는 전 세계 에너지 소비의 1,000TWh 이상을 차지할 것으로 추정된다.[3] 따라서 양자 컴퓨팅 기술이 더욱 성숙해질수록, 데이터센터와 데이터 분석 운영이 환경에 미치는 영향을 크게 줄이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

데이터 처리의 환경적 영향 완화

탄소 배출 저감을 위한 전지구적 노력에도 불구하고, 데이터 처리와 데이터센터의 에너지 수요가 급격히 늘어나고 있는 현재의 추세는 지속 가능하다고 보기 어렵다. 특히 AI를 구동하는 첨단 알고리즘은 막대한 에너지를 소비한다. 고전적 컴퓨팅 인프라에서는 단 1개의 딥러닝 모델을 학습시키는 과정에서 최대 284,000kg의 이산화탄소(CO₂)가 배출될 수 있는데,[4] 이는 미국 자동차 5대가 평생 배출하는 이산화탄소량을 웃도는 수준이다. 챗GPT와 같은 대규모 언어 모델(LLM) 역시 매달 수십만 kg에 달하는 CO₂를 배출하면서 이러한 부담을 더욱 키우고 있다. AI 도입이 빠르게 확산되면서, 데이터 처리 과정이 환경에 미치는 영향은 이제 무시할 수 없는 핵심 과제로 부상하고 있다.

양자 컴퓨팅은 이러한 문제를 해결할 수 있는 유망한 해법을 제시한다. 고전적 시스템과 달리, 양자 프로세서는 복잡한 계산을 지수적으로 더 빠르게 수행할 수 있어 에너지 소비와 탄소 배출을 크게 줄일 수 있다. 이러한 효율은 현재 전력 수요가 메가와트(MW) 수준에 달할 뿐만 아니라 그러한 수요가 매년 20~40%씩 증가하고 있는 데이터센터와 슈퍼컴퓨팅 시설을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 갖고 있다.
양자 컴퓨팅은 이러한 증가 추세를 억제할 수 있는 대안이 될 수 있다. 데이터 처리 작업을 보다 효율적으로 수행함으로써, 양자 시스템은 에너지 사용량과 이에 따른 탄소 배출을 동시에 줄일 수 있다. 이러한 최적화는 성능 저하 없이 AI 개발을 보다 지속가능한 방향으로 이끄는 데 기여할 것으로 기대된다.

 

가능성과 해결해야 할 과제

에너지 효율 측면에서의 장점에도 불구하고, 양자 컴퓨팅은 그 나름의 에너지 과제를 해결해야 한다. 가장 큰 우려 중 하나는 양자 시스템을 냉각하는 데 필요한 에너지다. 많은 양자 컴퓨터는 극저온 냉각에 의존하고 있으며, 이로 인해 운용 과정에서 얻게 되는 효율성 이점의 일부가 상쇄될 수 있다.
양자 컴퓨팅 아키텍처에 대한 범용 표준이 아직 확립되지 않았다는 점 역시 해결해야 할 과제다. 시스템마다 구성 요소와 큐비트 수가 다르기 때문에 요구되는 에너지 수준 역시 상이하다. 대규모로 배치된 시스템이 늘어나고 표준이 정립되기 전까지는, 실제로 어느 정도의 순(純) 에너지 절감 효과가 있는지를 정확히 산정하기 어렵다. 이러한 불확실성에도 불구하고, 양자 컴퓨팅은 지속가능성 측면에서 기존의 고전적 시스템을 능가할 잠재력을 가니고 있다. 기술이 성숙해질수록, 자원 절감이라는 이점은 더욱 분명하게 드러날 것이다.

 

맺음말

양자 컴퓨팅은 산업 전반에서 자원 활용을 최적화할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있으며, 그러한 가능성은 특히 에너지와 데이터 처리 분야에서 두드러진다. 비록, 냉각 요구 사항과 아키텍처 간 차이와 같은 불확실성이 여전히 존재하지만, 이 기술은 실질적인 변화를 이끌 준비가 되어 있다. 양자 컴퓨팅 기술이 발전함에 따라, 컴퓨팅 연산의 에너지 수요를 줄이고 자원 관리 효율을 높이는 것을 포함해 자원 최적화 전반에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대된다.

출처
[1]https://journals.aps.org/prxenergy/abstract/10.1103/PRXEnergy.4.023008
[2]https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/the-dual-pronged-energy-saving-potential-of-quantum-computers/
[3]https://iea.blob.core.windows.net/assets/6b2fd954-2017-408e-bf08-952fdd62118a/Electricity2024-Analysisandforecastto2026.pdf
[4]https://arxiv.org/abs/1906.02243

 


 

저자 소개

리암 크리츨리(Liam Critchley)는 화학과 나노 기술을 전문으로 하는 작가이자 저널리스트, 커뮤니케이터로, 분자 수준의 기초 원리가 다양한 응용 분야에 어떻게 적용될 수 있는지를 다루고 있다. 그는 복잡한 과학 주제를 과학자와 비과학자 모두에게 이해하기 쉽게 설명하는 정보 중심의 접근 방식으로 잘 알려져 있다. 리암은 화학과 나노기술이 교차하는 다양한 과학 분야 및 산업 영역에서 350편이 넘는 기사를 발표했다.
현재 그는 유럽 나노기술산업협회(Nanotechnology Industries Association, NIA)의 수석 과학 커뮤니케이션 책임자로 활동하고 있으며, 지난 몇 년간 전 세계의 기업, 협회, 미디어 웹사이트를 위해 글을 써왔다. 작가가 되기 전에는 나노기술을 포함한 화학 석사 학위와 화학공학 석사 학위를 취득했다.
집필 활동 외에도 그는 미국의 National Graphene Association(NGA), 글로벌 조직인 NWN(Nanotechnology World Network), 그리고 영국 기반 과학 자선단체인 GlamSci의 이사회 멤버로 활동하고 있다. 또한 BSNM(British Society for Nanomedicine)과 IAAM(International Association of Advanced Materials)의 회원이며, 여러 학술지의 동료 심사위원으로도 활동 중이다.