Skip to main content

응급 현장의 안정적 통신 보장에 견고한 RF 커넥터가 필요한 이유

통신 시스템에 필수적인 신뢰성을 제공하는 견고한 RF 커넥터

(출처: Jorge/stock.adobe.com)

 

소방관, 경찰관, 응급 구조사 및 기타 구조대원 같이 응급 서비스 분야에서 일하는 현장 대응 요원(first responders)은 실시간으로 서로 협력하고 상황을 조율해야 하기 때문에 위급한 순간에 반드시 작동하는 통신 시스템이 필요합니다. 공공 안전은 이러한 통신의 신뢰성에 좌우되는 경우가 많습니다.

오랫동안 이러한 응급 전문가들은 명확하고 안정적인 무선 링크에 의존하는 음성 통신을 사용해 왔습니다. 그러나 오늘날의 공공 서비스 기관은 더욱 정교한 기술을 활용하고 있습니다. 이들은 음성 통신뿐만 아니라 영상 스트리밍, GPS 추적 및 센서 정보를 제공하는 데이터 집약적인 시스템도 사용합니다. 이러한 시스템의 핵심 과제는 환경이 예측하기 어렵거나 열악해지는 상황에서도 데이터 링크의 안정성을 보장하는 것입니다. 이번 글에는 견고한 RF 커넥터가 까다로운 환경에서 신뢰성 높은 고속 무선 데이터 링크를 구현하는 방법을 살펴봅니다. 이를 통해 공공 안전 시스템에서 현장 대응 요원과 자율 플랫폼을 위한 안전하고 다양한 통신 모드를 지원할 수 있습니다.

 

현대 공공 안전 시스템의 환경

공공 안전 서비스가 기존의 음성 통신에서 첨단 데이터 중심 시스템으로 전환하면서 인프라에도 변화가 생겼습니다. 이 과정에서 일부 공공 안전 장비는 고정된 위치에 설치되고 있습니다. 예컨대 카메라와 기타 감시 장비는 주요 지역을 상세하게 보여주며, 적절한 무선 연결이 확보되면 작업자 한 명이 혼자서도 스마트폰이나 태블릿을 통해 여러 대의 카메라 영상을 확인할 수 있습니다. 여기에 이미지 인식 및 분석 소프트웨어가 추가되면 순찰 경찰관과 구조대원은 과거에는 전용 관제 센터가 필요했던 도구를 현장에서 즉시 사용할 수 있습니다.

모바일 기기 역시 현대적인 현장 작전에서 매우 중요한 역할을 합니다. 자율 지상 로봇과 무인 항공기(UAV) 같은 무인 차량은 사람이 접근하기에 매우 위험한 환경에도 신속하게 투입할 수 있습니다. 적외선 및 기타 특수 센서를 장착한 이러한 시스템을 활용하면 구조대원은 넓은 지역을 더욱 빠르고 안전하게 수색할 수 있습니다(그림 1).

그림 1: 드론 통신 시스템은 영상, 제어 및 텔레메트리 링크를 유지하기 위해 견고한 RF 연결에 의존합니다. ( 출처: ugis/stock.adobe.com)

 

이러한 원격 작업은 가혹하고 예측하기 어려운 환경에서도 일관된 성능을 제공할 수 있는 무선 네트워크가 있어야만 가능합니다. 이러한 네트워크는 핵심적인 물리적 연결을 제공하는 RF 커넥터에 의존합니다.
이러한 RF 부품은 먼지, 습기, 진동 및 극한의 온도가 빈번하게 발생하는 환경에서도 지속적으로 성능을 유지해야 하며, 동시에 통신 시스템은 소형·경량 설계를 지원해야 합니다. 착용하거나 휴대하거나 무인 플랫폼에 통합되는 형태와 관계없이 고속 데이터 링크는 다양한 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 준비되어 있어야 합니다.

 

오늘날 공공 안전 분야에서 사용되는 RF 시스템

오늘날 응급 서비스 분야에서는 육상 이동 무선통신(land mobile radio, LMR)을 사용하고 있습니다. LMR은 공공 서비스 기관에서 흔히 사용하는 양방향 무선통신 시스템의 한 종류입니다. 상용 셀룰러 네트워크와 독립적으로 작동하며, 매우 낮은 지연 시간과 높은 복원력을 갖춘 음성 통신을 제공하는 게 특징입니다. 미국에서는 경찰 및 소방서를 비롯한 많은 공공 안전 기관이 800MHz 대역에서 LMR 시스템을 운용하고 있습니다.[1] 이러한 대역에서 작동하는 시스템은 특히 고출력 모바일 공공 안전 장비에 사용되는 커넥터와 케이블 어셈블리에 실질적인 요구 사항을 제시합니다.

LMR의 높은 신뢰성은 가장 매력적인 특징 중 하나이며, 이것이 LMR이 전 세계 공공 안전 업무에서 개인용 및 차량용 무전기에 사용되는 주요 네트워크로 여전히 자리 잡고 있는 이유입니다. LMR은 음성 통신을 위해 설계됐습니다. 데이터 통신을 고려해 개발된 시스템이 아니기 때문에 대역폭이 상대적으로 낮습니다. 더 높은 데이터 처리량을 필요로 하는 최신 애플리케이션을 위해, 현재 LMR은 사설 LTE 네트워크에 의해로 보완되고 있습니다. 이러한 네트워크는 공용 4G 시스템과 동일한 기본 기술을 사용해 광대역 데이터 연결을 제공합니다. 상용 셀룰러 서비스의 커버리지가 제한적인 지역에도 구축할 수 있어 수색 및 구조 작업에 데이터 연결을 제공할 수 있습니다.

높은 신호대잡음비(SNR)는 기존 LMR과 최신 LTE 시스템 양쪽 모두에서 필수적입니다. 커넥터는 시스템에 적절하게 매칭되어 손실과 반사를 최소화하고, 결과적으로 신호 무결성을 유지할 수 있어야 합니다.

응급 구조 인력에게 중요한 또 다른 요소는 시스템의 견고성입니다. 충격, 진동 및 기계적 응력은 모두 신호 무결성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 선택하는 물리적 연결부는 안정성을 고려해 설계되어야 합니다. 이 때문에 차량 및 지상 기반 시스템에서 사용되는 많은 RF 커넥터는 최상의 성능을 구현하기 위해 나사식 잠금 시스템(threaded locking system)을 사용합니다. 크기와 무게가 중요한 요소인 애플리케이션에서는 더 작은 커넥터 인터페이스가 적합하며, 여기에는 사용 편의성과 안정성을 동시에 제공하는 푸시-풀(push-pull) 방식 솔루션도 포함됩니다.

 

차세대 활용 사례

대부분의 경찰차, 구급차 및 소방차는 수십 년 동안 음성 무전기를 사용해 왔지만, 최근에는 이러한 기존 시스템과 함께 새로운 기술이 적용되기 시작했습니다. 최신 응급 차량에는 LTE 모뎀, GPS 수신기 및 와이파이 라우터까지 탑재되면서 점점 더 이동식 통신 허브로 발전하고 있습니다. 오늘날 구조 및 안전 요원은 현장에서 실시간 데이터베이스, 건물 설계도 및 의료 기록에 접근할 수 있어 가능한 한 짧은 시간 안에 최상의 지원을 제공할 수 있습니다.

현장 대응 요원은 이제 기존 음성 무전기의 기능을 넘어서는 데이터 집약적인 디바이스를 일상적으로 사용하고 있습니다. 웨어러블 센서와 스마트 단말기뿐만 아니라 바디캠도 보편화되고 있습니다. 각 대응 요원이 휴대한 장비는 이제 하나의 이동형 데이터 노드로서, 맡은 업무를 수행하기 위해 저지연 무선 링크에 의존합니다.

무인 시스템은 응급 구조 인력에게 더욱 향상된 기능을 제공합니다. 로봇과 기타 자율주행 차량은 현장 대응 요원 역할을 수행하도록 배치되고 있으며, 이동성과 센서를 통해 사람이 가진 한계를 넘어 상황 인식 범위를 확장할 수 있습니다. 우수한 지속적 운용 능력과 사람이 접근하기 위험한 환경에 진입할 수 있는 능력은 긴급한 상황에서 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 그러나 이러한 플랫폼이 효과적으로 작동하려면 사람인 운영자와 동일한 수준의 연결성을 확보해야 하며, 동시에 열악한 환경 조건이라는 추가적인 문제에도 대응해야 합니다.

가시거리 밖 운용(beyond visual line-of-sight, BVLOS)은 기술적·규제적 측면에서 모두 과제를 제시합니다. BVLOS 임무에서는 운영자와 대중 모두의 안전을 위해 명령, 제어 및 모니터링 링크를 유지해야 합니다. 2.4GHz 또는 5GHz 주파수를 사용하는 기존의 포인트-투-포인트 통신은 이러한 애플리케이션에 필요한 장거리 링크를 제공하기 어려운 경우가 많습니다. 이에 따라 자율 로봇과 차량은 운용 범위를 확장하기 위해 셀룰러 및 위성 통신을 필요로 합니다. 이는 현장에서 일관된 성능을 제공해야 하는 물리적 RF 커넥터에 더욱 높은 수준의 요구 사항을 제시합니다.

 

현장 대응 요원의 통신을 보장하기 위한 커넥터

암페놀 RF 퍼블릭 세이프티 솔루션(Amphenol RF Public Safety Solutions)은 핵심적인 공공 안전 네트워크를 지원하고 현장 대응 요원 및 공공 안전 애플리케이션을 위한 신뢰성 높고 안전하며 원활한 통신을 구현하도록 설계된 다양한 견고한 RF 커넥터(ruggedized RF connectors)를 제공합니다.

공공 안전 애플리케이션에서 RF 인터커넥트는 전체 통신 체인의 성능을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 커넥터와 케이블 어셈블리는 진동, 습기 및 넓은 온도 변화에 노출되는 환경에서도 낮은 손실과 안정적인 임피던스를 유지해야 합니다.

이 때문에 공공 안전 장비에는 견고한 RF 커넥터가 널리 사용됩니다. 일체형 커넥터 본체, 진동 방지 결합 메커니즘 및 환경 차단 구조 등의 기능은 장기간에 걸쳐 풀림, 부식 및 간헐적인 접속 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다. 실외 및 모바일 애플리케이션에서는 먼지와 물에 노출되는 환경으로부터 커넥터를 보호하기 위해 IP67 또는 IP68 방수 및 방진 등급의 커넥터를 선택하는 경우가 많습니다. 특히 외부 환경에 노출되는 차량, 드론 및 웨어러블 디바이스에서 이러한 커넥터가 활용됩니다.

대부분의 공공 안전 시스템은 하나의 플랫폼에 여러 종류의 커넥터를 통합하고 있습니다. N-Type 또는 TNC와 같은 대형 인터페이스는 일반적으로 외부 안테나와 고출력 링크에 사용됩니다. SMA 또는 초소형 커넥터(ultra-miniature connectors)와 같은 소형 인터페이스는 공간 제약이 있는 디바이스와 내부 연결에 사용됩니다. 케이블 어셈블리 역시 매우 중요합니다. 특히 차량 및 고정형 설치 환경에서는 긴 서비스 수명 동안 일관된 전기적·기계적 연결을 유지해야 하기 때문입니다.

 

맺음말

현장 대응 요원은 그 어느 때보다 다양한 통신 방식을 활용하고 있습니다. 현대적인 공공 안전 통신을 지원하려면 여러 통신 모드를 처리하면서도 실제 환경에 노출되는 소형·견고한 하드웨어에서 성능을 유지할 수 있는 RF 인터커넥트가 필요합니다. 암페놀 RF는 까다로운 무선 애플리케이션을 지원해 온 풍부한 경험을 바탕으로 견고한 인터커넥트 솔루션과 엔지니어링 전문성을 제공하며, 설계자가 현대적인 공공 안전 시스템의 고유한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

 


저자 소개

데이비드 파이크(David Pike)는 커넥터 및 인터커넥트 업계에서 열정과 깊이 있는 전문성으로 널리 알려진 인물이다. 그는 온라인에서는 ‘커넥터 긱(Connector Geek)’이라는 이름으로 활동하며 다양한 커넥터 기술 정보를 공유하고 있다.

 

 

[1]https://www.fcc.gov/general/800-mhz-spectrum

 

Amphenol RF는 이제 Amphenol Connex 제품군을 포함합니다. Amphenol RF는 자동차, 광대역 통신, 계측 장비, 인터넷, 군사/항공우주 및 무선 인프라 시장을 위한 RF 커넥터 시스템의 설계, 제조 및 공급 분야를 선도하는 세계적인 기업입니다. 전 세계적인 사업 기반과 반세기에 걸친 경험을 바탕으로, Amphenol RF는 21세기를 위한 RF 글로벌 솔루션 공급업체로서 여러분과 함께합니다.