Methods_KR

AI 마주하기(국문)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1540281

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 43

최적화 알고리즘 효율적인 최적화 알고리즘은 모델의 수렴 속도를 높이고, 학습 과정에서의 자원 소모를 최소화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 경사하강법 확률적 경사하강법(SGD), Adam, RMSprop과 같은 다양한 경사하강법 계열 알고리즘은 수렴 속도, 안정성, 메모리 요구사항 측면에서 각각의 특성을 지닙니다. 예를 들어, Adam 알고리즘은 학습률을 자동으로 조정하는 기능이 있어, 내구성과 효율성이 뛰어나 임베디드 머신 러닝 환경에서 널리 사용됩니다. 적응형 최적화 AdaGrad, Adam과 같은 알고리즘은 학습 과정 중 학습률을 동적으로 조정합니다. 이러한 적응성 덕분에 모델은 더 적은 반복 횟수로 빠르게 수렴할 수 있으며, 계산 자원을 절약할 수 있습니다. 이는 연산 성능이 제한된 임베디드 시스템에서 특히 중요한 고려 요소입니다. 모델 학습 머신 러닝 모델을 처음부터 학습시키는 과정은 많은 연산 자원을 소모하고 시간이 오래 걸리기 때문에, 임베디드 시스템 환경에서는 비현실적인 경우가 많습니다. 이에 따라, 사전 학습된 모델(pre-trained model) 과 고급 학습 전략을 활용하면 학습 부담을 크게 줄일 수 있습니다. 파인 튜닝 모델을 처음부터 설계하고 학습시키는 대신, 사전 학습된 모델의 일부 계층을 조정하는 방식입니다. 이 방법은 특정 작업에 맞게 모델을 맞춤화하면서도 연산 및 메모리 자원을 절약할 수 있습니다. 전이 학습 전이 학습은 유사한 작업을 위해 미리 학습된 모델을 재사용하는 기법으로, 학습에 필요한 연산 비용을 크게 줄여줍니다. 예를 들어, 사물 인식을 위해 학습된 모델을 임베디드 장치에서 특정 객체 인식용으로 변형할 수 있으며, 이를 통해 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 연합 학습 이 방식은 원시 데이터를 중앙 서버로 전송하지 않고, 여러 장치에서 분산된 방식으로 모델을 학습시키는 방법입니다. 이를 통해 네트워크 부하를 줄이고 사용자 개인정보를 보호할 수 있으며, 엣지 및 임베디드 시스템에 적합한 분산 학습 구조를 구현할 수 있습니다. 하드웨어를 고려한 모델 설계 하드웨어 사양을 고려하여 모델을 설계하면, 효율성과 성능을 극대화할 수 있습니다. • 신경망 아키텍처 탐색(NAS): NAS(Neural Architecture Search) 기법은 특정 하드웨어에 최적화된 모델 을 자동으로 설계해, 정확도와 연산 요 구 사항 간의 균형을 맞춥니다. • 하드웨어 가속: GPU, TPU, NPU와 같 은 특수 하드웨어를 활용하면 모델 학 습 및 추론 속도를 가속화할 수 있으며, 이는 임베디드 장치에서 전력과 시간 효 율을 높이는 데 매우 중요합니다. • 하드웨어 특화 프레임워크: Tensor- Flow Lite, ONNX Runtime, Edge Impulse와 같이 특정 하드웨어 플랫폼 에 맞게 설계된 프레임워크를 활용하면, 해당 임베디드 하드웨어에서 추론 성능 을 최적화할 수 있습니다. • 전력 효율성: 저정밀 연산과 GPU, NPU, DSP 등 하드웨어 가속기를 활용 하면 전력 소비를 줄일 수 있으며, 이는 배터리 기반 장치의 수명을 연장하는 데 유리합니다. • 파이프라인 최적화: 모델 연산을 효율적 인 파이프라인으로 구성하면 지연 시간 이 줄어들어 실시간 응용 분야에서 빠 른 응답을 제공할 수 있습니다. • 메모리 관리: 메모리 할당 및 해제를 효 율적으로 처리하면 메모리 누수를 방지 하고, 메모리 자원이 제한된 장치에서 모델 성능을 최적화할 수 있습니다. 예 를 들어, 계층 융합(layer fusion), 인플 레이스(in-place) 연산 기법은 메모리 사용량을 줄이고, 제한된 RAM 환경에 서도 더 큰 모델을 구동할 수 있도록 돕 습니다. 또한, 자주 사용하는 데이터를 캐시하는 등 메모리 접근 패턴을 최적 화하면 시스템의 속도와 응답성을 향상 시킬 수 있습니다. 맺음말 임베디드 시스템에서 머신 러닝(ML) 을 활용하면, 자원이 제한된 환경에서도 지능화와 자율성을 향상시킬 수 있는 가능성이 열립니다. 그러나 동시에 일반적인 범용 컴퓨터와는 다른 고유한 과제도 존재합니다. 임베디드 장치는 대개 메모리, 처리 성능, 배터리 수명이 제한적이며, 텍스트나 구조화된 데이터셋이 아닌 센서 입력 데이터를 처리합니다. 이러한 제약은 높은 정확도, 효율성, 응답성을 유지하기 위해 경량화된 모델과 혁신적인 최적화 기법을 필요로 합니다. 연산 자원에 대한 제한을 해결하기 위한 주요 전략으로는 가중치 공유, 저차원 분해, 양자화 등의 기법이 있으며, 35 |

Articles in this issue

view archives of Methods_KR - AI 마주하기(국문)