Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538437
| 34 전압과 더 높은 스위칭 주파수를 사용하여 효율성을 높이고 시스템 크기를 줄이도록 발전했습니다. 회로의 저전압 부분이 고전압 측으로부터 충분히 보호되지 않으면 전압 스파이크와 서지가 저전압 측까지 전파되어 안전상의 위험, 데이터 손상, 부품의 영구적 손상을 일으킬 수 있습니다. 회로 영역을 절연하는 방법은 여러 가지가 있는데, 가장 좋은 해결책은 각 애플리케이션의 크기, 성능, 수명 및 안정성 요구 사항에 따라 달라집니다. 계전기, 광학적 절연, 용량성 절연, 자기적 절연이 이러한 해결책에 포함될 수 있습니다. 계전기 기계식 계전기는 가장 간단하게 민감한 회로를 고전압 이상으로부터 보호하는 수단이 될 수 있습니다. 이런 계전기는 회로를 절연하기 위해 물리적으로 분리하고 연결하는 접점이 있어 보호 능력이 우수합니다. 또한 계전기는 높은 수준의 전력을 전환할 수 있습니다. 그러나 이런 계전기는 기계식이므로 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며 정기적으로 교체해야 합니다. 또한 계전기는 작동 속도가 느려 최신 모터 제어에 사용되는 고속 스위칭 회로에는 적합하지 않습니다. 광학적 절연 광학적 절연은 전기 신호를 광자로 변환하고 다시 전자로 변환하여 절연 기능을 제공하는 기법입니다. 광학적 절연 소자(광커플러라고 함)에서 LED 는 제어 신호의 광자 표현을 생성하고, 광트랜지스터와 같은 광감성 소자는 이를 다시 전기 신호로 변환합니다. 이 두 가지 광학 부품은 투명한 비전도성 장벽으로 분리된 단일 패키지에 들어 있습니다. 이러한 패키지는 전도체 트레이스가 너무 많지 않은 경우 콤팩트한 솔루션을 제공할 만큼 충분히 작을 수 있습니다. 하나의 광커플러에서 나오는 빛이 인접한 소자에 간섭을 일으킬 수 있으므로 동일한 패키지에 2개 이상의 광커플러를 집적하기는 쉽지 않습니다. 광커플러는 최대 수 kV 수준에서 절연 기능을 제공할 수 있습니다. 데이터 전송 속도는 LED의 스위칭 속도에 따라 제한되지만, 오늘날의 광커플러는 초당 수십 Mbps로 작동할 수 있으며 이는 거의 모든 모터 설계에 충분한 수준입니다. 광커플러 역시 여러 가지 단점이 있습니다. 광커플러는 비교적 고가이며 외부 바이어스가 필요할 수 있으므로 다른 절연 기법보다 효율성이 떨어집니다. 또한 높은 전류와 온도로 인해 LED의 활성 영역 밖으로 원자가 확산되어 방출되는 광량이 감소하고 시간이 흐르면서 성능 저하로 이어지는 결함이 발생할 수 있습니다. 용량성 절연 이름에서 알 수 있듯이, 커패시터는 절연 목적으로 사용되기도 합니다. 이러한 소자들은 유전체로 분리된 두 전도성 판으로 제조됩니다. 커패시터는 한 전도체의 전압을 다른 전도체에 결합함으로써 변압기처럼 작동하도록 제작됩니다. 용량성 절연은 최대 수 GHz 에서 작동할 수 있으므로 일반적으로 고주파 회로에 사용됩니다. 그러나 절연 게이트 드라이버 모터 게이트 구동 절연 저전압 신호 저전압 신호 MOSFET 또는 IGBT 출력 모터 컨트롤러 그림 1: 안전과 회로 기능 모두를 위해 모터 시스템의 전류 경로를 절연해야 하는 경우가 많습니다. (출처: 마우저 일렉트로닉스)