Methods_KR

모터 제어 설계 마스터하기(국문)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538437

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 41

35 | 이런 회로는 수십 볼트 범위에서 낮은 수준의 보호 기능만 제공할 수 있습니다. 또한 효율성이 낮고 습도와 온도에 민감하다는 단점이 있습니다. 자기적 절연 자기적 절연은 코일 2개와 코어 1개로 구성된 변압기와 같은 원리로 작동합니다. 두 코일은 모두 코어 주위에 감겨 있지만 전기적으로는 서로 절연되어 있습니다. 1차 코일에 전류가 흐르면 코어에 자속이 유도되고, 이로 인해 2 차 코어에 전압이 발생합니다. 자기적 절연은 1,000V 이상의 서지로부터 회로를 보호할 수 있으며 광학적 절연보다 더 높은 대역폭을 제공합니다. 자기적 절연 소자는 매우 견고하며 수년 동안 작동할 수 있습니다. 역사적으로 볼 때, 이러한 소자의 주요 단점 중 하나는 공간을 많이 차지할 수 있다는 점이었습니다. 그러나 최신 기술을 이용해 단일 패키지로 여러 채널을 절연할 수 있을 만큼 충분히 공간을 축소시킬 수 있게 되었습니다. 감지 전기 모터 솔루션은 거의 항상 피드백 루프를 통합하여 회전자의 위치, 속도, 가속도에 대한 정보를 컨트롤러에 제공해 정밀하고 효율적인 제어 기능을 제공합니다. 이러한 측정을 수행하는 방법은 다양하며, 최선의 솔루션은 각 애플리케이션에 필요한 사항에 따라 달라집니다. 예를 들어 CNC 기계는 매우 정확한 측정값이 필요할 수 있지만, 차량 윈도우 모터는 데이터 정확도가 조금 떨어져도 상관없을 수 있습니다. 그림 2: 리졸버는 1차 권선과 한 쌍의 2차 권선을 직교 방식으로 사용합니다. 리졸버는 AC 여자 및 복조가 필요하지만 정확하고 견고하며 전원을 켜면 절대 위치 정보를 제공합니다. (출처: Analog Devices, Inc., 마우저 일렉트로닉스에서 다시 그림) MASTERGAN GaN 하프 브리지 고전압 드라이버 mouser.kr/stm-mastergan-system-in-package

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Methods_KR - 모터 제어 설계 마스터하기(국문)