Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538437
9 | 모터 선정 방법 이해하기 전기 모터에 관한 이 시리즈의 첫 번째 기술 칼럼에서는 AC 및 DC 모터를 살펴보고 각 모터의 작동 방식을 개략적으로 설명했습니다. 모터 설계는 처음 도입된 이래 지속적으로 향상되는 과정을 거쳐 지금은 여러 하위 범주로 나뉩니다. 이 기술 칼럼에서는 가장 중요한 하위 범주에 대해 더 심층적으로 들어가 각 유형에 대한 잠재적 애플리케이션을 살펴보겠습니다. AC 모터 오늘날에는 유도 모터와 동기식 모터라는 두 가지 주요 유형의 AC 모터가 광범위하게 사용되고 있습니다. 이 기술 칼럼에서 다루는 모든 AC 모터는 고정자를 사용해 회전 자기장을 만들고, 이 회전 자기장이 회전자의 자기장과 상호 작용해 토크를 생성합니다. 각 설계 간의 주요 차이점은 회전자가 자기장을 생성하는 방식입니다. 모터는 가운데가 비어 있는 케이싱으로 제작됩니다. 여기서 나온 모든 모터 제품들의 경우에는 고정자가 케이싱 내부의 주위에 위치한 전자석 링으로 구성됩니다(그림 1). 전자석은 극 쌍으로 배열되고(전원의 모든 위상에 대해 한 쌍 이상이 있음) 반대 극이 링 전체에서 서로 직접 마주보도록 감겨 있습니다. 위상마다 한 쌍의 극이 있는 모터를 2극 구성이라고 하고, 위상마다 두 쌍의 극이 있는 모터를 4극 구성이라고 합니다. 극 수는 회전자의 속도와 토크에 영향을 미칩니다. AC 전원이 연결되면 전류가 코일로 흐르면서 자기장을 생성합니다. AC 전원은 정현파 특성을 띠므로 자기장이 회전자를 중심으로 회전합니다. 위상마다 한 쌍의 극이 있는 모터는 한 사이클의 전원 공급이 이루어질 때마다 한 번 회전하고, 두 쌍의 극이 있는 모터는 두 사이클마다 한 번, 세 쌍의 이미지 출처: Surasak / stock.adobe.com