Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538437
3 | 전기 모터 소개 전기 모터는 우리 일상생활에서 떼어 놓을 수 없는 필수적인 요소입니다. 보통은 일상생활 공간에서 눈에 잘 띄지 않지만, 전기 모터는 생활을 더 편리하게 만들어주고 편안성을 높여주며 생산성을 향상시키는 등 수도 없이 많은 과제를 수행합니다. 가정에서는 세탁기, 진공청소기, 전자레인지, 헤어드라이어 등 많은 가전제품에 모터가 사용됩니다. 모터는 상업 및 산업용으로도 널리 사용되며 펌프, 팬, 엘리베이터, 공기 압축기의 핵심 부품입니다. 모터를 사용하면 엄청난 양의 액체를 배관을 통해 밀어 넣는 것과 같은 어마어마한 힘이 필요한 작업부터 아주 작은 전자 부품을 회로 보드상에 정밀하게 배치되도록 하는 섬세한 작업까지 수많은 작업을 완료할 수 있습니다. 보다 지속 가능한 경제로의 전환이 계속되는 가운데 모터는 다시 한 번 그와 같은 변화의 중심에 있는데, 고효율 히트 펌프로 전기 자동차에 동력을 공급하고 재생 에너지 발전기가 가능한 최고의 효율로 작동할 수 있도록 합니다. 기계적 운동을 하는 거의 모든 전기 기계나 장치는 모터를 사용하여 본연의 작업을 수행합니다. 모터는 다양한 크기로 출시되는데, 예컨대 세계에서 가장 크고 강력한 모터 중 하나를 꼽자면 Siemens 사에서 중국의 한 에너지 저장 시설 공사를 위해 개발한 105MW 2극 전기 모터가 있습니다. 반대로, 세계에서 가장 작은 모터를 하나 예로 들자면 과학자들이 부틸 메틸 황화물 단일 분자로 제조한 1nm 크기의 장치입니다. 전기 모터는 수많은 애플리케이션에 있어 필수불가결한 요소이므로 그 시장 규모도 엄청납니다. MarketsandMarkets Research에 따르면, 2022년 전 세계 전기 모터 시장 규모는 미화 1,340억 달러였으며 연평균 성장률 (CAGR) 6.8%로 성장해 2027년이 되면 1,860억 달러 규모로 늘 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 수십억 대의 모터가 작동하고 있습니다. 현재 전기 모터 대수가 대략 얼마나 될지 전체적인 수치를 찾아내긴 어렵습니다. 그럼에도, EU는 EU 경제권만 따져도 80 억 대의 모터가 설치되어 있을 것으로 추정합니다. 이처럼 많은 모터는 믿기 어려울 정도로 막대한 양의 전기를 사용합니다. 모터는 전 세계 총 전력 생산량의 최대 46%, 산업용으로 사용되는 전력의 약 70%를 소비하는 것으로 추산됩니다. 그렇기 때문에 전기 모터가 보다 효율적으로 작동하도록 만들고 모터의 소비 전력을 줄이기 위한 수요는 크다고 할 수 있습니다. 더욱 정밀한 제조 기술과 첨단 소재를 통해 모터 자체의 제작 효율성을 높일 수 있으며, 모터를 더욱 효율적으로 구동하는 지원 부품을 설계할 수도 있습니다. 예를 들어, VSD(가변 속도 이미지 출처: znosorogua / stock.adobe.com