Methods_KR

모터 제어 설계 마스터하기(국문)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech-korea.mouser.com/i/1538437

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 41

| 6 그림 3에서 볼 수 있듯이 AC 모터와 DC 모터는 모두 더 세부적으로 분류됩니다. 이후 기술 칼럼에서 이러한 유형의 모터에 대한 자세한 내용, 작동 방식, 최상의 방식으로 사용할 수 있는 애플리케이션에 대해 다루겠습니다. 이점 비교 모든 애플리케이션마다 상황이 다릅니다. AC 모터와 DC 모터 중에서 선택하려면 수많은 복잡한 결정이 필요한데, 이 가이드에서는 이후에 그 점에 대해 설명하겠습니다. 일반적으로, AC 모터는 더 견고하며 고유의 작동 방식 때문에 DC 모터보다 토크 수준이 더 높습니다. AC 모터는 가동 전류 수준을 제어할 수 있어 유연하게 사용할 수 있으며, 가속도와 속도를 더 쉽게 부하에 맞춰 조정할 수 있습니다. DC 모터는 설치와 유지보수가 더 간편합니다. DC 모터는 시동을 거는 전자의 운동 브러시 DC 전원 공급 장치 스플릿 링 정류자 회전 N S DC 모터 그림 2: 가장 중요한 특징을 보여주는 매우 기본적인 DC 모터 구조. (출처: Saint Images/stock.adobe.com) DMTH46M7SFVWQ N-채널 향상 모드 MOSFET mouser.kr/diodes-dmth46m7sfvwq-n-channel-mosfet

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Methods_KR - 모터 제어 설계 마스터하기(국문)