Samtec의 의료기기용 커넥터 솔루션
(출처: FOTOGRIN/Shutterstock.com)
의료 산업용 커넥터 제조사들은 주로 수술이나 환자 치료용 장비에 사용되는 커넥터 제품에 초점을 맞추는 편입니다. 하지만 그보다 훨씬 많은 비중을 차지하는 의료용 커넥터 제품들이 사실은 일반 대중의 눈에는 별로 띄지 않는 분야에 사용되고 있습니다.
밖으로 드러나지 않는 수많은 의사, 간호사, 연구원들의 작업들은 단기적인 치료는 물론 장기적인 치료법 연구 모두에서 환자 치료에 중요한 역할을 합니다(그림 1). 이러한 활동에 사용되는 장비 역시 수술실이나 진료실에 있는 장비만큼 중요한 것입니다.

그림 1. 의료 실험실에서 사용되는 장비는 환자 치료 과정을 결정하는 데 있어서 중요한 역할을 합니다. (출처: Mongkolchon Akesin/Shutterstock.com)
테스트용 의료 장비
생명을 구하는 치료는 환자의 상태를 최대한 빨리 진단하는 의사의 능력에 달려 있습니다. 조직 및 혈액 분석은 환자 상태에 대한 매우 상세한 정보를 제공할 수 있습니다(그림 2). 따라서 실험실에서 사용되는 장비는 필요한 정보를 제공하기 위해 분자 수준에 이를 정도로 매우 작은 물질을 검출할 수 있어야 합니다.-
--

그림 2. 의료 실험실에서 혈액 및 조직 테스트에 사용되는 장비는 분자 수준까지 매우 작은 물질을 감지할 수 있을 만큼 정확해야 합니다. (출처: Okrasiuk/Shutterstock.com)
-
오늘날의 의학 실험실은 혈액 및 조직 샘플을 테스트해야 합니다. 의사는 올바른 장비를 활용하여 병원체와 감염체를 식별함으로써 환자 치료를 위한 최선의 방법을 결정할 수 있습니다. 이러한 테스트에 활용되는 기술은 분광학, 화학 분석 같은 다양한 기술을 이용해 미세한 전기 신호를 감지할 수 있어야 합니다. 따라서 이러한 장비에 사용되는 모든 커넥터는 신호 손실이 매우 낮고 신뢰성은 매우 높아야 합니다.
의학 연구
질병의 진단과 치료는 수십 년에 걸친 의학자들의 부단한 노력이 없었다면 불가능했을 것이며, 그러한 노력은 지금도 계속되고 있습니다. 여기에는 암 같은 장기적인 진행 상태를 이해하는 것이나, 최근 COVID-19에 대한 대응 노력에서 보았던 것처럼 백신의 신속한 개발 등이 포함됩니다.
연구자들은 연구 치료법과 진단 방법을 실험하기 위해 동일한 샘플을 다량으로 생성할 수 있는 기계가 필요합니다. 중요한 모니터링을 제공하는 센서와 이미징 시스템을 장착한 이러한 기계들은 의료 장비 설계의 최일선을 담당하고 있으며, 여기에 사용되는 커넥터 역시 그에 걸맞게 발전해야 합니다.
제약 제조
제약 산업은 광대합니다. 현재 시장 가치가 1조 3천억 달러가 넘는 제약 산업은 의료 연구의 최종 결과물인 신약 개발의 책임이 있습니다. 전 세계적으로 필요한 의약품과 백신을 공급하려면 매년 수십억 도즈의 엄청난 양을 생산해야 합니다. 뿐만 아니라 제조 공정을 엄격하게 제어해야 하며 화학 물질의 양을 마이크로그램 단위로 정확히 측정해야 합니다(그림 3). 짧게 말해, 제약 분야에 사용되는 장비는 다른 어떤 산업 분야에서 감히 넘볼 수 없는 정확도를 제공해야 합니다.
-

그림 3: 의약품 제조에 사용되는 장비는 최고의 정확도 표준을 충족해야 합니다. (출처: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com)
-
Samtec의 의료기기용 솔루션
삼텍(Samtec) 은 이처럼 의료 연구 및 테스트가 최상의 임상 결과를 달성할 수 있으려면, 여기에 사용되는 커넥터가 뛰어난 정밀도와 신뢰성을 제공해야 한다는 것을 잘 인식하고 있습니다. Samtec 제품 카탈로그의 핵심에 있는 고속 커넥터는 의료 애플리케이션이 요구하는 정밀도에 부합하는 제품입니다. 또한 Samtec 전원 커넥터는 의료 시스템 설계에 요구되는 엄격한 수명 연장 제품 및 가혹한 환경 테스트(Extended Life Product and Severe Environment Testing) 프로그램에 따라 테스트되었습니다. 이 프로그램과 Samtec 제품에 대한 보다 자세한 내용은 Samtec.com에서 확인할 수 있습니다.
-