Skip to main content

라즈베리 파이 ‘모델 B’로 이벤트 분위기를 업그레이드 해보세요

조명은 특별한 날의 분위기를 더욱 극적으로 연출합니다. 새로운 라즈베리 파이(Raspberry Pi) 업그레이드는 그러한 조명 연출에 도움이 될 수 있습니다.

미국 텍사스 주 라레도(Laredo)의 토마스 로드리게스(Tomas Rodriguez)라는 IT 전문가는 할로윈과 크리스마스 때 사용하려고 라즈베리 파이 보드를 활용해 수만 개의 동기화된 LED를 조립했습니다. 그의 작품은 입소문을 타고 소셜 미디어에서 수백만 건의 조회수를 기록했습니다. 수만 개의 LED 조립을 따라하기가 부담스럽다면 좀더 수월한 몇 가지 다른 사례들도 찾아볼 수 있습니다. 이 같은 DIY 프로젝트는 단일 보드 라즈베리 파이 컴퓨터를 이용해 시작하며, 일반적으로 시퀀싱 프로그램을 설계하기 위한 네트워크 컨트롤러, 회로 기판, 그리고 소프트웨어를 포함합니다.

-이번 포스트에서는 재설계된 듀얼 4K 디스플레이 기능과 최대 8GB RAM을 갖춘 ‘업그레이드된 라즈베리 파이 4 모델 B(Raspberry Pi 4 Model B)’를 살펴보겠습니다.


[마우저 일렉트로닉스] 라즈베리 파이 ‘모델 B’로 이벤트 분위기를 업그레이드 해보세요

-

-라즈베리 파이 모델 B로 할 수 있는 일들

라즈베리 파이 4 모델 B(Pi 4 Model B)는 이전 모델과 모양과 크기가 같기 때문에 기존 프로젝트에 새로운 업그레이드를 손쉽게 추가할 수 있습니다.

-내부를 살펴보면, Pi 4에는 1.4GHz로 실행되는 업데이트된 64비트 쿼드 코어 프로세서가 있습니다. Pi 4에는 자사 또는 타사 하드웨어와 함께 작동하도록 하기 위한 40개의 동일한 범용 입출력(GPIO) 핀 세트가 있습니다. 이와 함께 USB 2 및 USB 3 포트 세트와 2개의 마이크로 HDMI 비디오 출력도 포함하고 있습니다. USB-C는 Pi 4에 전원을 공급하고, 802.11ac Wi-Fi® 및 기가비트 300mbps 이더넷은 연결 기능을 제공합니다.

-Pi 4는 키보드 및 마우스 옵션을 위한 블루투스((Bluetooth®) 장치와도 작동합니다. 또한 DIY 사물 인터넷(IoT) 프로젝트를 위해, 카메라 포트와 통합 디스플레이용 디스플레이 커넥터도 포함하고 있습니다.

-이러한 기능들은 라스베리파이 모델 B의 일부 기능에 불과합니다. 전체 규격에 대한 자세한 내용은 Mouser.com에서 확인할 수 있습니다.

-라즈베리파이 4 모델 B의 케이스도 현재 공급되고 있습니다. DFRobot의 FIT0776 라즈베리파이 케이스는 디바이스와 호환되는 금속 케이스로 구성되며, 냉각 팬까지 포함합니다. 이 케이스를 사용하면 보드의 모든 주변 장치에 쉽게 액세스할 수 있으므로 사용자는 카메라, GPIO, 마우스, 키보드, 디스플레이를 쉽게 연결할 수 있습니다.