Skip to main content

자동차에서 보안 인증을 손쉽게 설정할 수 있는 방법

위조 식별의 중요성 – 앤드류 잭슨 식별하기

어떤 게 진짜이고, 어떤 게 가짜일까요? 디지털 경제는 디지털 시대의 필수적인 부분이며 아마도 그 어느 때보다도 정확하게 위조품을 판별할 수 있어야 합니다. 따라서 우리는 진정한 가치가 있는 것을 식별할 수 있어야 합니다. 하나의 상황을 가정해 보시죠. 어느 날 점심 식사를 마치고 지인이 계산대에 20달러짜리 지폐를 건넸습니다(그림 1). 계산원은 이 지폐를 보더니 빠르게 테스트한 후 그것이 위조 지폐라고 말했습니다. 누군가가 다른 환전소에서 20달러 위조 지폐를 지인에게 건넨 것이고, 결과적으로 제 지인은 20달러 손해를, 환전소는 그만큼의 이익을 봤습니다.


그림 1: 앤드류 잭슨이 그려진 미국 20달러 지폐. (출처: Pakhnyushchy/Shutterstock.com)

누구나 자신은 이용당하지 않기를 바랍니다. 각국 정부는 자국의 화폐와 위폐를 감별할 수 있는 정교한 기술을 개발하기 위해 많은 노력을 기울입니다. 이러한 기법들을 이용하면 진품을 가려낼 수 있습니다.

--

차량용 부품에서 정품 사용의 중요성

이러한 원리는 전자 시스템 및 부품 분야에도 동일하게 적용됩니다. 어느 누구도 위조품을 사용하고 싶어하지는 않습니다. 자동차 분야에서는 정품을 사용하는 것이 특히 중요합니다. 파렴치한 위조품 제작자는 교체가 가능하거나 수명이 제한된 센서, 주변 장치, 모듈 또는 소모품이 있는 자동차 시스템을 표적으로 삼을 수 있습니다. 위조품은 탑승자와 차량의 안전 문제를 일으킬 뿐 아니라, 시스템 효율과 효율성을 떨어뜨릴 수 있습니다.

현재 아나로그디바이스(ADI)에 인수된 맥심 인터그레이티드(Maxim Integrated)는 보안 및 인증 분야 선도 기업입니다. ADI는 첨단 디지털 경제의 중심에서 비즈니스를 전개하며, 포괄적인 솔루션 제품군을 통해 현실의 물리적 현상을 실행 가능한 통찰력으로 변환합니다. ADI는 자동차 전자 설계 엔지니어가 하드웨어 기반 물리적 보안을 구현하여 위조 방지, 주변 장치 인증 및 보안 기능 설정을 경제적인 비용으로 달성하도록 지원하는 전문가로서 확고한 입지를 다지고 있습니다.


자동차에서 보안 인증을 손쉽게 설정할 수 있는 방법 (출처: Joe
Prachatree/Shutterstock.com)

차량용 부품 정품 인증

자율주행차와 커넥티드 카는 전 세계적으로 빠르게 확산하며 도로를 질주하고 있습니다. 주행 관련 의사 결정이 운전자로부터 점점 더 차량 및 지능형 전자 시스템으로 옮겨 감에 따라 자동차 보안은 더욱 더 중요해지고 있습니다. 자동차 보안은 차량 인증, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 주변 장치의 위조 방지, 클라우드에 대한 데이터 통신 보안을 포함하도록 확장하고 있습니다. 대량 생산된 배터리 구동 및 자율 주행 차량의 배포가 임박함에 따라 완성차 제조사들은 외부 공격 및 해킹, 멀웨어, 악의적인 외부 조작을 방지할 수 있는 보호 장치를 고려하고 설계해야 합니다(그림 2).


그림 2: 도심의 고속도로를 주행하는 미래형 자율 주행 밴의 연출 이미지 (출처:
Gorodenkoff/Shutterstock.com)

보안 IC에 의해 구현된 임베디드 전자 보호 기능은 미래 자동차용 기술을 안전하게 보호하는 데 도움이 됩니다. 이러한 보안 IC들은 AEC(Automotive Electronics Council)-Q100 Grade 1 인증 보안 구성 요소를 필요로 하므로, 안전성을 강화하고 최적의 시스템 기능을 보존할 수 있습니다. 아나로그디바이스는 차량용 부품을 인증하여 차량의 안전과 안정성을 보장하는 신뢰할 수 있는 공급사입니다.

-

보안 오센티케이터

최신 암호화 방법은 일련의 규칙을 사용하여 정보와 통신을 보호합니다. 암호화 기법을 사용하면 적절한 권한이 있는 사람만 데이터에 접근 및 처리할 수 있습니다. 보안 오센티케이터(secure authenticator)는 적절한 권한 부여를 식별하고 승인되지 않은 사람을 차단하도록 설계된 보안 IC입니다.

--

DeepCover® 차량용 1-와이어 오센티케이터

한 예로 DS28E40 DeepCover® 차량용 1-와이어 오센티케이터를 검토해 보십시오. 이 제품은 통합 비대칭(ECC(elliptic-curve cryptography)-P256) 및 대칭(SHA(secure hash algorithm)-256) 보안 기능에서 파생된 핵심 암호화 도구 세트를 제공하는 보안 오센티케이터입니다. 비대칭 암호화 알고리즘은 데이터의 디지털 서명을 생성 및 확인하기 위해 공개 키와 개인 키의 조합을 사용합니다. 이에 반해 대칭 암호화 알고리즘은 데이터의 HMAC 해시를 생성 및 확인하기 위해 단일 사설 키를 사용합니다.

하드웨어 구현 암호화 엔진은 제공된 보안 서비스 외에 미연방 정보 처리 표준(FIPS)/국립 표준 기술 연구소(NIST)의 난수생성기(True Random Number Generator, TRNG)를 통합하고 있습니다. 이 기능은 데이터 및 작업을 보호하기 위해 암호화 키를 생성하기 위해 난수를 생성합니다. 또한 사용자 데이터, 키, 인증서용으로 6Kb의 OTP(One-Time Programmable) 메모리, 하나의 구성 가능한 범용 입/출력(GPIO), 고유의 64비트 ROM 식별 번호(ROM ID)를 제공합니다(그림 3).


그림 3: 아나로그디바이스의 DS28E40 DeepCover® 차량용 1-와이어 오센티케이터 블록 다이어그램. (출처: 아나로그디바이스)

위조 부품으로 시장을 교란하는 사람들의 희생양이 되어서는 안됩니다. 현재 우리가 살고 있는 디지털 시대에는 보안 인증이 필수입니다. 이제 자동차 제조사들은 그 어느 때보다 훨씬 더 많은 방법으로 보안 인증을 설정할 수 있습니다. 아나로그디바이스는 차량용 부품을 인증하고 민감한 데이터를 고급 보안의 여러 계층 아래에 숨겨 차량의 안전과 안정성을 보장하는 솔루션을 제공합니다.

-