Skip to main content

DC 마이크로그리드: 에너지 진화의 다음 단계

이미지 출처: Best/stock.adobe.com; AI로 생성

다르샨 멀키(Darshan Mulki), 마우저 일렉트로닉스

2025년 6월 17일

에너지 시스템의 진화는 증가하는 에너지 수요를 충족시키는 동시에 환경적 과제를 해결함에 있어 매우 중요하다. 직류(DC) 마이크로그리드는 유망한 발전 분야 중 혁신적인 솔루션으로 부상하고 있다. 전기차(EV), 고체 조명(SSL), 사물 인터넷(IoT)의 대중화로 DC 부하량이 급증했다. DC 마이크로그리드는 지역화된 에너지 생산, 배전 및 관리를 가능하게 함으로써 지속 가능하고 탄력적인 에너지 미래를 실현하는 데 한 걸음 더 나아간 방안이다.

DC 마이크로그리드란 무엇인가?

DC 마이크로그리드는 주로 직류로 작동하는 국부적인 전기 시스템이다. 기존의 교류(AC) 그리드와 달리, DC 마이크로그리드는 변환 손실을 줄이고 최신 기술과의 호환성을 높여 에너지 관리를 간소화한다. 이러한 시스템은 일반적으로 독립적으로 구성되어 있으며, 단독으로(단독 모드) 또는 더 큰 그리드와 함께(계통 연계 모드) 작동할 수 있다.

DC 마이크로그리드의 핵심 부품

DC 마이크로그리드마다 차이가 있지만, 기본적으로 다음과 같은 부품과 시스템이 포함된다(그림 1):

  • 전력 공급원: 발전원(분산형 발전원(DG)으로도 알려짐)에는 태양광 발전 패널, 풍력 터빈, 소형 수력 발전소, 디젤 발전기 및 기타 재생 에너지 발전기가 포함된다.
  • 에너지 저장 시스템(ESS): 이 장치들은 전기 에너지를 저장 가능한 형태로 변환하고 필요할 때 다시 전기로 변환한다. DC 마이크로그리드는 배터리를 활용하여 분산형 발전원(DG) 운영 중 지속적으로 전력을 공급하고 수급 균형을 관리한다.
  • 부하: 부하란 고객이 소비하는 에너지를 의미하며, 배전 시스템 내 산업용, 상업용, 주거용 또는 기타 에너지를 소비하는 단위를 포함할 수 있다.
  • 제어 시스템: 첨단 소프트웨어와 하드웨어가 에너지 흐름을 관리하고 안정성을 유지하며 효율적인 작동을 보장한다.
  • 인버터: 인버터는 DC 전력을 AC 전력으로 변환하는 필수 장치로, 상업용, 주거용, 산업용 및 AC 부하를 DC 버스에 통합하는 데 도움이 된다.
  • 양방향 컨버터: 이 컨버터는 DC 마이크로그리드에서 전력망과 전력 저장 시스템으로 전송되는 전력을 제어한다.

그림 1: DC 마이크로그리드 구조 (출처: 마우저 일렉트로닉스)

DC 마이크로그리드의 유형

DC 마이크로그리드는 구성과 적용 분야에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다:

  • 주거용: 이 시스템은 옥상 태양광 패널, 배터리 저장 장치, 에너지 효율적인 DC 가전제품을 주택에 통합한다. 중앙 전력망에 대한 의존도를 줄이고 에너지 비용을 절감한다.
  • 상업 및 산업용: 기업과 공장에 적합한 이 마이크로그리드는 운영에 안정적인 전력을 공급한다. 예를 들어 데이터 센터는 재생 에너지원과의 직접 통합하여 AC-DC 변환으로 인한 에너지 손실을 최소화할 수 있다.
  • 원격 및 독립형: 이러한 시스템은 농촌이나 섬 지역과 같이 전력망 접근이 불가능한 지역에 필수적이다. 해당 시스템은 에너지 공급을 보장하기 위해 지역 재생 가능 자원에 의존한다.
  • 교통: 이 마이크로그리드는 전기차 충전소와 대중교통 시스템을 지원한다. DC 호환 전기차에 직접 전력을 공급함으로써 효율성을 향상시킨다.
  • 군사 및 비상용: 방어 작전과 재해 복구에 필수적인 이 마이크로그리드는 고립된 환경에서도 안정적이고 탄력적인 전력을 제공한다.

DC 마이크로그리드의 운영과 제어

DC 마이크로그리드는 우리가 알고 있는 산업을 변화시킬 잠재력을 지니고 있다. DC 마이크로그리드는 저장과 발전을 분산시키고, 에너지 변환 단계를 줄임으로써 에너지 손실을 최소화하고 운영 효율성을 향상시킨다.

DC 마이크로그리드의 효율적인 운영은 동적으로 에너지를 관리하고 신뢰성을 보장하도록 설계된 제어 시스템에 달려 있다. 에너지 밸런싱은 실시간으로 발전량과 수요를 맞추는 데 핵심이며, 피크 사용량을 수용하거나 발전량이 적은 시기를 보완하기 위해 저장 시스템을 활용한다. 전압 조절 역시 중요한 요소로, 부하와 발전량의 변동에도 불구하고 안정적인 전압 수준을 유지하며, 이는 주로 DC-DC 컨버터를 통해 달성된다. 고장 관리는 시스템 전체의 중단을 방지하기 위해 고장을 식별하고 격리하는 데 필수적이며, 강력한 보호 메커니즘으로 지원된다.

에너지 최적화는 화석 연료보다 재생 에너지원을 우선시하며, 첨단 제어 전략을 통해 에너지 손실을 최소화한다. 마지막으로, 스마트 센서와 IoT 장치를 활용한 통신 및 모니터링 시스템은 실시간 데이터 수집과 첨단 분석을 통해 시스템 고장을 예측하고 예방한다.

DC 마이크로그리드의 이점

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년 산업 부문은 전 세계 에너지 사용량의 약 37%를 차지했다.[1] 에너지 비용 상승과 에너지 생산원 및 최종 사용 기술의 탈탄소화 추진은 사용자와 에너지 생산자에게 점점 더 큰 부담을 주고 있다.지난 2018년 크로니멧 코퍼레이션(Cronimet Corporation)에서 실시한 연구에 따르면, 1MW의 태양광 전력을 사용하는 하이브리드 발전소는 연간 50만 달러와 45만 리터의 디젤을 절약하는 것으로 나타났다.[2]

DC 마이크로그리드는 다양한 분야에서 폭넓은 이점을 제공한다. 가정에서는 재생 에너지와 에너지 효율이 높은 가전제품을 사용함으로써 전기 요금과 탄소 발자국을 줄일 수 있다. 기업의 경우 운영 안정성을 높이는 동시에 에너지 독립성과 비용 절감 효과를 얻을 수 있다. 농촌 지역에서는 안정적인 전력 공급을 통해 경제 성장을 촉진하고 삶의 질을 향상시킬 수 있다. 의료 시설에서는 중요한 수술과 장비 운영을 위해 무정전 전원을 공급 받고, 교육 기관에서는 캠퍼스 내 마이크로그리드를 통해 지속 가능성과 에너지 교육을 장려할 수 있다.

DC 마이크로그리드를 전력망에 통합하기

DC 마이크로그리드는 울트라커패시터나 연료 전지와 같은 다양한 발전기와 에너지 버퍼로 구성된다. 다양한 구성의 전력 전자 컨버터를 사용할 경우 공통 DC 버스 바를 발전 자원과 연결할 수 있다. 연료 전지는 단방향 DC-DC 컨버터를 사용하는 반면, 울트라커패시터는 양방향 DC-DC 컨버터가 필요하다. DC 마이크로그리드의 효율은 이 같은 컨버터의 효율에 따라 달라진다.

DC 마이크로그리드를 대규모 전력망과 원활하게 통합하는 것은 그 잠재력을 극대화하는 데 필수적이다. 기후 변화의 영향으로 자연재해와 극한 기상 현상의 심각성과 빈도가 높아졌다.[3] 이에 따라 상업 및 주거 부문 모두 에너지 자립 달성의 중요성을 인식하게 되었다. DC 마이크로그리드와 재생 에너지원을 함께 사용하는 시설은 비상 상황이 완화될 때까지 주 전력망에서 분리되어 독립적으로 '에너지 섬' 역할을 할 수 있다.

섬 모드 기능

DC 마이크로그리드의 핵심 기능 중 하나는 상용 전력망과 분리된 섬 모드(island mode)로 자율적으로 운영될 수 있다는 점이다. 전력망 장애나 정전 발생 시 DC 마이크로그리드는 섬 모드로 전환되어 마이크로그리드 네트워크 내 중요 부하에 무정전 전력 공급을 보장한다. 섬 모드 기능은 전반적인 시스템의 신뢰성을 높이고 제조 운영의 복원력을 향상시킨다.

DC 마이크로그리드로 기후 목표 달성하기

DC 마이크로그리드는 글로벌 기후 목표 달성에 핵심적인 역할을 수행한다. 재생 에너지원을 통합하고 에너지 손실을 최소화하면 온실가스 배출량을 크게 줄일 수 있다. 마이크로그리드는 DC 전력을 직접 사용하여 에너지 효율을 높이고, 여러 차례의 변환 과정을 없애 자원을 절약한다. 또한 태양광, 풍력 등 재생 에너지원을 도시 및 외딴 지역에 쉽게 배치할 수 있도록 하여 재생 에너지 채택을 촉진한다.

또한 DC 마이크로그리드는 분산적이고 유연한 설계 덕분에 자연재해와 전력망 장애에 대한 취약성을 줄이고 안정적인 전력을 공급할수 있다. 이러한 특성은 DC 마이크로그리드를 지속 가능하고 기후 친화적인 에너지 미래를 구축하는 데 핵심적인 요소로 자리매김하게 한다.

맺음말

DC 마이크로그리드는 지속 가능한 에너지 시스템으로의 여정에서 중요한 혁신을 상징한다. 재생 에너지 통합, 효율성 향상, 전력망 복원력 강화 능력은 에너지 전환에 필수적이다. 환경과 에너지 문제에 직면한 오늘, DC 마이크로그리드를 도입한다면, 더 깨끗하고 지속 가능하며 공정한 에너지 미래를 향한 길을 열 수 있을 것이다.

 

출처

[1]https://www.iea.org/energy-system/industry
[2]https://www.bgr.bund.de/DERA/DE/Downloads/pdac_2014_cronimet_armstrong.pdf?__blob=publicationFile&v=2
[3]https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/extreme-weather-floods-droughts-and-heatwaves