자산 추적 애플리케이션의 활용 범위를 넓혀나가는 초광대역(UWB) 기술
초광대역(ultra-wideband, UWB) 기술을 기반으로 한 실내 실시간 위치추적 시스템(real-time location system, RTLS) 분야의 선도 기업인 벨기에의 포직스(Pozyx)는 수년 동안 초정밀 위치 기술의 혁신이 어떻게 산업 효율성을 최적화하고 진정한 스마트 제조를 발전시키는지 반복적으로 입증해 왔습니다.
-
-
6년에 걸친 프로젝트 진행과 성공적인 데모 시연
스타트업 시절이던 2017년, 포직스는 낙농업 분야의 세계적인 리더로부터 목축용 모니터링에 대한 문의를 받았습니다. 당시 낙농업자들은 만보계를 사용하여 소들의 활동을 추적하고 있었는데, 이 고객사는 소들의 축사 안팎에서의 움직임과 행동도 모니터링하기를 원했습니다. 그렇게 수집된 데이터는 번식 주기와 생산성을 모니터링하고 소들의 전반적인 건강 상태를 개선하는 데 사용될 예정입니다. 하지만 당시에는 UWB 솔루션이 비싸고 구현하기 어려우며 확장하기 어렵다는 문제가 있었습니다.
-
코보(Qorvo)는 포직스와 오랫동안 파트너십을 맺어왔습니다. UWB 기술 선도 기업인 코보는 새롭고 흥미로운 방식으로 UWB 기술을 채택하기 위해 적극적으로 노력하는 광범위한 파트너 에코시스템을 구축하고 있습니다.
-
포직스와 파트너들은 소프트웨어 개발자, 동물 행동 연구자, 프로젝트 관리자, 농업인 등으로 구성된 다양한 팀을 구성했습니다. 이들은 넓은 부지에서 수천 마리의 가축들을 관리할 수 있도록 추적 시스템을 확장해야 하고, 비와 바람 같은 환경적 영향뿐만 아니라 소 자체도 견딜 수 있는 귀 태그(ear tag)를 개발해야 하는 등 많은 과제에 직면했습니다.
-
몇 주간의 작업 끝에 이들은 중요한 데모를 마련할 수 있었고, 이 데모는 포직스의 파트너십을 더욱 강화할 수 있는 토대를 마련했습니다.
우리는 이 데모가 중요하다고 생각했고, 이 활용 사례를 실현하는 데 전사적인 노력을 기울였습니다.
우리는 사무실을 축사 칸막이와 건초 더미가 있는 작은 헛간으로 개조했습니다.
골판지로 소를 만들고 추적기를 부착했습니다.
-
- 사무엘 반 데 벨데(Samuel Van de Velde) 포직스 공동 설립자
그는 이어서 “특히 그림을 잘 그리는 팀원 중 한 명이 축사 평면도를 그리고 소의 움직임을 실시간으로 화면에 표시했습니다. 이 애플리케이션에서는 농장 내 소들의 위치를 정확하게 추적하기 위해 UWB 기술을 사용했습니다. 이를 통해 농부들은 적합한 소를 쉽게 찾을 수 있으며, AI 알고리즘이 가축의 건강 상태를 정확하게 판단하거나 소가 송아지를 낳을 준비가 되었을 때를 감지하는 데 필요한 데이터를 제공합니다. 이 시스템은 매달 수만 마리의 가축에 적용되고 있는데, 이는 비소비자용 애플리케이션으로는 지금까지 UWB 기술을 적용한 것 중에서 가장 큰 규모입니다”라고 말했습니다.
-
데모에서는 직원들이 사무실을 마치 농장의 가축처럼 뛰어다니는 모습을 시연해 보였습니다. 결과는 성공적이었고, 궁극적으로 이 시연과 세부 제안 계획은 수년간 지속될 파트너십으로 이어졌습니다. 2023년에 낙농업계와 포직스는 비소비자 환경에서 가장 중요한 UWB 기술 애플리케이션 중 하나를 출시하여 낙농업계에 파란을 일으켰습니다.
약 6년에 걸친 개발 기간과 열정적인 농부들과의 성공적인 파일럿 테스트 끝에 마침내 제품이 출시되었습니다.
이 여정 동안 우리는 많은 것을 배웠습니다. 소에 대해서, 우리는 상상했던 것보다 훨씬 더 전문가가 되었습니다.
또한 대기업과 협력하는 방법과 신제품을 시장에 출시하는 데 무엇이 필요한지에 대해서도 많은 것을 배웠습니다.
-
- 사무엘 반 데 벨데(Samuel Van de Velde) 포직스 공동 설립자
이 분야에서 중요한 제품 중 하나는 DW1000 UWB 트랜시버 IC를 기반으로 안테나, 모든 RF 회로, 전원 관리 및 클럭 회로를 통합한 코보의 DWM1000 모듈입니다. DWM1000은 양방향 범위 지정 또는 도착 시간 차이(time-difference-of-arrival, TDoA) 위치 추적 시스템에서 자산의 위치를 10cm 정밀도로 파악할 수 있으며, 최대 6.8Mbps의 데이터 속도를 지원합니다.
-
코보(Qorvo)의 DWM1000 모듈
-
확장성에 주력
포직스는 RTLS 설정과 유지관리에서부터 제조 및 국제 UWB 인증에 이르기까지 다양한 측면에서 확장성에 중점을 두었습니다. 설치 과정을 간소화하고 유지관리가 간편하도록 보장했으며, 대규모 배포에 따른 요구 사항을 충족하기 위해 자동화된 생산 라인을 구축했습니다.
이 시스템은 정확한 위치 파악을 위해 축사 전체에 걸쳐 각 귀 태그의 범위 내에 최소 3개 이상의 UWB 포지셔닝 포인트가 배치되어야 했습니다. 여기에서 UWB 기술은 위치 추적과 데이터 통신을 모두 지원하여 소를 모니터링하는 데 필요한 유연성과 확장성을 제공했습니다. 현재 수백 개의 농장에서 이 시스템을 사용하고 있는데, 그 중에는 소를 몇 백 마리만 키우는 농장도 있고 1만 마리 이상을 키우는 농장도 있습니다. 소에 부착된 태그는 가축에 대한 데이터를 수집하고 행동에 대한 AI 모델을 통합하는 알고리즘을 생성하는 데 사용됩니다. 소는 여러 축사에서 생활하며 UWB 솔루션이 소를 추적하는 동안 자유롭게 돌아다닐 수 있습니다. 귀 태그의 데이터는 2초마다 수집되며, 낙농가의 필요에 따라 시스템 설정을 변경할 수 있습니다.
-
자산 추적 애플리케이션의 경우에는, 코보 DWM3000EVB 아두이노 실드(Arduino Shield)가 적합한 솔루션입니다. 이 실드에는 온보드 DWM3000 UWB 모듈이 포함되어 있으며, 이 모듈은 코보 DW3110 UWB 트랜시버 IC, 안테나, 전원 관리 및 클럭 제어를 통합하고 있습니다.
-
이 활용 사례에서, UWB 기술은 낙농업을 혁신하여 농부들에게 동물 복지, 생산성 및 전반적인 농장 관리 효율성을 향상시키는 종합적인 모니터링 솔루션을 제공했습니다. 소규모 스타트업에서 UWB 애플리케이션 리더로 성장한 포직스의 여정은 기술 발전을 주도하는 혁신과 협업의 힘을 보여줍니다.