스마트 주차 시스템의 이점과 구현 방안
글 : 포니마 압뜨(Poornima Apte)
제공 : 마우저 일렉트로닉스(Mouser Electronics)
<출처: Andrew Derr - stock.adobe.com>
운전자들은 주차 공간을 찾는 과정에서 많은 시간과 에너지를 소비하며, 이는 교통 혼잡, 화석 연료 소모, 대기 오염을 유발한다. 2017년에 미국 교통정보 분석회사인 INRIX가 실시한 연구 결과에 따르면 미국의 운전자들은 주차 공간을 찾기 위해 연간 345달러의 시간, 연료, 배기 가스를 소모하는 것으로 나타났다.
스마트 주차(smart parking)는 이에 대한 친환경적인 대안을 제공한다. 이는 센서와 클라우드 커넥티비티를 사용하기 때문에 특정 지역에서 주차 장소를 보다 쉽게 찾을 수 있게 해준다. 스마트 주차는 운전자들이 스트레스를 덜 받으면서 보다 빠르게 주차할 수 있도록 도와주기 때문에, 온실 가스 배출과 대기 오염에 있어 작지만 상당한 영향을 미칠 수 있다. 또한 스마트 주차는 교통 혼잡을 줄여 다른 차량들이 보다 원활하게 통행할 수 있게 해줄 뿐 아니라 해당 지역의 소음을 줄이고 혼잡도를 낮춰 보행자들이 더욱 안전하게 다닐 수 있게 해준다.
스마트 주차의 작동 방식
스마트 주차는 사물 인터넷(IoT) 센서와 클라우드 커넥티비티를 사용하여 특정 지역에서 운전자가 주차 공간을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 해준다. 이 솔루션은 주차된 차량들과 주차장을 출입하는 차량들에 대한 정보를 수집한다. 그런 다음 주차장 내에 설치된 신호 시스템이나 특정 앱을 통해 해당 정보를 운전자에게 전달한다.
스마트 주차 시스템은 다음과 같은 몇 가지 필수 구성 요소들로 이루어진다.
● 차량의 존재를 감지하는 IoT 센서 : 이는 비어 있는 칸에 대한 보다 상세한 정보를 얻기 위해 각 주차 칸에 배치될 수 있고, 전체 수를 제공하기 위해 입구와 출구에 배치될 수 있다.
● 고정된 센서 집합에서 데이터를 집계하는 IoT 게이트웨이
● 클라우드에 정보를 전달하기 위한 통신 프로토콜 및 접속 방식
● 클라우드에서의 정보 처리
● 운전자가 실시간으로 빈 주차칸에 대한 데이터에 액세스하고 조치를 취할 수 있는 모바일 앱 또는 기타 메커니즘
차량이 주차칸에 들어오거나 빠져나오면 IoT 센서는 상태 변화에 대한 정보를 클라우드에 전달한다. 주차칸을 찾는 운전자들은 모바일 애플리케이션을 통해 해당 정보를 확인할 수 있다. 보다 포괄적인 방법으로 접근해보면, 도시들의 경우 더 넓은 지역에서 스마트 주차를 구현할 수 있기 때문에 지도에서는 주차장 한 곳이 아니라 도시 전체에 걸쳐 비어 있는 주차 공간에 대한 정보를 제공할 수 있다.
주차장에 사용할 수 있는 센서는 다양하지만, 어떤 제품들은 다른 제품들에 비해 열악한 환경 조건을 견디지 못할 수도 있다. 적외선 센서는 공간을 출입하는 차량에 의해 반사되는 에너지나 에너지의 변화를 측정한다. 초음파 센서는 음파를 방출하고 반사된 에너지가 차량이 특정 지점에 있는지 여부를 판단하는 데 걸리는 시간을 측정한다.
자력계는 자기장의 변화를 측정하여 차량의 존재를 감지한다. 유도 루프 감지기는 지하 배선을 통해 주차장 입구와 출구의 전자기장 변화를 측정해 몇 대의 차가 출입하는지를 파악한다. 하지만 이 같은 센서들은 특정 칸이 비어 있는지 여부만 알려주며, 빈 칸이 어디에 있는지 세부적으로 알려주지는 않는다. 이 방법은 교통 체증으로 인해 두 대 또는 세 대의 차량이 하나로 잘못 계산되는 경우도 있어 신뢰성이 떨어진다.
지능형 주차 시스템이 제공할 수 있는 기능은 주차장을 드나드는 차량을 모니터링하는 것만이 아니다. 도시 차원이나 주차장 관리 측면에서 클라우드에 저장된 장기 정보를 분석하여 리소스나 수수료에 대한 보다 전략적인 결정을 내리게 할 수도 있다.
스마트 주차 시스템은 최대 교통량을 계산해 요금을 자동으로 조정하고, 주차장 예약을 용이하게 하며, 초과 시간을 감지해 추가요금을 계산하고, 턴바이턴 안내(turn-by-turn guidance) 등을 제공함으로써 운전자들에게 보다 향상된 동적 기능을 제공할 수 있다. 시간별로 주차 단속이 실시되는 장소의 경우에는 이용가능 시간을 초과한 차량들에게 스마트 주차 시스템에서 전달되는 정보에 따라 자동으로 경고를 보내거나 과태료를 부과하도록 할 수 있다. 그러면 교통경찰관들도 지역을 계속 순찰하는 데 소비하는 시간을 줄일 수 있기 때문에 도시의 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.
잠재적 장애물
스마트 주차 시스템을 구축하려는 도시들은 특정 기업의 서비스나 기술에 종속되는 사태를 우려한다. 특정 지역만을 위한 도시 차원의 전략을 구현하려면 지자체 차원의 예산 자원이 필요함은 물론 지역사회에서 높은 수준으로 이를 받아들일 수 있어야 한다.
게다가 기존의 인프라가 최신 스마트 주차 시스템과 항상 호환되는 것은 아니다. 또한 스마트 주차는 도시들이 점점 더 연결됨에 따라 스마트 도시 시스템을 이루는 구성 요소 중 하나에 불과하게 될 것이다. 그렇기 때문에 각 지지체마다 이처럼 다양한 부분이 함께 맞물려 원활하게 작동할 수 있는 최적의 방법을 찾아내야 한다.
미래 도시에서 스마트 주차의 역할
앞에서 간단히 살펴보았지만, 환경적인 영향, 삶의 질 향상, 수익 창출 기회 확대 등 스마트 주차가 제공하는 다양한 이점들은 무시할 수 없다.
스마트 시티는 사람들을 목적지로 운반하기 위해 효율적인 대중 교통을 점점 더 활용하게 될 것이며, 도시 지역에서는 주차 부지로 사용되는 면적이 줄어들게 될 것이다. 이 같은 추세는 스마트 주차 솔루션의 필요성을 확대할 수 있다. 유엔(UN)에 따르면 2050년까지 전세계 인구의 68%가 도시에서 살게 될 것이다. 이 같은 인구밀도를 수용하기 위해서는 주차를 비롯한 기존의 도시기반시설을 최대한 효율적이고 가치있게 만드는 것이 중요하다.
분명한 사실은, 스마트 주차는 우리를 더 나은 미래로 이끌어 줄 것이라는 점이다.
▶ 저자 소개
포니마 압뜨(Poornima Apte)는 로봇 공학, AI, 사이버 보안, 스마트 기술, 디지털 변환의 B2B 전문 분야 엔지니어 출신 작가다.