신속하고 신뢰성 높은 조립을 지원해 제조 품질을 향상시키는 커넥터
제조기업은 그 어느 때보다 사용자와 소비자의 평가가 중요한 시대에 살고 있습니다. 치열한 시장 경쟁과 일상적인 가전기기의 혁신에 대한 사용자의 요구가 결합되면서 제조기업은 제품의 품질 개선을 위한 해법을 찾아야 하는 압박이 가중되고 있습니다.
-
제조기업은 고객을 만족시키는 데 필요한 신뢰성과 성능을 제공하는 부품을 선택해야 합니다. 그러나 이들은 아무리 좋은 품질의 부품을 사용하더라도 조립을 잘 못하면 실패할 수밖에 없다는 사실도 잘 알고 있습니다.
-
따라서 설계자는 생산 공정을 최대한 효율적이고 일관되게 만들 수 있는 방법을 끊임없이 연구하고 있습니다. 오류 없는 제조를 달성하려면 애초부터 조립 공정을 염두에 두고 제품을 설계해야 하는데, 특히 최신 전자제품에서 커넥터의 역할을 고려하면 이는 더욱 명확해집니다.
-
-
-
커넥터가 정확히 결합되지 않는다면 고장이 발생하고, 그 결과는 불편한 보증 문제에서부터 심각하게는 생명을 위협할 수 있는 사고에 이를 수도 있습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해 엔지니어는 설계 초기 단계에서 안전하고 안정적인 작동을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.
-
커넥터에서 종종 간과되는 측면 중 하나는 수동 조립 과정이 차지하는 비중입니다. 오늘날과 같이 고도로 자동화된 환경에서도 전원, 데이터 및 신호 전송을 위한 커넥터의 종단 작업은 숙련된 작업자가 담당하는 경우가 많습니다. 또한 대량 생산 라인에서는 올바른 커넥터 선택이 고장률을 줄이고 효율성을 높이는 데 크게 기여할 수 있습니다.
-
작업자의 피로 감소
커넥터가 높은 전류를 전달하기 위해 대형 단자로 설계되었거나 최신 데이터 애플리케이션을 위해 많은 회로 수를 갖춘 경우, 커넥터를 작동하는 데 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 이러한 힘은 결합 및 분리 시 작업자에게 피로를 유발할 수 있어 자칫 커넥터의 부적절한 정렬, 접점 손상, 심지어 작업자의 반복적인 스트레스성 부상 등으로 이어질 수도 있습니다.
-
제조기업과 작업자의 건강과 안전이 무엇보다 중요하기 때문에, 낮은 체결력을 요구하는 커넥터는 작업자의 피로를 줄여 결과적으로 생산성과 정확성을 향상시킵니다. 이러한 유형의 커넥터에는 몰렉스의 기판-대-전선 커넥터인 Molex Fit 제품군(그림 1)과 같은 혁신적인 접점 설계가 적용되어야 합니다. Molex Fit 커넥터 제품군은 전원 공급 및 분배에 6개의 접점이 있는 리셉터클 단자를 사용하여 최상의 전기 성능을 제공하면서 결합 및 분리하는 데 필요한 힘을 최소화합니다.
또한 커넥터는 부정합을 방지하는 물리적 기능을 갖도록 설계할 수도 있습니다. 몰렉스의 색상 및 기계식 키 커넥터는 비대칭 절연체로 설계되어 올바른 방향이 아니면 결합이 이루어지지 않습니다. 이를 통해 조립 중 오류를 줄이고 최종 제품이 배송 전에 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
-
그러나 여러 커넥터가 필요한 복잡한 장비를 조립할 때 기계식 키잉만으로는 오류를 방지할 수 없습니다. 유사한 커넥터를 여러 개 사용하는 애플리케이션에서는 한순간의 부주의로 인해 케이블이 잘못된 위치에 연결될 수 있으며, 이는 작업자의 피로가 오류를 일으킴으로써 자칫 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
-
열심히 일하는 작업자가 쉽게 분간할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 몰렉스 커넥터는 다양한 색상으로 제조됩니다. 색상 키가 있는 플러그를 올바른 리셉터클과 일치시킴으로써 사용자는 모든 구성 요소가 올바르게 조립되었음을 즉시 확인할 수 있습니다. 이러한 긍정적인 피드백은 기계식 키잉과 결합되어 오류 가능성을 줄이고 품질 관리에도 신뢰성을 높입니다.
-
열악한 환경
가정에서 사용하는 가전기기들은 놀라울 정도로 극한의 환경에 노출되어 있습니다. 가정 내 높은 습도, 독한 화학물질, 극한의 온도, 진동 등은 민감한 전자기기를 빠르게 손상시킬 수 있습니다. 많은 제조기업들이 섬세한 인쇄 회로 기판(PCB)을 보호하기 위해 사용하는 방법으로 포팅(potting)이 있습니다. 이 공정은 완성된 PCB를 화합물 안에 캡슐화하여 단단히 밀봉하고 습기와 먼지로부터 PCB를 보호하는 동시에 온도 변화로 인한 팽창에 대응할 수 있을 만큼 유연성을 유지합니다. 또한 실링 컴파운드는 PCB를 오염 물질로부터 보호할 뿐만 아니라 PCB 실장 부품의 솔더 조인트에 기계적 지지력을 제공합니다.
-
포팅 PCB에 실장하는 커넥터는 컴파운드가 결합 공정을 방해하지 않도록 설계해야 합니다. 몰렉스는 포팅 공정과 호환되는 드레인 홀 없는 다양한 솔루션을 제공합니다. Molex Fit 커넥터 제품군은 Micro-Lock 및 Spot-On 커넥터 제품군과 함께 이러한 애플리케이션에 모두 사용되어 추가적인 안정성과 보호 기능을 제공할 수 있습니다.
아무리 세계 최고의 커넥터라 할지라도 조립 공정의 신뢰성에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 전자 산업 전반에서 더 높은 정격 전류, 더 많은 회로 수, 더 작은 크기에 대한 요구가 증가함에 따라 커넥터 설계는 조립 및 작동 시 더 높은 신뢰성을 보장하도록 발전해야 합니다.
몰렉스는 부적절한 설치와 관련한 오류를 줄임으로써 품질과 성능 이슈를 해결하도록 특수하게 설계된 다양한 커넥터를 제조합니다. 더 적은 힘으로 결합이 가능한 설계, 색상 및 기계식 키와 같은 다양한 옵션, 다양한 포팅 솔루션을 갖춘 몰렉스 커넥터는 사용자와 제조기업 모두에게 신뢰를 제공합니다.
마우저 일렉트로닉스 홈페이지 www.mouser.kr/에 방문하시면 다양한 커넥터 기술에 대한 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.