Skip to main content

하드웨어 개발에 GitHub 활용하기

(출처: GitHub)

임베디드 시스템 및 하드웨어 개발의 세계에서 협업, 버전 관리, 추적성은 엔지니어링 프로세스에서 간과하기 쉽지만 매우 중요한 요소이다. 소프트웨어 개발자들은 일찍이 Git과 GitHub®같은 플랫폼을 도입하여 코드베이스를 효율적으로 관리해 왔다. 하지만 GitHub의 강력함은 코드 리포지토리를 훨씬 뛰어넘는다. 오늘날 하드웨어 엔지니어, 인쇄 회로 기판(PCB) 디자이너, 임베디드 시스템 개발자들은 GitHub를 활용하여 회로도, PCB 레이아웃, 펌웨어, 문서, 나아가 제조 파일까지 관리하고 있다.

이 글에서는 GitHub가 어떻게 하드웨어 설계 워크플로의 중심 허브가 되어 더 나은 협업, 재현성, 프로젝트 투명성을 가능하게 하는지 살펴본다.

하드웨어 개발에 GitHub가 필요한 이유

전통적으로 하드웨어 개발은 파편화된 파일 관리 관행으로 인해 어려움을 겪어왔다. 회로도는 이곳에, PCB 레이아웃은 로컬 드라이브에, 펌웨어는 또 다른 리포지토리에(버전 관리가 된다고 해도) 저장되어 있으며, 문서는 다양한 클라우드 서비스나 내부 네트워크에 흩어져 있는 경우가 많다.

이러한 요소들을 GitHub와 같은 Git 기반 시스템 아래에 통합함으로써, 팀은 코드뿐만 아니라 회로도, 자재 명세서(BOM), 거버(Gerber) 파일, 설계 리뷰 등 모든 것을 버전 관리할 수 있다. 개발자는 펌웨어, 기구, 테스트 엔지니어 등 다양한 팀과 하나의 공간에서 설계를 공유하며 협업할 수 있다. 이러한 접근 방식은 누가 언제 무엇을 변경했는지 추적하여 추적성을 향상시키며, 자세한 커밋 내역을 통해 변경 사항에 대한 명확한 기록을 제공한다. 또한, 리포지토리에 변경 사항이 푸시될 때마다 자동으로 펌웨어를 빌드하거나 문서를 생성할 수 있어 지속적인 통합(CI)과 자동화를 가능하게 한다.

하드웨어 GitHub 리포지토리에 무엇을 저장해야 할까?

잘 구성된 임베디드 시스템 GitHub 리포지토리에 포함될 수 있는 항목들을 살펴보자.

회로도

KiCad, Altium Designer, EasyEDA를 포함한 대부분의 최신 전자 설계 자동화(EDA) 도구는 회로도를 텍스트 기반 파일이나 구조화된 XML로 저장한다. 이는 Git의 diff(차이점 비교) 및 병합(merge) 기능과 호환되게 해준다. 전용 폴더에 서브시스템이나 보드 리비전별로 회로도를 정리하는 것이 좋다.

/hardware/schematics/v1.0/

/hardware/schematics/v2.0/

PCB 레이아웃

KiCad .kicad_pcb 또는 Altium .PcbDoc과 같은 PCB 레이아웃 파일은 회로도와 함께 저장할 수 있다. GitHub를 사용하면 시간이 지남에 따른 설계 변경 사항을 쉽게 추적할 수 있으며, 레이어 수정, 라우팅 업데이트, 풋프린트 교체 등의 변경 사항을 각 커밋에 링크하여 왜 해당 변경이 이루어졌는지에 대한 설명과 함께 관리할 수 있다. 개발자는 명확성을 위해 거버 파일이나 드릴 파일 같은 제조 출력을 별도의 출력 또는 제조 디렉터리에 포함해야 한다.

/hardware/manufacturing/v1.0/

/hardware/manufacturing/v2.0/

펌웨어

GitHub는 C, C++, Assembly 등 펌웨어 소스 코드를 관리하는 데 탁월하다. 펌웨어 리포지토리를 특정 하드웨어 리비전에 직접 연결하면 올바른 코드가 올바른 하드웨어 버전과 페어링되도록 보장할 수 있다. 하드웨어 리비전의 이름을 딴 태그나 브랜치(예: rev1.0, rev2.0)를 사용하면 하드웨어와 펌웨어 간의 긴밀한 연결이 가능해진다. 또한, 주요 설계 변경을 위한 기능 브랜치(예: feature/add-usb-interface)와 하드웨어 버전을 위한 리비전 브랜치(예: hardware/rev1.1)를 활용하면 펌웨어 관리를 개선할 수 있다.

기계 도면

하드웨어에 인클로저, 브래킷 또는 맞춤형 부품이 포함되는 경우, GitHub에 기계 설계용 소스 파일(예: STEP, STL, DXF)이나 내보낸 도면(PDF)을 저장할 수 있다. 이러한 파일들은 리포지토리 내의 /mechanical/ 또는 /enclosure/ 폴더에 보관할 수 있다. 기구 설계 파일을 제공하는 것은 이미 3D 프린터를 보유하고 있는 잠재 고객들에게 특히 매력적일 수 있으며, 이는 곧 보관해야 할 재고가 줄어든다는 것을 의미한다.

문서화

종종 간과되지만, 문서는 프로젝트의 장기적인 지속 가능성을 위해 매우 중요하다. GitHub는 하드웨어 개발을 체계적이고 최신 상태로 유지하기 위한 훌륭한 도구를 제공한다. 명확하고 잘 작성된 README.md는 프로젝트에 대한 사용자 친화적인 진입점 역할을 하며, 전용 /docs/ 디렉터리에는 자세한 설계 노트, 설정 지침, BOM, 테스트 절차를 보관할 수 있다. Wiki나 GitHub Pages를 사용하면 리포지토리에서 직접 포맷된 문서를 쉽게 호스팅할 수 있다. 한편, 마크다운(Markdown) 파일은 설계 노트, 가이드, 개요를 작성하는 데 이상적이며, 이미지, 스크린샷, 다이어그램, 데이터시트 또는 공급업체 페이지 링크를 포함하여 모든 필수 세부 정보를 접근하기 쉬운 한 곳에 보관할 수 있다.

테스트 및 검증 데이터

GitHub를 사용하면 테스트 스크립트, 검증 데이터, 심지어 결과물까지 리포지토리에 저장할 수 있다. 자동화된 테스트 스크립트는 다른 코드와 마찬가지로 버전 관리가 가능하며, 결과 로그는 향후 팀이 문제를 재현하거나 디버깅하는 데 도움을 줄 수 있다.

리포지토리 구성하기

설계 프로세스 전반에 걸쳐 리포지토리를 유용하게 사용하려면 잘 짜여진 구성 구조가 필수적이다. 이 구조는 생성된 제조 파일에서 회로도 및 PCB 소스를 분리해야 하며, 펌웨어 빌드 아티팩트를 src 외부에 보관해야 한다. 또한 효과적인 구성을 통해 기구 CAD 파일의 독립된 공간을 마련하고, 사람들이 실제로 읽는 BOM, 가이드, 설계 노트를 위해 docs 폴더를 할당할 수 있다. 정리를 위해 GitHub를 사용할 때, 테스트 및 지속적 통합(CI) 스크립트는 검증 대상 코드 옆에 위치하며, 최상위 README.md는 보드 빌드, 프로그래밍, 주문 방법을 설명하고 LICENSE는 재사용 조건을 명확히 한다. 이 구조를 대용량 바이너리(예: STEP, STL, PDF)를 위한 Git LFS와 텍스트 친화적인 형식(회로도 및 PCB용 KiCad 등)과 결합하면, diff를 깔끔하게 유지하고 리뷰에 집중하며 릴리스를 재현 가능하게 만들 수 있다. 일반적인 임베디드 시스템 하드웨어 프로젝트는 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.

/hardware/

    /schematics/

    /pcb_layouts/

    /manufacturing_outputs/  (Gerbers, drill files, assembly drawings)

/firmware/

    /src/

    /bin/

/mechanical/

    /models/  (STEP, STL)

    /drawings/

/docs/

    /BOMs/

    /assembly_guides/

    /design_notes/

/test/

    /scripts/

    /results/

/ci_scripts/  (for automation tasks)

README.md

LICENSE

협업 및 워크플로 모범 사례

하드웨어는 빠르게 발전하며, 고장 날 경우 큰 비용이 발생한다. 따라서 리포지토리는 단순한 코드 덤프 이상의 역할을 해야 하며, 회로도, 레이아웃, 펌웨어, 제조 파일 및 의사 결정의 단일 진실 공급원(single source of truth)이 되어야 한다. GitHub를 가벼운 제품 수명주기 관리(PLM) 도구처럼 취급하는 것이 좋다. 브랜치를 사용하여 위험한 변경 사항을 격리하고, 풀 리퀘스트를 통해 교차 분야 간 리뷰를 진행하며, 이슈 및 프로젝트 보드를 활용하여 전기, 기구, 펌웨어 워크스트림을 조율해야 한다. 냅킨 스케치부터 출하되는 제품까지 추적성을 확보할 수 있도록 모든 아티팩트를 토론, 결정, 릴리스와 연결해야 한다. 아래의 관행들은 1인 개발자부터 기업용 하드웨어 팀까지 확장 가능한 일상적인 워크플로로 이 원칙을 적용하는 방법을 보여준다.

풀 리퀘스트 및 코드 리뷰

풀 리퀘스트와 코드 리뷰는 펌웨어에서와 마찬가지로 회로도나 레이아웃 변경에도 사용될 수 있다. 팀은 특히 KiCad의 .sch와 같은 텍스트 친화적인 형식을 사용할 때 회로도 파일의 차이점을 검토하고 컨텍스트에 맞게 설계 선택 사항을 논의할 수 있다. 회로도 및 PCB 파일의 경우에도 풀 리퀘스트는 메인 브랜치에 병합하기 전에 설계 변경 사항을 제안, 검토, 개선하는 공식적인 방법을 제공한다. 이 프로세스는 펌웨어 개발자가 핀 할당이나 커넥터 선택을 확인하도록 하는 등 여러 분야에 걸친 리뷰를 장려하며, GitHub의 토론 스레드는 과정 중의 설계 결정을 문서화하는 데 도움이 된다.

이슈 및 프로젝트 보드

GitHub Issues를 사용하여 버그, 하드웨어 오류, 할 일(TODO)을 추적하라. 이를 마일스톤이나 칸반 스타일의 보드로 구성하여 하드웨어 및 펌웨어 개발을 나란히 관리하는 것이 좋다.

Git LFS

PCB 설계 파일, 3D 모델, 고해상도 문서는 GitHub의 파일 크기 제한을 초과할 수 있다. Git LFS를 사용하여 이러한 파일들을 효율적으로 관리해야 한다. 리포지토리를 비대하게 만들지 않고도 대용량 바이너리를 처리할 수 있다.

릴리스 태깅 및 링크

특정 릴리스에 사용된 정확한 설계 파일, 펌웨어, 문서를 쉽게 가져올 수 있도록 하드웨어 리비전을 펌웨어 버전과 일치시키는 릴리스 태그(예: rev1.0-fw1.0)를 지정해야 한다. 이슈를 커밋이나 풀 리퀘스트에 직접 링크하여 버그 수정이나 설계 변경 사항을 문서화하는 것이 좋다.

하드웨어 프로젝트를 위한 CI/CD

지속적 통합/지속적 배포(CI/CD)는 소프트웨어에서는 표준이지만, 하드웨어 프로젝트에서도 점점 더 그 가치가 높아지고 있다. 예를 들어, 팀은 GitHub Actions나 다른 CI 도구를 사용하여 새 코드가 푸시될 때마다 펌웨어를 자동으로 컴파일할 수 있다. Markdown을 PDF로 변환하거나 소스 파일에서 직접 BOM을 내보내는 등 문서를 자동으로 생성할 수 있다. 스크립트를 실행하여 설계 규칙 검사(DRC)를 통해 레이아웃 제약 조건을 확인하거나 회로도의 일관성을 보장할 수도 있다. 예를 들어 펌웨어 디렉터리에 커밋하면 자동 빌드가 트리거되고, 문서 폴더가 업데이트되면 최신 문서를 다시 생성하여 GitHub Pages에 게시할 수 있다.

GitHub와 서드파티 애드온 통합

Kitspace와 같은 서드파티 도구를 GitHub와 통합하면 접근하기 쉽고 투명하며 제조 준비가 완료된 방식으로 PCB 설계 파일을 공유할 수 있는 훌륭한 솔루션을 제공한다. Kitspace는 공개 GitHub 리포지토리에 직접 연결되어 렌더링된 보드 미리보기, BOM, PCB 제조업체 및 유통업체 링크가 포함된 풍부하고 탐색 가능한 프로젝트 페이지를 자동으로 생성한다. 리포지토리에 .kitspace.yaml 구성 파일을 추가하고 특히 KiCad 프로젝트에 대한 Kitspace의 규칙을 따름으로써, 하드웨어 디자이너는 공동 작업자, 제조업체 및 더 넓은 커뮤니티에 파일을 열기 위한 특수 소프트웨어 없이도 설계의 대화형 뷰를 제공할 수 있다. 이 통합은 협업을 간소화하여 문서, 회로도, 레이아웃 및 제조 출력을 동기화하고 쉽게 접근할 수 있도록 유지해 준다.

하드웨어 프로젝트를 위한 GitHub의 한계

GitHub가 하드웨어 프로젝트를 위한 강력한 기반을 제공하지만, 염두에 두어야 할 몇 가지 중요한 고려 사항이 있다. 바이너리로 저장된 PCB 레이아웃 파일은 의미 있는 방식으로 diff(차이점 비교)를 수행할 수 없으므로 가능한 한 텍스트 기반 EDA 도구를 사용하는 것이 가장 좋다. 훌륭한 조율 없이는 회로도나 레이아웃 변경을 병합하는 것도 어려울 수 있으므로, 팀은 신중하게 브랜치를 사용하고 자주 소통하여 충돌을 피해야 한다. 또한 GitHub에는 파일당 100MB의 크기 제한이 있으므로, 매우 큰 설계나 기구 어셈블리의 경우 Git LFS나 대체 호스팅 솔루션이 필요할 수 있다.

맺음말

GitHub는 더 이상 소프트웨어 전용 프로젝트만을 위한 도구가 아니다. 하드웨어 개발이 점점 더 복잡해지고 협업이 중요해짐에 따라, Git과 같은 버전 관리 시스템은 회로도와 PCB 레이아웃부터 펌웨어, 기구 파일, 문서에 이르기까지 모든 것을 관리하는 귀중한 도구가 되었다. 소프트웨어 팀이 의존하는 것과 동일한 구조화되고 추적 가능한 워크플로를 하드웨어에 도입함으로써, 엔지니어는 새로운 수준의 효율성, 재현성 및 팀워크를 달성할 수 있다.

 


저자 소개

Profile Photo of Mike Parks

마이클 파크스(Michael Parks)는 메릴랜드주 서부에 위치한 커스텀 전자설계 스튜디오이자 임베디드 보안 연구회사인 Green Shoe Garage의 공동 설립자이다. 기술과 과학 문제에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 Gears of Resistance 팟캐스트를 운영하고 있다. 메릴랜드주 공인 전문 엔지니어이며, 존스홉킨스 대학에서 시스템 엔지니어링 석사학위를 받았다.